EcoStruxure Building Operation WebStation är ett webbaserat användargränssnitt för daglig drift av EcoStruxure BMS. WebStation medföljer alla SmartStruxure-servrar och gör det enkelt att komma åt systemet, oavsett var man befinner sig.
WebStation har ett funktionsrikt, användargränssnitt vid inloggning på EcoStruxure BMS-servrar via vanliga webbläsare på datorer med Windows eller Mac OS såväl som surfplattor och smarta mobiler med Android och iOS. En användare kan visa och hantera instrumentpaneler, bildspel, grafik, larm, scheman, trendloggar och användarkonton.
Instrumentpanelsfunktionaliteten gör det möjligt för en användare att skapa sina egna sidor för att få en överblick över hur byggnader presterar, med hjälp av lättanvända och lättlästa datavisualiseringskomponenter. Grundläggande övervakning av energianvändning, larmstatistik och miljöpåverkan presenteras tydligt på alla enheter.
Programvaran EcoStruxure Building Operation har en uppsättning inbyggda komponenter för visualisering av realtidsdata och historiska data, inklusive interaktiva widgets för larm- och händelsestatistik för att underlätta larmhanteringen. För användare med ytterligare krav kan anpassade komponenter med kraftfull grafik utvecklas för användning av kontrollpanel.
With the support for semantic modelling using Brick Schema in EcoStruxure Building Operation, WorkStation and WebStation provide users with enhanced contextual information. Using Brick Schema, users can easily see where alarms originate from, what areas are affected and where to find root causes. The system can be navigated, searched, and filtered using understandable information about locations, equipment, point types and their relationships. WorkStation and WebStation also provide automatically generated alarm views, trend charts and schedule views for the modelled entities. For example, when selecting a floor in a building, the system automatically provides an alarm view filtered for alarms that originate from sources that are related to that floor.
På allmänna platser kan bildvisningen automatiskt växla mellan olika dashboard-vyer för att ge den senaste informationen för boende i en byggnad.
I EcoStruxure BMS måste alla användare ha ett konto. Man kan använda ett konto som är definierat i EcoStruxure Building Operation-databasen eller ett Windows Active Directory-konto. IT-policyer för format, användningstid och unikhet för lösenord stöds och genomdrivs. Åtkomstbehörighet kan tilldelas baserat på schema och/eller kundens IP-adress.
WebStation underlättar omkonfiguration av funktion för lösningar för anslutet rum via tilläggslicensen för Zoning (tillval). Med hjälp av vy i grafisk form eller tabellform är det enkelt att redigera hur HVAC, persienner och belysning synkroniseras för en eller flera rumsregulatorer från en webbläsarenhet.
Programvaran anpassar språk, enhetssystem, samt datum- och tidformat till operativsystemets inställningar. Språk och enhetssystem kan enkelt bytas i WebStation. Översättningar av WebStation levereras som separata språkpaket, vilka är lätta att installera och implementera. Det finns stöd för mer än 40 förinställda data- och tidsformat. Administratörer kan konfigurera lokaliseringsstandarder så att slutanvändare inte behöver redigera regionala inställningar.
Programvaran är flexibel och gränssnittet kan anpassas till alla användare. I huvudgränssnittet, som kallas arbetsyta, kan användaren välja från många olika komponenter, som anpassade menyer, larm, driftbilder och redigerare. WebStation har stöd för arbetsytor och panelfunktioner utan modifieringar och layouten anpassas automatiskt efter den enhet som används.
Sökfunktionen hjälper användare att snabbt hitta information och navigera till önskad anläggning. När användaren skriver ett namn eller delar av det, visas en lista med alla objekt som matchar texten. WebStation visar aktuell status eller aktuellt värde för varje objekt och det går att öppna objektet direkt från söklistan.
Larm måste bedömas och åtgärdas snabbt. I WebStation visas larm på ett enkelt och effektivt sätt, så att inga larm tappas bort. Larm kan färgkodas, grupperas och filtreras för maximal effektivitet. I WebStation kan gör att larmcentraler eller ansvariga personer tilldela larm till en användare eller användargrupp. Med filter kan användare visa bara de larm som är tilldelade till dem, och avgöra om de ska acceptera tilldelningen eller inte.
Filterinställningar och layout kan redigeras och sparas som favoriter i larmvyn och händelsevyn. Snabbfilter gör att vyerna snabbt kan filtreras. Flera larm kan kvitteras samtidigt för effektiv larmhantering.
Larm kan kvitteras på olika detaljnivåer beroende på larmets betydelse. Användare kan göra anteckningar eller välja en text från en standardlista, för att beskriva hur problemet har åtgärdats. WebStation kan visa instruktioner för användaren eller en specifik vy över systemet som visar detaljer för den utrustning som påverkas. Operatörsloggen sparar användarens åtgärder.
I EcoStruxure BMS kan grafiken utformas som ett användargränssnitt för effektiv drift av respektive anläggning. Driftbilder sparas lokalt på EcoStruxure BMS-servern och finns tillgängliga för användare oavsett varifrån de loggar in.
EcoStruxure Building Operation har skalbar vektorgrafik så att användare kan zooma in och se detaljer utan att förlora överblicken. Grafiken skapas en enda gång och kan sedan användas i alla vyer oberoende av storlek eller upplösning. Vektorgrafikfiler är små, så de kan sparas och användas direkt från SpaceLogic automationsserver.
Vid normala realtidsuppdateringar ändras endast värdet då förhållanden ändras på anläggningen. Med EcoStruxure Building Operation-programmets superdynamiska uppdateringar i realtid ändras alla relaterade grafiska element när förändringar sker i anläggningen.
Det är viktigt att logga mer än den grundläggande aktiviteten. Programvaran loggar alla aktiviteter med tidstämpel, vilken användare som utfört aktiviteten och de värden som har ändrats.
Programmet kan visa trenddata på många olika sätt, t.ex. periodiskt (varje dag, timme eller minut) eller då ett värde ändras (COV, change-of-value). Trendloggar kan visas som listor och diagram för diagnostik och optimering. Flera serier kan visas i en lista och i ett diagram för att enkelt kunna jämföra datapunkter.
Färg, bredd och stil kan anges för alla linjer. Digitala värden visas automatiskt horisontellt skalade efter högsta och lägsta värdet, så att ingen ytterligare skalning behövs. Loggdata kan visas som medelvärden värden, högsta och lägsta värden eller deltavärden, förutom själva loggvärdet. Användarna kan zooma in för att se detaljer utan att tydligheten går förlorad. Ett trenddiagram kan ha två olika skalor i samma diagram för att visa relationen mellan data med olika enheter.
Trenddata kan exporteras och laddas ner som XML- eller CSV-filer.
WebStation är baserad på vanlig webbteknologi och det behövs ingen speciell konfiguration i webbläsaren eller på servern. Plattformsoberoende teknik gör att den kan användas i de flesta vanliga webbläsare. Ingen specifik programvara från Schneider Electric behöver installeras och underhållas på klientdatorerna och inga insticksprogram för webbläsare behövs.
Communication between clients and the EcoStruxure BMS servers can be encrypted using Transport Layer Security (TLS) . The servers are delivered with a default self-signed certificate. Commercial Certification Authority (CA) server certificates are supported to lower the risk of malicious information technology attacks. Use of encrypted communication can be enforced for both WorkStation and WebStation access.
Energieffektivitet uppnås när utrustningen enbart är i drift när det är nödvändigt. Denna process styrs med hjälp av tidsscheman i ett användarvänligt grafiskt gränssnitt. Drifttider kan ändras med ett musklick. I tidsschemat går det att ställa in återkommande händelser (varje måndag, var tredje tisdag, 1 januari varje år) eller ett obegränsat antal undantag med prioritetsnivåer. Tidsscheman ger funktioner utöver grundläggande tvåläges-styrning genom direkt koppling till analoga värden. Exempelvis kan användare ställa in schemalagda händelser till procenttal, för att styra belysningsnivåer utan att behöva programmera.
WebStation ger även en kraftfull kombinerad bild av flera scheman, som tillhandahåller enkel redigering av många scheman i en enda operation.
WebStation erbjuder ett inbyggt, snabbt och enkelt sätt att visa innehållet i funktionsblocksprogram, vilket gör att användare får en mer detaljerad vy av programlogiken, inklusive en visning av inmatningar, utmatningar och andra värden i realtid.
Server side | |
Se produktblad för SpaceLogic AS-P-server, SpaceLogic AS-B-server, Edge-server, Enterprise-server och Enterprise-central. | |
Client-side hardware | |
Display
|
Minimum: 320x568 pixel resolution
|
Recommended: 1,024x768 pixel resolution, portrait and landscape mode
|
|
Other devices
|
A pointing device such as a mouse or touchscreen.
|
Client-side software | |
Web browser support | |
Minimum web browser versions required
|
Google Chrome 61 and later
|
Mozilla Firefox 60 and later
|
|
Microsoft Edge (EdgeHTML) 16 and later
|
|
Safari 11.1 and later
|
|
Recommended web browser versions
|
Google Chrome 71 and later
|
Mozilla Firefox 64 and later
|
|
Microsoft Edge (EdgeHTML) 17 and later
|
|
Safari 11.4 and later
|
|
Communication (to EcoStruxure BMS servers) | |
HTTP
|
Non-binary, port configurable, default 80
|
HTTPS
|
Encrypted supporting TLS 1.3, port configurable, default 443
|
Part numbers | |
Building Operation Client-1, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard or EcoStruxure Building Operation WebStation
|
|
For 1 concurrent user
|
SXWSWCLIENT0001
|
Building Operation Client-1 for Linux, EcoStruxure Building Operation WebStation
|
|
For Enterprise Server and Enterprise Central for Linux. For 1 concurrent user.
|
SXWSWCLIENTL001
|
Building Operation Client-5, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard or EcoStruxure Building Operation WebStation
|
|
For 5 concurrent users
|
SXWSWCLIENT0005
|
Building Operation Client-5 for Linux, EcoStruxure Building Operation WebStation
|
|
For Enterprise Server and Enterprise Central for Linux. For 5 concurrent users.
|
SXWSWCLIENTL005
|
Building Operation Client-10, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard or EcoStruxure Building Operation WebStation
|
|
For 10 concurrent users
|
SXWSWCLIENT0010
|
Building Operation Client-10 for Linux, EcoStruxure Building Operation WebStation
|
|
For Enterprise Server and Enterprise Central for Linux. For 10 concurrent users.
|
SXWSWCLIENTL010
|
Building Operation Client-25, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard or EcoStruxure Building Operation WebStation
|
|
For 25 concurrent users
|
SXWSWCLIENT0025
|
Building Operation Client-25 for Linux, EcoStruxure Building Operation WebStation
|
|
For Enterprise Server and Enterprise Central for Linux. For 25 concurrent users.
|
SXWSWCLIENTL025
|
Building Operation Client-UNL, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard or EcoStruxure Building Operation WebStation
|
|
For unlimited concurrent users
|
SXWSWCLIENT0999
|
Building Operation Client-UNL for Linux, EcoStruxure Building Operation WebStation
|
|
For Enterprise Server and Enterprise Central for Linux. For unlimited concurrent users.
|
SXWSWCLIENTL999
|
Add-on options | |
Building Operation Personal Dashboards option, 1 per server required for users logging on to that server to have Personal Dashboard capabilities
|
|
For one Enterprise Server or one Enterprise Central
|
SXWSWDASH00001
|
Building Operation Personal Dashboards option, 1 per server required for users logging on to that server to have Personal Dashboard capabilities
|
|
For one Enterprise Server for Linux or one Enterprise Central for Linux
|
SXWSWDASHL0001
|
Building Operation Personal Dashboards option, 1 per server required for users logging on to that server to have Personal Dashboard capabilities
|
|
For one automation server
|
SXWSWDASHX0001
|
Building Operation Zoning option
|
|
For one Enterprise Server
|
SXWSWESSDZR001
|
Building Operation Zoning option
|
|
For one Enterprise Server for Linux
|
SXWSWESSDZRL01
|
Building Operation Zoning option
|
|
For one automation server or Edge Server
|
SXWSWASSDZR001
|