earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: eCommission SmartX Controllers, MP-C, MP-V, RP-C, SmartX Sensor
Funzionalità: Ingegneria, Impostazioni SmartX IP Controller
Versione del prodotto: 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2024

Aggiornamento del firmware dell'adattatore Bluetooth SpaceLogic

Aggiorna il firmware dell'adattatore SpaceLogic Bluetooth per migliorarne le prestazioni.

Per aggiornare il firmware dell'adattatore Bluetooth SpaceLogic
  1. Collega all'adattatore Per maggior informazioni, consulta Collegamento a un controllore tramite Bluetooth .

  2. Nella pagina Gestione dispositivo Bluetooth , seleziona Aggiorna firmware adattatore . Se questo pulsante è di sola lettura, l'adattatore contiene il firmware più recente.

  3. Sull'adattatore Bluetooth SpaceLogic, premere e tenere premuto il pulsante per 9 secondi. Il LED visualizza la sequenza di lampeggio della modalità DFU. Per maggior informazioni, consulta Funzionalità LED Bluetooth . L'applicazione mobile Commission visualizza il progresso di aggiornamento del firmware.

  4. Quando l'aggiornamento del firmware è completo, seleziona Fatto .

  5. Rimuovi l'adattatore dallo SpaceLogic Sensor.

  6. Inserisci nuovamente l'adattatore nello SmartX Sensor.

  7. Nell'applicazione mobile Commission, nella pagina dispositivi Bluetooth , seleziona l'adattatore e quindi seleziona Collega .

Quando colleghi con successo l'adattatore, l'aggiornamento del firmware è completo.

  • Adattatore Bluetooth SpaceLogic
  • Collegamento a un controllore tramite Bluetooth
  • Collegamento a un controller tramite adattatore Bluetooth SpaceLogic
  • Funzionalità LED Bluetooth