Usa la scheda Serie per modificare le impostazione e collegare un metodo di calcolo alla serie del grafico di trend.
Componente |
Descrizione |
Colore |
Seleziona un colore per la serie. Per maggior informazioni, consulta Modifica del colore di una serie in un grafico del Trend . |
Presentazione serie |
Seleziona un tipo di presentazione per la serie. La serie può presentarsi sotto forma di linea, linea tratteggiata, digitale o barre. Per maggior informazioni, consulta Trend Series . |
Asse Y |
Seleziona per visualizzare l'asse y a sinistra o destra. |
Spessore |
Seleziona lo spessore di linea della serie. |
Mostra i marcatori |
Seleziona True per mostrare un marcatore per ogni valore registrato. Il marcatore può solo essere visualizzato per le linee e le linee tratteggiate, e non per il digitale e le barre. |
Mostra gli eventi |
Seleziona True per visualizzare gli eventi. |
Metodo di calcolo |
Seleziona il metodo di calcolo per calcolare i valori registrati prima della visualizzazione della serie nel grafico di tendenza. Per maggior informazioni, consulta Metodi di calcolo . |
Delta sul periodo |
Seleziona per applicare un periodo al metodo di calcolo del delta. Per maggior informazioni, consulta Metodi di calcolo . |
Periodo |
Seleziona un intervallo di tempo personalizzato per il quale deve essere eseguito il metodo di calcolo. |
Periodo personalizzato |
Quando è selezionato Personalizza periodo , inserisci un intervallo di tempo personalizzato per il quale deve essere eseguito il metodo di calcolo. |
Allineamento del periodo personalizzato |
Quando è selezionato Personalizza allineamento periodo , inserisce l'orario in cui vuoi che il periodo personalizzato abbia inizio. |