earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: AD v2, AD v1, Technician Tool für Android, Technician Tool für iOS
Funktionen: Basisfunktionalität, Grafiken, Zeitpläne, Trends
Produktversion: 1.8, 1.9
01.02.2018
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

System

arrow1_rotationTrendlogs arrow1_rotationZeitpläne arrow1_rotationGrafiken

Die Systemansicht zeigt die komplette Baumstruktur von Building Operation an wie sie in WorkStation vorkommt.

Die Werte der ausgegrauten Variablen ohne die Softwareübersteuern Option sind schreibgeschützte Werte, die Sie nicht ändern können.

Die Werte der ausgegrauten Variablen mit der Softwareübersteuern Option können geändert werden, wenn Sie EIN erzwingen. Für weitere Informationen siehe Einen Wert softwareübersteuern

Ein Warnsymbol neben einer Variablen bedeutet, dass der Wert nicht konvertiert werden kann und stellt eventuell nicht das dar, was Sie zu sehen erwarten. Beispielsweise kann die Variable Stromverbrauch nicht die Einheit g/m haben 2 . Die Einheit muss kWh sein. Dieser Fehler wird durch ein Warnsymbol dargestellt.

Der Wert wird in blauer Schrift angezeigt, wenn der Wert nicht älter als 3 Minuten ist, und es ist keinen Netzwerkfehler gibt.

Mit der integrierten Swipe-to-Refresh-Funktion können Werte und Objekte leicht aktualisiert werden in System sowie in einem bestimmten Ordner in System .

Sie können durch die lange Liste von Objekten und Variablen scrollen in System sowie in einem bestimmten Ordner in System mithilfe einer schnellen Bildlaufleiste.

Objekte und Variablen werden in der gleichen Reihenfolge wie in WorkStation aufgeführt.

Hinweis

In System aufgeführte Objekte und Variablen variieren je nach den dem Benutzer zugewiesenen Softwareberechtigungen, der sich in Technikerwerkzeug eingeloggt hat. Für weitere Informationen siehe Benutzerkonto Profil Workflow .

 
action_zoom_plus_stroke Systemansicht in iOS und Android
Abbildung: Systemansicht in iOS und Android

Trendlogs

Sie können eine Liste mit Trendlogs und deren Eigenschaften ansehen. Sie können die Trendlogs nach Datum und Zeit filtern und Logs nach Werten durchsuchen. Sie können den Namen, den Typ und die Quelle des Trendlogs ansehen.

Für weitere Informationen siehe Betrachten von Trendlogs .

 
action_zoom_plus_stroke Trendlogs in iOS und Android
Abbildung: Trendlogs in iOS und Android

Zeitpläne

Sie können eine Liste der Zeitpläne anzeigen und einen Zeitplan verwalten. Zeitplanabläufe funktionieren wie in WebStation.

Anhand von Zeitplänen kann der Betrieb eines Teils des Gebäudeverwaltungssystems zeitlich geplant werden, z.B. eines Ventilators, einer Tür oder eines Sollwerts. Anhand eines Zeitplans kann der Betrieb eines Ventilators auf 8 bis 17 Uhr an jedem Werktag festgelegt werden.

Zeitpläne können durch verschiedene Ausnahmen überschrieben werden. Wenn Sie den Ventilator beispielsweise jeden letzten Freitag im Monat für Instandhaltungsarbeiten abschalten möchten, können Sie eine berechnete Ausnahme verwenden. Die Ausnahme wird dem Zeitplan hinzugefügt und schaltet den Ventilator jeden letzten Freitag im Monat ab.

Wenn Sie den Ventilator während der Sommerferien abschalten möchten, können Sie eine Kalenderausnahme verwenden. In diesem Fall verwenden Sie einen bereits erstellten Kalender, der die Sommerferien definiert. Dieser Kalender wird dem Zeitplan als Ausnahme hinzugefügt und die Lüftung wird für alle Tage der Sommerferien, wie in dem Kalender beschrieben, abgeschaltet.

Sie können Zeitplaneinzelheiten nur im Querformat anzeigen.

Für weitere Informationen siehe Betrachten von Zeitplänen .

 
action_zoom_plus_stroke Zeitpläne in iOS und Android
Abbildung: Zeitpläne in iOS und Android

Grafiken

Anhand der Grafiken können Sie Gebäudeübersichten anzeigen, Werte von Sensoren anzeigen oder Sollwerte ändern. Eine Grafik kann außerdem Links zu Trenddiagrammen, Trendlog-Listen, Internetseiten oder Ansichten in WorkStation und WebStation enthalten.

Sie können Grafiken nur im Querformat anzeigen und auch die Grafik aktualisieren.

Hinweis

Panel-Objekte können in Grafiken nicht unterstützt werden.

 
action_zoom_plus_stroke Grafiken in iOS
Abbildung: Grafiken in iOS
 
action_zoom_plus_stroke Grafiken in Android
Abbildung: Grafiken in Android
  • Ansichten
  • Benutzerdefinierte Ansicht
  • Einen Wert softwareübersteuern
  • Einen Wert für ein Ereignis bearbeiten
  • Betrachten von Trendlogs
  • Betrachten von Zeitplänen