earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: AD v2, AD v1, Technician Tool für Android, Technician Tool für iOS
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 1.8, 1.9
01.02.2018
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Einen Wert softwareübersteuern

Sie können einen Wert softwareübersteuern, wenn Sie einen Wert überschreiben möchten, z. B. einen Wert von einem Gerät.

Wenn Sie einen Wert softwareübersteuern, werden alle Eingaben des Systems überschrieben. Ein softwareübersteuerter Wert kann jederzeit freigegeben werden. Wenn Sie einen softwareübersteuerten Wert freigeben, versetzen Sie ihn in seinen normalen Status zurück.

Ein softwareübersteuerter Wert wird orange angezeigt.

Mehr zeigen
action_close

Die benutzerdefinierte Ansicht listet auf logische Weise die Objekte und Funktionen auf, die im Ordner Benutzerdefinierte Ansicht in Building Operation zur Verfügung stehen, zum Beispiel hierarchisch, geografisch oder funktionell. Sie sehen also nicht die komplette Baumstruktur wie in WorkStation, sondern nur die Teile, die Sie sehen möchten, oder alle Teile in der Reihenfolge, wie Sie es möchten. Zum Beispiel erstellen Sie in WorkStation eine benutzerdefinierte Ansicht, die Variablen eines Campus enthält, die Sie mit Technikerwerkzeug überwachen möchten.

Um die benutzerdefinierte Ansicht im Technikerwerkzeug zur Auswahl zu haben, muss ein Techniker/Ingenieur zunächst den Ordner Benutzerdefinierte Ansicht in WorkStation, bestehend aus den Funktionen und Objekten in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge, erstellen. Erst dann können Sie die Systemobjekte ansehen und sie anhand der benutzerdefinierten Ansicht im Technikerwerkzeug navigieren. Für weitere Informationen siehe Benutzerdefinierten Ansichtenordner in WorkStation erstellen .

Die Werte der ausgegrauten Variablen ohne die Softwareübersteuern Option sind schreibgeschützte Werte, die Sie nicht ändern können.

Die Werte der ausgegrauten Variablen mit der Softwareübersteuern Option können geändert werden, wenn Sie EIN erzwingen. Für weitere Informationen siehe Einen Wert softwareübersteuern .

Ein Warnsymbol neben einer Variablen bedeutet, dass der Wert nicht konvertiert werden kann und stellt eventuell nicht das dar, was Sie zu sehen erwarten. Beispielsweise kann die Variable Stromverbrauch nicht die Einheit g/m haben 2 . Die Einheit muss kWh sein. Dieser Fehler wird durch ein Warnsymbol dargestellt.

Der Wert wird in blauer Schrift angezeigt, wenn der Wert nicht älter als 3 Minuten ist, und es ist keinen Netzwerkfehler gibt.

Mit der integrierten Swipe-to-Refresh-Funktion können Werte und Objekte leicht aktualisiert werden in Benutzerdefinierte Ansicht sowie in einem bestimmten Ordner in Benutzerdefinierte Ansicht .

Sie können durch die lange Liste von Objekten und Variablen scrollen in Benutzerdefinierte Ansicht sowie in einem bestimmten Ordner in Benutzerdefinierte Ansicht mithilfe einer schnellen Bildlaufleiste.

Objekte und Variablen werden in der gleichen Reihenfolge wie in WorkStation aufgeführt.

Hinweis

In Benutzerdefinierte Ansicht aufgeführte Objekte und Variablen variieren je nach den dem Benutzer zugewiesenen Softwareberechtigungen, der sich in Technikerwerkzeug eingeloggt hat. Für weitere Informationen siehe Benutzerkonto Profil Workflow .

 
action_zoom_plus_stroke Benutzerdefinierte Ansicht in iOS und Android
Abbildung: Benutzerdefinierte Ansicht in iOS und Android

Trendlogs

Sie können eine Liste mit Trendlogs und deren Eigenschaften ansehen. Sie können die Trendlogs nach Datum und Zeit filtern und Logs nach Werten durchsuchen. Sie können den Namen, den Typ und die Quelle des Trendlogs ansehen.

Für weitere Informationen siehe Betrachten von Trendlogs .

 
action_zoom_plus_stroke Trendlogs für iOS und Android
Abbildung: Trendlogs für iOS und Android

Zeitpläne

Sie können eine Liste der Zeitpläne anzeigen und einen Zeitplan verwalten. Zeitplanabläufe funktionieren wie in WebStation.

Anhand von Zeitplänen kann der Betrieb eines Teils des Gebäudeverwaltungssystems zeitlich geplant werden, z.B. eines Ventilators, einer Tür oder eines Sollwerts. Anhand eines Zeitplans kann der Betrieb eines Ventilators auf 8 bis 17 Uhr an jedem Werktag festgelegt werden.

Zeitpläne können durch verschiedene Ausnahmen überschrieben werden. Wenn Sie den Ventilator beispielsweise jeden letzten Freitag im Monat für Instandhaltungsarbeiten abschalten möchten, können Sie eine berechnete Ausnahme verwenden. Die Ausnahme wird dem Zeitplan hinzugefügt und schaltet den Ventilator jeden letzten Freitag im Monat ab.

Wenn Sie den Ventilator während der Sommerferien abschalten möchten, können Sie eine Kalenderausnahme verwenden. In diesem Fall verwenden Sie einen bereits erstellten Kalender, der die Sommerferien definiert. Dieser Kalender wird dem Zeitplan als Ausnahme hinzugefügt und die Lüftung wird für alle Tage der Sommerferien, wie in dem Kalender beschrieben, abgeschaltet.

Sie können Zeitplaneinzelheiten nur im Querformat anzeigen.

Für weitere Informationen siehe Betrachten von Zeitplänen .

 
action_zoom_plus_stroke Zeitpläne für iOS und Android
Abbildung: Zeitpläne für iOS und Android

Grafiken

Anhand der Grafiken können Sie Gebäudeübersichten anzeigen, Werte von Sensoren anzeigen oder Sollwerte ändern. Eine Grafik kann außerdem Links zu Trenddiagrammen, Trendlog-Listen, Internetseiten oder Ansichten in WorkStation und WebStation enthalten.

Sie können Grafiken nur im Querformat anzeigen und auch die Grafik aktualisieren.

Hinweis

Panel-Objekte können in Grafiken nicht unterstützt werden.

 
action_zoom_plus_stroke Grafiken in iOS
Abbildung: Grafiken in iOS
 
action_zoom_plus_stroke Grafiken in Android
Abbildung: Grafiken in Android

Einen Wert softwareübersteuern
  1. Klicken Sie im Technikerwerkzeug auf Benutzerdefinierte Ansicht oder System .

  2. Klicken Sie den Ordner an, der den Wert enthält, den Sie softwareübersteuern möchten.

  3. Klicken Sie auf den Wert (analog, digital, Multistate oder Zeichenkette), den Sie softwareübersteuern möchten.

  4. Geben Sie im Feld Wert den Wert ein. Bei digitalen Werten klicken Sie auf den Schalter.

  5. Klicken Sie im Feld Softwareübersteuern auf EIN bei iOS oder wählen Sie das Kontrollkästchen bei Android.

     
    action_zoom_plus_stroke
  • System
  • Benutzerdefinierte Ansicht
  • Einen Wert für ein Ereignis bearbeiten