earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: AS-B, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funktionen: Alarme
Produktversion: 3.2, 3.3, 2022
22.02.2023

Adding an Attachment to an Alarm

You add an attachment, for example a .pdf file or a trend log, to assist the user when diagnosing or solving the problem that caused the alarm.

Hinweis

An alarm attachment is opened in a pop-up window only if the selected workspace contains the Alarm pane. Für weitere Informationen siehe Workspace Components and Customization .

Mehr zeigen
action_close

You can add attachments to alarm objects, except System Information alarms. An attachment is a link pointing to an object in the system. When an alarm that has an attachment is triggered, a paperclip icon is displayed in the Alarms pane and Alarm Views. It is also possible to configure the attachment to display when the alarm is going from Normal to Alarm state.

Bei einem Anhang kann es sich um eine Sprachmitteilung, einen Report, ein Trenddiagramm, einen Terminplan, eine Microsoft Word-Datei, eine PDF-Datei, eine Videoaufnahme oder um ein Pop-Up-Fenster handeln, das Informationen über den Alarm enthält.

Sie können den gleichen Anhang oder Satz von Anhängen in einem einzigen Arbeitsvorgang zu mehreren Alarmen hinzufügen. Sie können die Anhänge, die zu mehreren Alarmen gehören, auch in einem einzigen Arbeitsvorgang löschen. Wenn Sie einen Anhang hinzufügen, der bereits an einen Alarm angehängt wurde, wird der spätere Anhang als Duplikat hinzugefügt.

In WorkStation können Sie außerdem andere Anhangtypen öffnen, vorausgesetzt das Programm oder der Editor, das/der den Anhang öffnet, ist auf Ihrem Computer lokal installiert. Wenn es sich bei dem Anhang zum Beispiel um eine PDF-Datei handelt, können Sie die Datei öffnen, wenn der Adobe Reader oder ein ähnliches Programm auf Ihrem Computer installiert ist.

To add an attachment to an alarm
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the alarm you want to configure.

  2. Select the Attachment tab.

  3. Click the Add button

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. In the Select Object dialog box, browse to the item you want to attach to the alarm.

  5. Click Select .

  6. In the Display on alarm column, check the box

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  7. Click the Save button

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Alarmanhänge
  • Workspace Components and Customization
  • Alarms Pane and Alarm View
  • Select Object and Property Dialog Box
  • Adding an Attachment to Multiple Alarms
  • Copying Attachments to Multiple Alarms
  • Removing an Attachment from an Alarm
  • Removing Attachments from Multiple Alarms