earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: AS-B, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Alarmes
Versão do produto: 3.2, 3.3, 2022
22-02-2023

Adding an Attachment to an Alarm

You add an attachment, for example a .pdf file or a trend log, to assist the user when diagnosing or solving the problem that caused the alarm.

Nota

An alarm attachment is opened in a pop-up window only if the selected workspace contains the Alarm pane. Para mais informações, consulte Workspace Components and Customization .

Mostrar mais
action_close

You can add attachments to alarm objects, except System Information alarms. An attachment is a link pointing to an object in the system. When an alarm that has an attachment is triggered, a paperclip icon is displayed in the Alarms pane and Alarm Views. It is also possible to configure the attachment to display when the alarm is going from Normal to Alarm state.

Um anexo pode também ser: uma mensagem de voz, um relatório, um gráfico de tendência, uma agenda, um ficheiro Microsoft Word, um ficheiro PDF, uma gravação de vídeo ou uma janela pop-up que contém informações sobre o alarme.

Pode adicionar o mesmo anexo ou conjunto de anexos a vários alarmes numa única operação. Também pode apagar os anexos que pertencem a vários alarmes numa única operação. Se adicionar um anexo que já foi anexado a um alarme, o anexo posterior é adicionado como um duplicado.

Pode abrir anexos desde que o programa ou editor associado aos anexos esteja instalado localmente no seu computador. Por exemplo, se o anexo for um ficheiro PDF, pode abrir o ficheiro se o Adobe Reader ou um programa idêntico estiver instalado no seu computador.

To add an attachment to an alarm
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the alarm you want to configure.

  2. Select the Attachment tab.

  3. Click the Add button

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. In the Select Object dialog box, browse to the item you want to attach to the alarm.

  5. Click Select .

  6. In the Display on alarm column, check the box

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  7. Click the Save button

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Anexos de alarme
  • Workspace Components and Customization
  • Alarms Pane and Alarm View
  • Select Object and Property Dialog Box
  • Adding an Attachment to Multiple Alarms
  • Copying Attachments to Multiple Alarms
  • Removing an Attachment from an Alarm
  • Removing Attachments from Multiple Alarms