earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Alarmes
Versão do produto: 3.2, 3.3, 2022
15-10-2020

Removing Attachments from Multiple Alarms

You remove all alarm attachments, for example, .pdf files or a trend logs that are no longer relevant for assisting you when diagnosing or solving the problem that caused an alarm.

Mostrar mais
action_close

You can add attachments to alarm objects, except System Information alarms. An attachment is a link pointing to an object in the system. When an alarm that has an attachment is triggered, a paperclip icon is displayed in the Alarms pane and Alarm Views. It is also possible to configure the attachment to display when the alarm is going from Normal to Alarm state.

Um anexo pode também ser: uma mensagem de voz, um relatório, um gráfico de tendência, uma agenda, um ficheiro Microsoft Word, um ficheiro PDF, uma gravação de vídeo ou uma janela pop-up que contém informações sobre o alarme.

Pode adicionar o mesmo anexo ou conjunto de anexos a vários alarmes numa única operação. Também pode apagar os anexos que pertencem a vários alarmes numa única operação. Se adicionar um anexo que já foi anexado a um alarme, o anexo posterior é adicionado como um duplicado.

Pode abrir anexos desde que o programa ou editor associado aos anexos esteja instalado localmente no seu computador. Por exemplo, se o anexo for um ficheiro PDF, pode abrir o ficheiro se o Adobe Reader ou um programa idêntico estiver instalado no seu computador.

To remove attachments from multiple alarms
  1. In WorkStation, in the list view, select the alarms from which you want to remove all alarm attachments.

  2. On the Actions menu, point to Advanced and then click Remove all attachments .

  3. In the Remove all Attachments dialog box, click Yes .

All alarm attachments are removed from the selected alarms.

  • Anexos de alarme
  • Adding an Attachment to an Alarm
  • Adding an Attachment to Multiple Alarms
  • Copying Attachments to Multiple Alarms
  • Removing an Attachment from an Alarm