Vous pouvez rechercher des valeurs forcées afin de déterminer si le système fonctionne normalement et réinitialiser les valeurs forcées. Les points E/S outrepassés manuellement ne sont pas inclus dans les résultats de recherche.
Dans WorkStation, dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton Rechercher
Dans la vue Rechercher , entrez votre recherche dans la zone de texte.
Pour rechercher toutes les valeurs forcées, saisissez « * ».
Dans le champ Dans le dossier , saisissez le dossier où vous souhaitez commencer la recherche.
Sélectionnez Inclure les sous-serveurs pour inclure les sous-serveurs SmartX dans la recherche.
Seuls les sous-serveurs exécutant EcoStruxure Building Operation BMS version 1.5 ou une version ultérieure sont inclus dans la recherche.
Sélectionnez Arrêter si plus de 1 000 résultats pour limiter la recherche à 1 000 résultats.
Sélectionnez Valeurs forcées uniquement pour rechercher des valeurs forcées ayant été forcées dans le système EcoStruxure BMS.
Sélectionnez Dans un dispositif pour inclure les valeurs forcées de l'extérieur du système EcoStruxure BMS dans la recherche. Par exemple, les valeurs forcées au niveau du dispositif.
Dans le champ Inclure des types , dans le champ Inclure les types , sélectionnez les types d'objet à inclure dans votre recherche.
Cliquez sur le bouton Ajouter un type
Cliquez sur OK .
Dans le champ Sélectionner des conditions , saisissez les conditions de recherche devant être satisfaites avant l'affichage d'un résultat de recherche.
Cliquez sur le bouton Ajouter une condition
Cliquez sur OK .
Cliquez sur le bouton Rechercher
Les valeurs forcées dans EcoStruxure BMS sont affichées.