earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/07/2019

Affichage d'une valeur non forcée

Vous affichez une valeur non forcée d'une valeur forcée lorsque vous voyez la valeur réelle.

Afficher plus
action_close

Quand vous forcez une valeur, toutes les valeurs renseignées par le système sont remplacées. Par exemple, un programme horaire est configurée pour démarrer un ventilateur à 09:00 mais vous voulez le mettre en marche à 08:00. Dans ce cas, vous pouvez forcer le démarrage du ventilateur à 08:00.

Vous pouvez libérer une valeur forcée manuellement n'importe quand ou vous pouvez automatiser la libération, en utilisant un objet d'utilitaire Forçage minuté pour indiquer la durée ou l'heure de fin du forçage.

Quand vous libérez une valeur forcée, elle retourne à son état normal.

Dans WorkStation, vous pouvez afficher à tout moment la valeur non forcée, qui correspond à la valeur réelle présente dans le système. Pour plus d'informations, voir Affichage d'une valeur non forcée .

Indication dans WorkStation

Une valeur forcée est indiquée par la couleur orange dans les boîtes de dialogue propriétés. Dans le volet d'affichage, une valeur forcée est indiquée par un index pointé

 
action_zoom_plus_stroke
.

Dans la vue Liste et la vue Recherche, une valeur forcée est indiquée par la mention [Forcé] dans la colonne « Valeur ».

Dans WorkStation, vous pouvez afficher à tout moment la valeur non forcée, qui correspond à la valeur réelle présente dans le système. Pour plus d'informations, voir Affichage d'une valeur non forcée .

Indication dans WebStation

Une valeur forcée est indiquée par une couleur orange et un index pointé dans la vue Liste.

Indication dans le module de visualisation graphique des blocs de fonction

Une valeur forcée est indiquée par une couleur orange dans le module de visualisation graphique des blocs de fonction.

Pour afficher une valeur non forcée
  1. Dans WorkStation , dans le volet Arborescence du système , sélectionnez la valeur forcée.

  2. Dans le menu Fichier , cliquez sur Propriétés .

  3. Cliquez sur Configurer

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. Cliquez sur l'onglet Opérations .

  5. Dans le champ Valeur non forcée , voir la valeur non forcée.

  • Valeurs forcées
  • Boîte de dialogue Changement de valeur
  • Forçage d'une valeur
  • Boutons Forcer et Déforcer
  • Libération d'une valeur forcée
  • Rechercher des valeurs forcées