earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
4
Concept

Concept


Produits : WorkStation, WebStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022
03/07/2019

Valeurs forcées

Quand vous forcez une valeur, toutes les valeurs renseignées par le système sont remplacées. Par exemple, un programme horaire est configurée pour démarrer un ventilateur à 09:00 mais vous voulez le mettre en marche à 08:00. Dans ce cas, vous pouvez forcer le démarrage du ventilateur à 08:00.

Vous pouvez libérer une valeur forcée manuellement n'importe quand ou vous pouvez automatiser la libération, en utilisant un objet d'utilitaire Forçage minuté pour indiquer la durée ou l'heure de fin du forçage.

Quand vous libérez une valeur forcée, elle retourne à son état normal.

Dans WorkStation, vous pouvez afficher à tout moment la valeur non forcée, qui correspond à la valeur réelle présente dans le système. Pour plus d'informations, voir Affichage d'une valeur non forcée .

Indication dans WorkStation

Une valeur forcée est indiquée par la couleur orange dans les boîtes de dialogue propriétés. Dans le volet d'affichage, une valeur forcée est indiquée par un index pointé

 
action_zoom_plus_stroke
.

Dans la vue Liste et la vue Recherche, une valeur forcée est indiquée par la mention [Forcé] dans la colonne « Valeur ».

Dans WorkStation, vous pouvez afficher à tout moment la valeur non forcée, qui correspond à la valeur réelle présente dans le système. Pour plus d'informations, voir Affichage d'une valeur non forcée .

Indication dans WebStation

Une valeur forcée est indiquée par une couleur orange et un index pointé dans la vue Liste.

Indication dans le module de visualisation graphique des blocs de fonction

Une valeur forcée est indiquée par une couleur orange dans le module de visualisation graphique des blocs de fonction.

  • Présentation de WorkStation
  • Vue d'ensemble de WebStation
  • Modifier des valeurs
  • Boîte de dialogue Changement de valeur
  • Boîte de dialogue Configurer - Onglet Opération
  • Boutons Forcer et Déforcer
  • Forçage d'une valeur
  • Forçage d'une valeur
  • Libération d'une valeur forcée
  • Libération d'une valeur forcée
  • Affichage d'une valeur non forcée
  • Rechercher des valeurs forcées
  • Boîte de dialogue Ajouter/supprimer des colonnes (Recherche)