earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Serie di grafici del Trend in WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Puoi salvare le impostazioni in modo che il grafico del Trend sia visualizzato nello stesso modo ogni volta che lo apri.

  • Come funzionano i grafici del Trend
  • Come funzionano i Trend
  • Visualizzazione Grafico del Trend
  • Trend Chart Toolbar
  • Finestra di dialogo Impostazioni grafico del Trend – Scheda Serie
  • Menu Serie nei grafici di tendenza
  • Visualizzazione di intervalli di tempo specifici in un grafico del Trend
  • Visualizzazione dei marcatori in una serie di Trend Log
  • Modifica dello spessore di linea di una serie in un grafico del Trend
  • Modifica del colore di una serie in un grafico del Trend
  • Modifica del tipo di presentazione di una serie in un grafico del Trend
  • Visualizzazione di tooltip multipli in un grafico di tendenza
  • Aggiunta di una serie di registri tendenze a un grafico di tendenza
  • Eliminazione di una serie da un grafico del Trend
  • Nascondere una serie in un grafico di tendenza
  • Salvataggio delle impostazioni attuali di un grafico del Trend