El adaptador Bluetooth de SpaceLogicle permite establecer una conexión Bluetooth con controladores de la serie MP y RP. Conecta el adaptador Bluetooth de SpaceLogicen el Sensor SpaceLogic correspondiente para conectarse al controlador. El adaptador se comunica con el controlador BACnet/IP sobre el bus del sensor utilizando un cable RS-485. Para obtener más información, consulte Connecting SpaceLogic Sensor Devices to an MP Controller .
Para obtener más información, consulte Descripción general de la aplicación móvil Commission .
Puede usar el BLE (Bluetooth de baja energía) para conectarse a los controladores RP y MP. El BLE le ofrece la posibilidad de poner en servicio los controladores BACnet/IP antes de que haya una infraestructura de red IP configurada y también mejora los tiempos de puesta en servicio in situ y la productividad. Con el controlador RP, se conecta usando su BLE integrado o adaptador de BLE y el sensor SpaceLogic. En el controlador MP, se conecta con el adaptador BLE de la aplicación móvil Commission a través del bus del sensor del controlador.
Para obtener más información, consulte BLE integrado en el controlador RP .
El adaptador Bluetooth de SpaceLogic le permite establecer una conexión Bluetooth con los modelos de controladores SpaceLogic y EasyLogic. Para conectarse a un dispositivo a través del adaptador Bluetooth de SpaceLogic, un Sensor SpaceLogic debe estar cableado al controlador
Para obtener más información, consulte Conectarse a un controlador con el adaptador SpaceLogic Bluetooth .
Cambie el PIN del adaptador Bluetooth de SpaceLogic para mejorar la seguridad. El PIN del adaptador Bluetooth de SpaceLogic está diseñado para que, por defecto, sea 333666 y habría que cambiarlo a un código más seguro antes de realizar la puesta en marcha del dispositivo.
Para obtener más información, consulte Cambiar el PIN del adaptador Bluetooth de SpaceLogic .
Actualiza el firmware del adaptador Bluetooth de SpaceLogic para mejorar el rendimiento del adaptador.
Para obtener más información, consulte Actualización del firmware del adaptador Bluetooth de SpaceLogic .
Realiza un reinicio de fábrica del adaptador Bluetooth de SpaceLogic para eliminar el PIN actual
Para obtener más información, consulte Realizar un reinicio de fábrica del adaptador Bluetooth .
La luz LED del adaptador Bluetooth de SpaceLogic muestra diferentes secuencias para indicar varias funciones.
Para obtener más información, consulte Funcionalidad del LED del Bluetooth .