earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos eCommission SmartX Controllers, MP-C, MP-V, RP-C, RP-V, SmartX Sensor
Funcionalidades: Ingeniería, Hardware, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 2023, 2024
10/09/2024
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Conectarse a un controlador con el adaptador SpaceLogic Bluetooth

El adaptador Bluetooth SpaceLogic le permite establecer una conexión Bluetooth con los modelos de controladores SpaceLogic y EasyLogic. Para conectarse a un dispositivo a través del adaptador Bluetooth SpaceLogic, un Sensor SpaceLogic debe estar cableado al controlador

Mostrar más
action_close

Puede elegir entre varias opciones diferentes para conectar la aplicación móvil Commission a uno o varios controladores BACnet/IP.

Conectar por cable

Puede utilizar un cable Ethernet CAT5e o CAT6 para conectar un ordenador portátil con Windows que esté ejecutando la aplicación móvil Commission a uno o más controladores BACnet/IP mediante uno de estos dos métodos:

  • Una conexión directa a un puerto Ethernet libre en un controlador

  • Una conexión a un conmutador Ethernet al que también se ha conectado uno o más controladores

Aviso

Al conectar el portátil con la aplicación móvil Commission a uno o más controladores BACnet/IP por cable, debe utilizar uno de los tres métodos de direccionamiento IP:

  • Incluir un servidor DHCP para asignar direcciones dinámicas a los controladores.

  • Cuando no haya ningún servidor DHCP incluido, utilizar AutoIP para asignar direcciones dinámicas a los controladores.

  • Cuando no haya ningún servidor DHCP incluido, asignar direcciones estáticas a los controladores.

Aviso

No es necesario que conozca la dirección IP de la aplicación móvil Commission puesto que no es necesaria para detectar el dispositivo BACnet. Para obtener más información, consulte BACnet Device Discovery .

Aviso

Si la red del controlador no está utilizando el puerto 2 de Ethernet del controlador BACnet/IP, puede conectar la aplicación móvil Commission mediante dicho puerto sin interrupciones o hardware adicional. Si la red del controlador está utilizando el puerto 2 de Ethernet del controlador BACnet/IP (por ejemplo, en topología de red RSTP o conexión en cadena), puede añadir un conmutador o concentrador temporal para garantizar que la conectividad se mantenga mientras la aplicación móvil Commission esté funcionando.

Si no se va a utilizar el puerto 2 de Ethernet, puede desactivar este puerto por motivos de seguridad de la red cambiando la configuración de la propiedad Puerto Ethernet 2 en la pestaña Básico del controlador BACnet/IP. Para obtener más información, consulte BACnet/IP Controller Settings Properties – Basic Tab .

Un solo controlador
 
action_zoom_plus_stroke Conexión por cable directa utilizando un puerto Ethernet en el controlador
Figura: Conexión por cable directa utilizando un puerto Ethernet en el controlador
 
action_zoom_plus_stroke Conexión por cable utilizando un conmutador Ethernet
Figura: Conexión por cable utilizando un conmutador Ethernet

Para obtener más información, consulte Conexión por cable a un solo controlador BACnet/IP .

Red de controladores
 
action_zoom_plus_stroke Conexión de red por cable utilizando un puerto Ethernet en un controlador
Figura: Conexión de red por cable utilizando un puerto Ethernet en un controlador
 
action_zoom_plus_stroke Conexión de red por cable utilizando un conmutador Ethernet
Figura: Conexión de red por cable utilizando un conmutador Ethernet

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores BACnet/IP por cable .

Conectar de forma inalámbrica

Conecte la aplicación móvil Commission de forma inalámbrica a una red de controladores BACnet/IP mediante un router wifi o un punto de acceso inalámbrico.

Router inalámbrico

En muchos casos, es posible configurar una red wifi temporal mediante un router wifi que contenga un servidor DHCP. El servidor DHCP proporciona direcciones IP a los controladores SBACnet/IP y a la aplicación móvil Commission. El router que elija debe tener un rango de dirección IP configurable.

 
action_zoom_plus_stroke Conexión wifi mediante un router wifi
Figura: Conexión wifi mediante un router wifi

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores de BACnet/IP mediante un router wifi .

Punto de acceso inalámbrico

También puede conectar la aplicación móvil Commission a la red de controladores mediante un punto de acceso inalámbrico. El punto de acceso debe estar conectado en red con un servidor DHCP, que proporciona la dirección IP. Normalmente, el punto de acceso se conecta al puerto 2 del AS-P, que se configura para una IP dual.

 
action_zoom_plus_stroke Conexión wifi mediante un punto de acceso inalámbrico
Figura: Conexión wifi mediante un punto de acceso inalámbrico

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores BACnet/IP mediante un punto de acceso inalámbrico .

Aviso

SPACELOGIC SENSOR OR OTHER EQUIPMENT DAMAGE

  • Plug in the adapter with the button to the front.

  • Do not plug into any device other than a SpaceLogic Sensor.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

Para conectarse al controlador con el Adaptador Bluetooth SpaceLogic
  1. En la vista Conectarse , pulse Bluetooth .

  2. Retire la tapa protectora del adaptador. Con el botón LED de frente, conecte el adaptador al sensor SpaceLogic .

    Aviso

    Si el adaptador no se enciende, asegúrese de consultar la sección de resolución de problemas. Para obtener más información, consulte El Adaptador Bluetooth no se enciende .

  3. Pulse el botón LED para iniciar el modo de vinculación (advertencia).

    Aviso

    El modo de vinculación dura 60 segundos. Tras ese tiempo, tendrá que volver a pulsar el botón LED para iniciar el modo de vinculación (advertencia).

    La luz LED azul parpadea rápidamente, encendida 1 segundo y apagada 1 segundo, en un patrón de repetición mientras está en el modo advertencia. Para obtener más información, consulte Funcionalidad del LED del Bluetooth .

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. En la aplicación móvil Commission, en la página Dispositivos Bluetooth , seleccione el adaptador y pulse Conectar .

    El LED azul cambia a fijo (modo conectado) cuando se vincula correctamente con el controlador.

  5. En la página Gestión de dispositivo Bluetooth , realice dos tareas opcionales:

  6. Pulse Descubrir dispositivo .

  7. Su dispositivo móvil o portátil con Windows 10 le pide el PIN del adaptador. Introduzca el PIN y pulse Permitir .

    Aviso

    Su dispositivo móvil o portátil con Windows 10 recordará el PIN del adaptador después de conectarse al mismo. No tendrá que volver a introducir el PIN a menos que olvide el PIN o cambie el adaptador.

  8. Cuando haya introducido correctamente el PIN, pulse Cerrar .

  9. En la página Lista de dispositivos , seleccione la casilla junto al controlador y pulse Siguiente .

Cuando vea la página Ajustes de dispositivo , se habrá conectado correctamente al controlador.

Aviso

El adaptador debe estar conectado en el sensor SpaceLogic correspondiente durante todas las tareas de puesta en marcha del dispositivo. Si desenchufa el adaptador se desconectará del controlador. Del mismo modo, si está desconectado del dispositivo móvil deberá cerrar la aplicación móvil Commission o cambiar de aplicación en el dispositivo.

  • SpaceLogic Bluetooth Adapter
  • Descripción general de la aplicación móvil Commission
  • Installing SpaceLogic Bluetooth Adapter on a SpaceLogic Sensor
  • Flujo de trabajo de conexión para la aplicación móvil Commission
  • Actualización del firmware del adaptador Bluetooth de SpaceLogic
  • Cambiar el PIN del adaptador Bluetooth de SpaceLogic