El adaptador Bluetooth de SpaceLogicle permite establecer una conexión Bluetooth con controladores de la serie MP y RP. Conecta el adaptador Bluetooth de SpaceLogicen el Sensor SpaceLogic correspondiente para conectarse al controlador. El adaptador se comunica con el controlador BACnet/IP sobre el bus del sensor utilizando un cable RS-485.
Para obtener más información, consulte Connecting SpaceLogic Sensor Devices to an MP Controller
.
Aviso
|
SPACELOGIC SENSOR OR OTHER EQUIPMENT DAMAGE
Failure to follow these instructions can result in equipment damage.
|
Para obtener más información, consulte Descripción general de la aplicación móvil Commission
.
action_zoom_plus_stroke
Figura:
Conectividad del Adaptador Bluetooth de SpaceLogicc
BLE integrado en el controlador RP
Puede usar el BLE (Bluetooth de baja energía) para conectarse a los controladores RP y MP. El BLE le ofrece la posibilidad de poner en servicio los controladores BACnet/IP antes de que haya una infraestructura de red IP configurada y también mejora los tiempos de puesta en servicio in situ y la productividad. Con el controlador RP, se conecta usando su BLE integrado o adaptador de BLE y el sensor SpaceLogic. En el controlador MP, se conecta con el adaptador BLE de la aplicación móvil Commission a través del bus del sensor del controlador.
Para obtener más información, consulte BLE integrado en el controlador RP
.
Conectarse a un controlador con el adaptador SpaceLogic Bluetooth
El adaptador Bluetooth de SpaceLogic le permite establecer una conexión Bluetooth con los modelos de controladores SpaceLogic y EasyLogic. Para conectarse a un dispositivo a través del adaptador Bluetooth de SpaceLogic, un Sensor SpaceLogic debe estar cableado al controlador
Para obtener más información, consulte Conectarse a un controlador con el adaptador SpaceLogic Bluetooth
.
Cambio del PIN del adaptador Bluetooth de SpaceLogic
Cambie el PIN del adaptador Bluetooth de SpaceLogic para mejorar la seguridad. El PIN del adaptador Bluetooth de SpaceLogic está diseñado para que, por defecto, sea 333666 y habría que cambiarlo a un código más seguro antes de realizar la puesta en marcha del dispositivo.
Para obtener más información, consulte Cambiar el PIN del adaptador Bluetooth de SpaceLogic
.
Funcionalidad del Adaptador Bluetooth de SpaceLogic
La luz LED del adaptador Bluetooth de SpaceLogic muestra diferentes secuencias para indicar varias funciones.
Para obtener más información, consulte Funcionalidad del LED del Bluetooth
.