earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos eCommission SmartX Controllers, MP-C, MP-V, RP-C, SmartX Sensor
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 3.0, 3.1
12/02/2020

Adaptador Bluetooth de eCommission

El adaptador Bluetooth de eCommission le permite establecer una conexión Bluetooth con controladores de la serie MP y RP. Conecta el adaptador Bluetooth en el SmartX Sensor correspondiente para conectarse al controlador. El adaptador se comunica con el controlador SmartX IP sobre el bus del sensor utilizando un dable RS-485. Para obtener más información, consulte Connecting SmartX Sensors to an MP Series Controller .

Aviso

DAÑOS EN SMARTX SENSOR U OTRO DISPOSITIVO

  • Enchufe el adaptador con el botón al frente.

  • No enchufe a ningún otro dispositivo que no sea un SmartX Sensor.

No seguir estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

Para obtener más información, consulte Resumen de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers .

 
action_zoom_plus_stroke Conectividad del adaptador Bluetooth de eCommission
Figura: Conectividad del adaptador Bluetooth de eCommission

Conectarse a un controlador con el adaptador Bluetooth de eCommission

El adaptador Bluetooth le permite establecer una conexión Bluetooth con controladores de la serie MP y RP. Para conectarse a un dispositivo a través del adaptador Bluetooth, debe tener conectado un SmartX Sensor en el controlador.

Para obtener más información, consulte Conectarse a un controlador con el adaptador Bluetooth .

Cambiar el PIN del adaptador Bluetooth de eCommission

Cambia el PIN del adaptador Bluetooth de eCommission para mejorar la seguridad. El PIN del adaptador Bluetooth está diseñado para que, por defecto, sea 333666 y habría que cambiarlo a un código más seguro antes de realizar la puesta en marcha del dispositivo.

Para obtener más información, consulte Cambiar el PIN del adaptador Bluetooth de eCommission .

Actualizar el firmware del adaptador Bluetooth de eCommission

Actualiza el firmware del adaptador Bluetooth de eCommission para mejorar el rendimiento del adaptador.

Para obtener más información, consulte Actualizar el firmware del adaptador Bluetooth de eCommission .

Realizar un reinicio de fábrica del adaptador Bluetooth de eCommission

Realiza un reinicio de fábrica del adaptador Bluetooth de eCommission para eliminar el PIN actual

Para obtener más información, consulte Realizar un reinicio de fábrica del adaptador Bluetooth de eCommission .

Funcionalidad del LED del adaptador Bluetooth de eCommission

La luz LED del adaptador Bluetooth de eCommission muestra diferentes secuencias para indicar varias funciones.

Para obtener más información, consulte Funcionalidad del LED del Bluetooth .

  • Resumen de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers
  • Conectarse a un controlador mediante Bluetooth
  • Cambiar el PIN del adaptador Bluetooth de eCommission
  • Actualizar el firmware del adaptador Bluetooth de eCommission
  • Realizar un reinicio de fábrica del adaptador Bluetooth de eCommission
  • Funcionalidad del LED del Bluetooth