Productos eCommission SmartX Controllers, MP-C, MP-V, RP-C, SmartX Sensor
Funcionalidades: Ingeniería, Hardware, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2
12/02/2020
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Conectarse a un controlador con el adaptador Bluetooth

El adaptador Bluetooth le permite establecer una conexión Bluetooth con controladores de la serie MP y RP. Para conectarse a un dispositivo a través del adaptador Bluetooth, debe tener conectado un SmartX Sensor en el controlador.

Mostrar más
action_close

Puede elegir entre varias opciones distintas para conectar la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers a uno o varios controladores SmartX IP.

Conectar por cable

Puede utilizar un cable Ethernet CAT5e o CAT6 para conectar un ordenador portátil con Windows que esté ejecutando la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers a uno o más controladores SmartX IP mediante uno de estos dos métodos:

  • Una conexión directa a un puerto Ethernet libre en un controlador

  • Una conexión a un conmutador Ethernet al que también se ha conectado uno o más controladores

Aviso

Al conectar el portátil con la aplicación eCommission a uno o más controladores SmartX IP por cable, debe utilizar uno de los tres métodos de direccionamiento IP:

  • Incluir un servidor DHCP para asignar direcciones dinámicas a los controladores.

  • Cuando no haya ningún servidor DHCP incluido, utilizar AutoIP para asignar direcciones dinámicas a los controladores.

  • Cuando no haya ningún servidor DHCP incluido, asignar direcciones estáticas a los controladores.

Aviso

No es necesario que conozca la dirección IP de la aplicación eCommission puesto que no es necesaria para detectar el dispositivo BACnet. Para obtener más información, consulte BACnet Device Discovery .

Aviso

Si la red del controlador no está utilizando el puerto 2 de Ethernet del controlador SmartX IP, puede conectar la aplicación eCommission mediante dicho puerto sin interrupciones o hardware adicional. Si la red del controlador está utilizando el puerto 2 de Ethernet del controlador SmartX IP (por ejemplo, en topología de red RSTP o conexión en cadena), puede añadir un conmutador o concentrador temporal para garantizar que la conectividad se mantenga mientras la aplicación eCommission esté funcionando.

Si no se va a utilizar el puerto 2 de Ethernet, puede desactivar este puerto por motivos de seguridad de la red cambiando la configuración de la propiedad Puerto Ethernet 2 en la pestaña Básico del controlador SmartX IP. Para obtener más información, consulte SmartX IP Controller Settings Properties – Basic Tab .

Un solo controlador
 
action_zoom_plus_stroke Conexión por cable directa utilizando un puerto Ethernet en el controlador
Figura: Conexión por cable directa utilizando un puerto Ethernet en el controlador
 
action_zoom_plus_stroke Conexión por cable utilizando un conmutador Ethernet
Figura: Conexión por cable utilizando un conmutador Ethernet

Para obtener más información, consulte Conexión por cable a un solo controlador SmartX IP .

Red de controladores
 
action_zoom_plus_stroke Conexión de red por cable utilizando un puerto Ethernet en un controlador
Figura: Conexión de red por cable utilizando un puerto Ethernet en un controlador
 
action_zoom_plus_stroke Conexión de red por cable utilizando un conmutador Ethernet
Figura: Conexión de red por cable utilizando un conmutador Ethernet

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores SmartX IP por cable .

Conectar de forma inalámbrica

Conecte la aplicación eCommission de forma inalámbrica a una red de controladores SmartX IP, mediante un router wifi o un punto de acceso inalámbrico.

Router inalámbrico

En muchos casos, es posible configurar una red wifi temporal mediante un router wifi que contenga un servidor DHCP. El servidor DHCP proporciona direcciones IP a los controladores SmartX IP y a la aplicación eCommission. El router que elija debe tener un rango de dirección IP configurable.

 
action_zoom_plus_stroke Conexión wifi mediante un router wifi
Figura: Conexión wifi mediante un router wifi

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores de SmartX IP mediante un router wifi .

Punto de acceso inalámbrico

También puede conectar la aplicación eCommission a la red de controladores mediante un punto de acceso inalámbrico. El punto de acceso debe estar conectado en red con un servidor DHCP, que proporciona la dirección IP. Normalmente, el punto de acceso se conecta al puerto 2 del AS-P, que se configura para una IP dual.

 
action_zoom_plus_stroke Conexión wifi mediante un punto de acceso inalámbrico
Figura: Conexión wifi mediante un punto de acceso inalámbrico

Para obtener más información, consulte Conexión a red de controladores SmartX IP mediante un punto de acceso inalámbrico .

Aviso

DAÑOS EN SMARTX SENSOR U OTRO DISPOSITIVO

  • Enchufe el adaptador con el botón al frente.

  • No enchufe a ningún otro dispositivo que no sea un SmartX Sensor.

No seguir estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

Conectarse al controlador con el adaptador Bluetooth de eCommission
  1. En la vista Conectarse , pulse Bluetooth .

  2. Retire la tapa protectora del adaptador. Con el botón LED de frente, conecte el adaptador al SmartX Sensor.

  3. Pulse el botón LED para iniciar el modo de vinculación (advertencia).

    Aviso

    El modo de vinculación dura 60 segundos. Tras ese tiempo, tendrá que volver a pulsar el botón LED para iniciar el modo de vinculación (advertencia).

    La luz LED azul parpadea rápidamente, encendida 1 segundo y apagada 1 segundo, en un patrón de repetición mientras está en el modo advertencia. Para obtener más información, consulte Funcionalidad del LED del Bluetooth .

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. En la aplicación eCommission, en la página Dispositivos Bluetooth , seleccione el adaptador y pulse Conectar .

    El LED azul cambia a fijo (modo conectado) cuando se vincula correctamente con el controlador.

  5. En la página Gestión de dispositivo Bluetooth , realice dos tareas opcionales:

  6. Pulse Descubrir dispositivo .

  7. Su dispositivo móvil o portátil con Windows 10 le pide el PIN del adaptador. Introduzca el PIN y pulse Permitir .

    Aviso

    Su dispositivo móvil o portátil con Windows 10 recordará el PIN del adaptador después de conectarse al mismo. No tendrá que volver a introducir el PIN a menos que olvide el PIN o cambie el adaptador.

  8. Cuando haya introducido correctamente el PIN, pulse Cerrar .

  9. En la página Lista de dispositivos , seleccione la casilla junto al controlador y pulse Siguiente .

Cuando vea la página Ajustes de dispositivo , se habrá conectado correctamente al controlador.

Aviso

El adaptador debe estar conectado en el SmartX Sensor correspondiente durante todas las tareas de puesta en marcha del dispositivo. Si desenchufa el adaptador se desconectará del controlador. Del mismo modo, si está desconectado del dispositivo móvil deberá cerrar la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers o cambiar de aplicación en el dispositivo.

  • eCommission Bluetooth Adapter
  • Resumen de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers
  • Installing eCommission Bluetooth Adapter on a SmartX Sensor
  • Flujo de trabajo de conexión para la aplicación eCommission
  • Actualizar el firmware del adaptador Bluetooth de eCommission
  • Cambiar el PIN del adaptador Bluetooth de eCommission