Se conecta a un controlador para empezar las tareas de puesta en marcha. A través de Bluetooth podrá conectarse a un único controlador a la vez.
Los controladores de la serie RP y MP, de la familia de controladores SmartX IP, admiten conexión Bluetooth. Los dispositivos IP-IO no admiten conexión Bluetooth. Para conectarse a un controlador de la serie MP a través de Bluetooth, necesita el adaptador Bluetooth de eCommission.
En la página Conectar , pulse Bluetooth .
Desde la página Dispositivos Bluetooth , seleccione el controlador RP al que quiera conectarse. Para conectarse a un controlador de la serie MP, utilice el adaptador Bluetooth de eCommission. Para obtener más información, consulte Conectarse a un controlador con el adaptador Bluetooth .
Pulse en Conectar .
En la página Gestión del dispositivo Bluetooth , seleccione Descubrir dispositivo .
Su dispositivo móvil o portátil con Windows 10 le pide el PIN del controlador RP. Introduzca el PIN y pulse Permitir .
El PIN del controlador RP se crea desde WorkStation y no se puede cambiar desde la aplicación eCommission.
En la página Lista de dispositivos , seleccione la casilla junto al controlador y pulse Siguiente .
Cuando vea la página Ajustes de dispositivo , se habrá conectado correctamente al controlador.