earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Afficher l'info-bulle pour l'élément le plus proche

Utilisez la fonction magnétique pour afficher la valeur la plus proche du pointeur.

Afficher plus
action_close

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Vous pouvez enregistrer ces paramètres pour que la courbe de tendance s'affiche de la même façon à chaque ouverture.

Pour afficher l'info-bulle pour l'élément le plus proche
  1. Dans WebStation, dans le volet Arborescence du système , sélectionnez la courbe de tendance.

  2. Cliquez sur le bouton Afficher l'info-bulle pour l'élément le plus proche

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Série de courbes de tendance dans WebStation
  • Comment fonctionnent les courbes de tendance
  • Modification de l'épaisseur de ligne d'une série de courbes de tendance
  • Modification de la couleur d'une série de courbes de tendance
  • Modification du type de présentation d'une série de courbes de tendance
  • Affichage d'indicateurs dans une série de journal de tendance
  • Ajout d'une série de journaux de tendance à une courbe de tendance dans WebStation
  • Suppression d'une série de courbes de tendance
  • Enregistrement des paramètres actuels de la courbe de tendance
  • Vue de courbe de tendance