SmartX IP 控制器 – MP-C 是多功能可完全编程基于 IP 的现场控制器。MP-C 型号提供灵活的 I/O 点类型混合,适合广范围的 HVAC 应用。MP-C 即可用作独立的 BACnet/IP 现场控制器,也可作为使用 SmartX AS-P 或 AS-B 服务器或 Enterprise Server 作为父服务器的 EcoStruxure BMS 的组成部分。MP-C 型号支持可选的显示屏,其可提供输入和输出的内容和控制。
MP-C 具有下述特点:
板载双网口交换机
通用板载 I/O 点组合
高可靠性
提供可连接 SmartX Sensor 的总线
移动调试应用程序
全面的 EcoStruxure Building Operation 软件支持,提供高效的工程工具
SmartX IP 控制器基于开放协议,可简化互用性、IP 配置和设备管理:
IP 寻址
BACnet/IP 通讯
DHCP,用于轻松地配置网络
SmartX IP 控制器具有双端口以太网交换机,可采用灵活的网络拓朴:
星形
菊花链
快速生成树协议 (RSTP) 环
在星形拓朴中,控制器和 EcoStruxure BMS 服务器各自连接到以太网交换机。可以采用菊花链拓朴将多个控制器连接到一起以减少安装时间和成本。如果您要快速高效地检测和恢复未工作的控制器,可以使用 RSTP 环型拓朴。
MP-C 附带具有不同 I/O 点数量的五个型号,以及通用的 I/O 点类型混合,适合广泛的应用。通用输入/输出极其灵活度,既可配置为输入也可配置为输出。
I/O 点类型 |
MP-C-15A |
MP-C-18A |
MP-C-18B |
MP-C-24A |
MP-C-36A |
通用 I/O Ub 型 |
8 |
10 |
10 |
16 |
20 |
通用 I/O Uc 型 |
- |
- |
- |
4 |
8 |
Triac 输出 |
6 |
4 |
8 |
- |
- |
继电器输出 A 型 |
- |
3 |
- |
4 |
8 |
高功率继电器输出 A 型 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
配置 |
通用 I/O Ub 型 |
通用 I/O Uc 型 |
Triac 输出 |
继电器输出 A 型 |
高功率继电器输出 A 型 |
数字输入 |
是 |
是 |
- |
- |
- |
计数器输入 |
是 |
是 |
- |
- |
- |
监测输入 |
是 |
是 |
- |
- |
- |
电压输入 (0 到 10 VDC) |
是 |
是 |
- |
- |
- |
电流输入 (0 到 20 mA) |
是 |
是 |
- |
- |
- |
温度输入 |
是 |
是 |
- |
- |
- |
电阻输入 |
是 |
是 |
- |
- |
- |
2 线 RTD 温度输入 |
是 |
是 |
- |
- |
- |
电压输出 (0 到 10 VDC) |
是 |
是 |
- |
- |
- |
电流输出 (0 到 20 mA) |
- |
是 |
- |
- |
- |
数字输出 |
- |
- |
是 |
是 |
是 |
数字脉冲输出 |
- |
- |
是 |
是 |
是 |
脉宽调制输出 |
- |
- |
是 |
是 |
是 |
三态输出 |
- |
- |
是 |
是 |
- |
三态脉冲输出 |
- |
- |
是 |
是 |
- |
通用输入/输出端十分适合楼宇控制系统中的温度、压力、流量、状态点和类似点类型的任意组合。
通用输入/输出作为计数器输入普遍应用于电能计量应用。作为 RTD 输入,它们适用于楼宇控制系统中的温度点。作为监测输入端,它们应用于十分有必要知道线路是否被切断或短路的安全应用。这些事件为系统提供独立的报警和事件指示。
对于所有模拟输出,可定义最大和最小水平以自动检测高于范围和低于范围的值。
通用的输入/输出也可用作电压输出或当前输出(仅限 Uc),无需外部偏压电阻器。因此,通用输入/输出支持各种设备,比如执行器。
triac 输出可用于众多应用中,用于开关执行器、继电器、指示器等的 24 VAC 外部负荷。triac 输出与控制器隔离。triacs 是静音的不会受到继电器触点磨损的不利影响。
继电器输出支持数字 A 型。A 型继电器适用于直接负载应用。
MP-C-15A 和 MP-C-18A 具有高功率继电器输出,非常适合最高 12 A 的负载,诸如电加热元件。
对需要更多 I/O 资源的应用程序,SmartX IP 控制器 – IP-IO 模块为任何应用提供通用的 I/O 点混合。如需了解更多信息,参见 SmartX IP 控制器 – IP-IO 规格表。
SmartX IP 控制器支持本地趋势、时间表和报警,当控制器离线或用在独立应用中时,可进行本地操作。
通过用户定义的回滚值,IP-IO 输出将在网络中断时处于可预测的状态。
内存和实时时钟的无电池备用电源有助于防止数据丢失,允许断电后能够无缝地快速恢复。
所有 MP-C 型号都可配备 MP-C Display 附加模块,其具有 LCD 显示屏和五个按键。借助该模块,可手动强制模拟和数字输出以对连接至输出的设备进行测试、调试和维护。模块专用的处理电源确保维护应用的可靠强制。强制状态可在 EcoStruxure Building Operation WorkStation 和 WebStation 中查看,以实现精确的监测和可靠的控制。
在 WorkStation 中,您可同时更新多个 SmartX IP 控制器的固件,停工时间极短。EcoStruxure BMS 服务器可记录为了支持控制器和传感器的备份、恢复和更换而安装的固件。服务器可托管不同固件版本的控制器。
SmartX IP 控制器可提供为 SmartX Sensor 系列设计的接口。通过 SmartX Sensor 能够高效地感知房间中的温度、湿度、CO 2 和占用状态。SmartX Sensor 具有不同的传感器类型组合以及各种盖板和用户界面选项,触摸屏、设定点和覆盖按钮以及空白面板。
传感器总线可为使用标准 Cat 5(或更高等级)网线组成菊花链的最多四个传感器提供电源和通讯信号。控制器可连接的传感器最大数量根据传感器型号以及面板和传感器底座类型的组合而变化:
空白面板:最多四个传感器的任一传感器底座类型组合
3 按钮和触摸屏面板:
最多两个传感器底座,以及 CO 2 选项
最多四个传感器座,无 CO 2 选项
SmartX LCD 温度传感器:支持最多四个传感器
传感器总线的最大总长为 61 m (200 ft)。如需了解更多信息,参见 SmartX Sensor 规格表。
eCommission SmartX Controllers 移动应用程序设计用于 SmartX IP 控制器的本地配置、现场部署和调试。该移动应用程序可缩短调试时间,便于灵活地实施项目,最小化网络基础设施的依赖性。
移动应用程序设计用于 Android、Apple (iOS) 和 Microsoft Windows 10 设备。如需了解更多信息,参见 eCommission SmartX Controllers 规格表。
使用 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序,您可以连接一台或多台 SmartX IP Controller。您可以使用连接到 SmartX Sensor 传感器的 eCommission Bluetooth Adapter 适配器连接单一 SmartX IP Controller。您可以使用无线接入点或网络交换机连接到本地 IP 网络上的 SmartX IP 控制器的网络。
使用 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序,您可以轻松发现一个或多个 IP-IO 模块和 SmartX IP 控制器。您可更改每个控制器的配置,包括 BACnet 和 IP 网络设置、位置以及服务器。为了节省工程时间,您可以保存常用设备设置,并将其再次用于相同型号的控制器。
eCommission SmartX Controllers 移动应用程序不需要准备 EcoStruxure BMS 服务器或网络基础设施。您可以使用该移动应用程序直接将控制器应用程序下载到本地 SmartX IP 控制器,并部署控制器。该控制器应用程序可利用 Project Configuration Tool 或 WorkStation 离线创建。您还可以执行 I/O 检验,以确保控制器的 I/O 点已组态和接线,并正确运行。
当 SmartX IP Controller 属于 EcoStruxure BMS 时可完全发挥其作用,提供以下优势:
WorkStation/WebStation 界面
脚本和功能块编程选项
设备发现
工程效率
无论用户登录到哪台 EcoStruxure BMS 服务器,WorkStation 和 WebStation 都能提供一致的用户体验。用户可登录父 EcoStruxure BMS 服务器以设计、调试、监督和监视 SmartX IP 控制器及其 I/O,以及它连接的 SmartX Sensor。如需了解更多信息,参见 WorkStation 和 WebStation 规格表。
行业特有的 SmartX IP Controller 拥有脚本和功能块编程选项。这种灵活性确保可为应用选择最佳的编程方法。现有程序可在 EcoStruxure BMS 服务器和控制器之间轻松地再次使用。
通过 WorkStation 中的增强设备发现功能,您可以轻松地识别 BACnet 网络上的 SmartX IP 控制器,并关联控制器与其服务器。
SmartX IP 控制器的工程和维护可利用 EcoStruxure Building Operation 再次使用功能高效地完成。通过这些功能,您可以为整个控制器应用程序创建库项目(自定义类型),其中包括程序和所有必需对象,例如趋势、报警和时间表。自定义类型库中的控制器应用程序可在相同型号的所有控制器之间再次使用。您可以使用控制器应用程序作为基础,创建适用于相似应用的新控制器。然后,您可以编辑该控制器应用程序,更改将自动复制到所有控制器,而每个控制器都保留其本地值。
WorkStation 支持 SmartX IP 控制器在线和离线工程。您可以进行在线配置更改,也可使用数据库模式进行离线更改。在数据库模式中,更改保存到 EcoStruxure Building Operation 数据库,以便于您随后将更改应用于控制器。
通过 Project Configuration Tool,您无需物理硬件即可在场外执行所有工程,最大限度地减少需要用在现场的时间。您可以在将服务器和控制器应用程序现场部署到服务器和控制器之前,虚拟运行 EcoStruxure BMS 服务器并设计 SmartX IP 控制器。更多信息,参见 Project Configuration Tool 相关技术文件。
此外,当使用 SmartX IP 控制器时,您还可以利用 Automated Engineering Tool 推动工程流程。该工具提供对于标准控制器应用程序的库的访问,可使用该工具中提供的向导和批量编辑功能快速地配置和自定义这些应用程序。然后可将这些自定义的应用程序加载您的目标服务器中。通过该工具,还可基于您已部署的 SmartX IP 控制器应用程序快速地创建自己的模板。这些模板有利于标准方法并且易于重新使用和复制一般控制器应用程序。如需了解更多信息,参见 Automated Engineering Tool 规格表。
产品 |
物料号 |
MP-C-15A
|
SXWMPC15A10001
|
MP-C-18A
|
SXWMPC18A10001
|
MP-C-18B
|
SXWMPC18B10001
|
MP-C-24A
|
SXWMPC24A10001
|
MP-C-36A
|
SXWMPC36A10001
|
MP-C Display (MP-C 强制显示模块) |
SXWMPCDSP10001
|
所有 MP-C 型号的备用接线端子 (4 x 3 针、2 x 3 针、7 x 6 针、2 x 8 针接线端子) |
SXWMPCCON10001
|
DIN-RAIL-CLIP,DIN 导轨端夹
每包 25 个
|
SXWDINEND10001
|
eCommission Bluetooth Adapter
|
SXWBTAECXX10001
|
有关网络连接附件的物料号的详细信息,请参阅 有关更多信息,请参阅 “产品选择指南 - EcoStruxure Building”中的“SmartX IP Controller 附件”这一部分 .。
交流输入 | |||||||||||||
标称电压
|
24 伏交流
|
||||||||||||
工作电压范围
|
+/- 20 %
|
||||||||||||
频率
|
50/60 赫兹
|
||||||||||||
最大功耗(MP-C-15A、-18A、-18B)
|
22 VA
|
||||||||||||
最大功耗 (MP-C-24A)
|
28 VA
|
||||||||||||
最大功耗 (MP-C-36A)
|
33 VA
|
||||||||||||
功率输入保护
|
MOV 抑制和内置保险丝
|
||||||||||||
直流输入 | |||||||||||||
标称电压
|
24 ~ 30 伏直流
|
||||||||||||
工作电压范围
|
21 ~ 33 伏直流
|
||||||||||||
最大功耗(MP-C-15A、-18A、-18B)
|
12 W
|
||||||||||||
最大功耗 (MP-C-24A)
|
15 W
|
||||||||||||
最大功耗 (MP-C-36A)
|
18 W
|
||||||||||||
功率输入保护
|
MOV 抑制和内置保险丝
|
||||||||||||
环境 | |||||||||||||
环境温度,操作
|
0 到 50 °C(32 到 122 °F),正常运行时
a
|
||||||||||||
-40 到 +60 °C(-40 到 +140 °F ),屋顶应用,仅限于水平安装
a
|
|||||||||||||
a) MP-C Display 的工作温度范围为 -30 至 +60 °C(-22 至 +140 °F)。 | |||||||||||||
环境温度,储藏
|
-40 至 +70 °C(-40 至 +158 °F)
|
||||||||||||
最大湿度
|
95 % RH 无冷凝
|
||||||||||||
材质 | |||||||||||||
塑料火焰等级
|
UL94-5V
|
||||||||||||
防水保护等级
|
IP 20
|
||||||||||||
机械性能 | |||||||||||||
尺寸(MP-C-15A、-18A、-18B)
|
宽 153 x 高 110 x 深 64 毫米(宽 6.0 x 高 4.3 x 深 2.5 英尺)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
尺寸(MP-C-24A,-36A)
|
宽 234 x 高 110 x 深 64 毫米(宽 9.2 x 高 4.3 x 深 2.5 英尺)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
重量,MP-C-15A | |||||||||||||
包括接线端 | 0.358 kg (0.789 lb)
|
||||||||||||
重量,MP-C-18A | |||||||||||||
包括接线端 | 0.371 kg (0.818 lb)
|
||||||||||||
重量,MP-C-18B | |||||||||||||
包括接线端 | 0.361 kg (0.796 lb)
|
||||||||||||
重量,MP-C-24A | |||||||||||||
包括接线端 | 0.495 kg (1.091 lb)
|
||||||||||||
重量,MP-C-36A | |||||||||||||
包括接线端 | 0.547 kg (1.206 lb)
|
||||||||||||
安装
|
DIN 轨或机柜内其他平坦表面
|
||||||||||||
接线盒
|
可移除
|
||||||||||||
软件兼容性 | |||||||||||||
EcoStruxure Building Operation 软件
|
2.0 版或更高版本
|
||||||||||||
符合相关管理机构的合规性 | |||||||||||||
辐射
|
RCM;EN 61000-6-3;EN 50491-5-2; FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类
|
||||||||||||
抗扰度
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
||||||||||||
安全标准
|
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US 列表
|
||||||||||||
实时时钟 | |||||||||||||
精确,25 °C (77 °F) 时
|
+/-1 分钟/月
|
||||||||||||
备份时间,25 °C (77 °F) 时
|
最短 7 天
|
||||||||||||
通讯端口 | |||||||||||||
以太网
|
双 10/100BASE-TX (RJ45)
|
||||||||||||
USB
|
1 USB 2.0 设备端口 (mini-B)
|
||||||||||||
1 USB 2.0 主机端口 (type-A),5 VDC,2.5 W
|
|||||||||||||
传感器总线
|
24 VDC,2 W,RS-485 (RJ45)
|
||||||||||||
传感器总线保护
|
通讯和电源信号上的瞬变电压抑制器
|
||||||||||||
通信 | |||||||||||||
BACnet
|
BACnet/IP,端口可配置,默认 47808
|
||||||||||||
BTL B-AAC(BACnet 高级应用程序控制器)
a
|
|||||||||||||
a) 在 BACnet International 首页查看 BTL 产品目录了解 BTL 认证固件修订版本的最新详情。 | |||||||||||||
CPU | |||||||||||||
频率
|
500 MHz
|
||||||||||||
类型
|
ARM Cortex-A7 双核
|
||||||||||||
DDR3 SDRAM
|
128 MB
|
||||||||||||
NOR 闪存
|
32 MB
|
||||||||||||
内存备份
|
128 kB,FRAM,非易失性
|
||||||||||||
MP-C Display(可选) | |||||||||||||
可移除
|
否
|
||||||||||||
尺寸
|
74 宽 x 46 高 x 24 深 mm(2.9 宽 x 1.8 高 x 0.9 深 in.)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
显示屏尺寸
|
36.5 宽 x 17.6 高(毫米) (1.4 宽 x 0.7 高(英寸))
|
||||||||||||
显示屏分辨率
|
128 x 64 像素
|
||||||||||||
显示屏类型
|
FSTN 单色 LCD,白色半透反射式背光
|
||||||||||||
功耗
|
最大 0.15 W(3.3 V 时 45 mA)
|
||||||||||||
环境温度,操作
|
-30 至 +60 °C(-22 至 +140 °F)
|
||||||||||||
环境温度,储藏
|
-40 至 +70 °C(-40 至 +158 °F)
|
||||||||||||
最大湿度
|
95 % RH 无冷凝
|
||||||||||||
重量
|
0.035 kg (0.077 lb)
|
||||||||||||
符合标准
|
EN ISO 16484-2
|
||||||||||||
通用输入/输出,Ub 和 Uc | |||||||||||||
通道,MP-C-15A
|
8 Ub,Ub1 至 Ub8
|
||||||||||||
通道,MP-C-18A
|
10 Ub,Ub1 至 Ub10
|
||||||||||||
通道,MP-C-18B
|
10 Ub,Ub1 至 Ub10
|
||||||||||||
通道,MP-C-24A
|
16 Ub,Ub1 至 Ub16
|
||||||||||||
4 Uc,Uc1 至 Uc4
|
|||||||||||||
通道,MP-C-36A
|
20 Ub,Ub1 至 Ub20
|
||||||||||||
8 Uc,Uc1 至 Uc8
|
|||||||||||||
绝对最大额定值
|
-0.5 ~ +24 伏直流
|
||||||||||||
交流/直流转换器分辨率
|
16 位
|
||||||||||||
通用输入/输出保护
|
每个通用输入/输出上的瞬变电压抑制器
|
||||||||||||
数字输入 | |||||||||||||
范围
|
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
|
||||||||||||
最小脉冲宽度
|
150 ms
|
||||||||||||
计数器输入 | |||||||||||||
范围
|
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
|
||||||||||||
最小脉冲宽度
|
20 毫秒
|
||||||||||||
最大频率
|
25 赫兹
|
||||||||||||
监测输入 | |||||||||||||
5 伏电路,1 或 2 个电阻 | |||||||||||||
监视的开关组合 | 仅串联,仅并联,串联和并联
|
||||||||||||
电阻范围
|
1 ~ 10 千欧
|
||||||||||||
对于双电阻配置,每个电阻都必须拥有相同的阻值 +/- 5 % | |||||||||||||
电压输入 | |||||||||||||
范围
|
0 ~ 10 伏直流
|
||||||||||||
精度
|
+/-(7 毫伏 + 读数的 0.2 %)
|
||||||||||||
分辨率
|
1.0 mV
|
||||||||||||
阻抗
|
100 千欧
|
||||||||||||
电流输入 | |||||||||||||
范围
|
0 ~ 20 毫安
|
||||||||||||
精度
|
+/-(0.01 毫安 + 读数的 0.4 %)
|
||||||||||||
复数
|
1 μA
|
||||||||||||
阻抗
|
47 欧姆
|
||||||||||||
电阻输入 | |||||||||||||
10 欧姆 ~ 10 千欧 精度
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) 欧姆
|
||||||||||||
R = 以欧姆为单位的电阻 | |||||||||||||
10 ~ 60 千欧精度
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) 欧姆
|
||||||||||||
R = 以欧姆为单位的电阻 | |||||||||||||
温度输入(热敏电阻) | |||||||||||||
范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
||||||||||||
支持的热敏电阻 | |||||||||||||
Honeywell
|
20 千欧
|
||||||||||||
第 I 类(连续)
|
10 千欧
|
||||||||||||
第 II 类 (I/NET)
|
10 千欧
|
||||||||||||
第 III 类 (Satchwell)
|
10 千欧
|
||||||||||||
第 IV 类 (FD)
|
10 千欧
|
||||||||||||
第 V 类(FD w/ 11k 分流器)
|
线性化 10 千欧
|
||||||||||||
Satchwell D?T
|
线性化 10 千欧
|
||||||||||||
Johnson Controls
|
2.2 千欧
|
||||||||||||
Xenta
|
1.8 千欧
|
||||||||||||
Balco
|
1 千欧
|
||||||||||||
测量精度 | |||||||||||||
20 千欧
|
-50 ~ -30 °C:+/-1.5 °C (-58 ~ -22 °F: +/-2.7 °F)
|
||||||||||||
-30 ~ 0 °C: +/-0.5 °C(-22 ~ +32 °F: +/-0.9 °F)
|
|||||||||||||
0 ~ 100 °C: +/-0.2 °C (32 ~ 212 °F: +/-0.4 °F)
|
|||||||||||||
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
|
|||||||||||||
10 千欧、2.2 千欧和 1.8 千欧
|
-50 to -30 °C: +/-0.75 °C (-58 ~ -22 °F: +/-1.35 °F)
|
||||||||||||
-30 to +100 °C: +/-0.2 °C (-22 ~ +212 °F: +/-0.4 °F)
|
|||||||||||||
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
|
|||||||||||||
线性化 10 千欧
|
-50 to -30 °C: +/-2.0 °C (-58 ~ -22 °F: +/-3.6 °F)
|
||||||||||||
-30 ~ 0 °C: +/-0.75 °C (-22 ~ +32 °F: +/-1.35 °F)
|
|||||||||||||
0 ~ 100 °C: +/-0.2 °C (32 ~ 212 °F: +/-0.4 °F)
|
|||||||||||||
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
|
|||||||||||||
1 千欧
|
-50 ~ +150 °C: +/-1.0 °C (-58 ~ +302° F: +/-1.8 °F)
|
||||||||||||
RTD 温度输入 | |||||||||||||
支持的 RTD
|
Pt1000、Pt1000、Ni1000 和 LG-Ni1000
|
||||||||||||
Pt1000 | |||||||||||||
传感器范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Ni1000 | |||||||||||||
传感器范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
LG-Ni1000 | |||||||||||||
传感器范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
RTD 温度布线 | |||||||||||||
最大导线电阻
|
20 欧姆/导线(共 40 欧姆)
|
||||||||||||
最大导线电容
|
60 nF
|
||||||||||||
导线电阻和电容通常对应于 200 米导线。 | |||||||||||||
电压输出 | |||||||||||||
范围
|
0 ~ 10 伏直流
|
||||||||||||
精度
|
+/-60 毫伏
|
||||||||||||
复数
|
10 毫伏
|
||||||||||||
最小负载阻值
|
5 千欧
|
||||||||||||
负载范围
|
-1 ~ +2 毫安
|
||||||||||||
电流输出(仅限 Uc) | |||||||||||||
范围
|
0 ~ 20 毫安
|
||||||||||||
精度
|
+/-0.2 毫安
|
||||||||||||
分辨率
|
21 µA
|
||||||||||||
负载范围
|
0 ~ 650 欧姆
|
||||||||||||
继电器输出,DO | |||||||||||||
通道,MP-C-15A
|
0
|
||||||||||||
通道,MP-C-18A
|
3,DO5 至 DO7
|
||||||||||||
通道,MP-C-18B
|
0
|
||||||||||||
通道,MP-C-24A
|
4,DO1 至 DO4
|
||||||||||||
通道,MP-C-36A
|
8,DO1 至 DO8
|
||||||||||||
触点额定值
|
250 伏交流/30 伏直流,2 安,导向器负载 (C300)
|
||||||||||||
开关类型
|
A 型继电器
|
||||||||||||
单刀单掷
|
|||||||||||||
常开
|
|||||||||||||
系统接地隔离
|
3000 伏交流
|
||||||||||||
循环寿命(电阻性负载)
|
至少 100,000 循环
|
||||||||||||
最小脉冲宽度
|
100 毫秒
|
||||||||||||
高功率继电器输出,DO | |||||||||||||
通道,MP-C-15A
|
1, DO7
|
||||||||||||
通道,MP-C-18A
|
1, DO8
|
||||||||||||
通道,MP-C-18B
|
0
|
||||||||||||
通道,MP-C-24A
|
0
|
||||||||||||
通道,MP-C-36A
|
0
|
||||||||||||
触点额定值
|
250 VAC/24 VDC,12 A,导向器负载 (B300)
|
||||||||||||
开关类型
|
A 型继电器
|
||||||||||||
单刀单掷
|
|||||||||||||
常开
|
|||||||||||||
系统接地隔离
|
5000 伏交流
|
||||||||||||
循环寿命(电阻性负载)
|
至少 100,000 循环
|
||||||||||||
最小脉冲宽度
|
100 毫秒
|
||||||||||||
Triac 输出,DO | |||||||||||||
通道,MP-C-15A
|
6,DO1 至 DO6
|
||||||||||||
通道,MP-C-18A
|
4,DO1 至 DO4
|
||||||||||||
通道,MP-C-18B
|
8,DO1 至 DO8
|
||||||||||||
通道,MP-C-24A
|
0
|
||||||||||||
通道,MP-C-36A
|
0
|
||||||||||||
输出速率(对于每个 triac 输出)
|
最大值 0.5 A
|
||||||||||||
电压
|
24 VAC +/-20 %
|
||||||||||||
常用
|
COM1 用于 DO1 和 DO2(MP-C-15A、-18A、-18B 上)
|
||||||||||||
COM2 用于 DO3 和 DO4(MP-C-15A、-18A、-18B 上)
|
|||||||||||||
COM3 用于 DO5 和 DO6(MP-C-15A、-18B 上)
|
|||||||||||||
COM4 用于 DO7 和 DO8(仅限 MP-C-18B 上)
|
|||||||||||||
公用接线端可连接到 24 VAC 或地线。 | |||||||||||||
公用电压,高压侧输出
|
24 伏交流
|
||||||||||||
公用电压,低压侧输出
|
0 VAC(接地)
|
||||||||||||
最小脉冲宽度
|
100 毫秒
|
||||||||||||
Triac 输出保护
|
跨每个 triac 输出的 MOV 和阻尼器
|
||||||||||||
从 triac COM 接地的 MOV
|
遵守正确安装接线图和说明,包括以下说明:
所有 MP-C 型号都配有可连接 I/O 返回的 RET 接线端,因此常用底盘/信号地轨为可选项而非必选。
连接到现场的独立 24 V 电源必须有电流限制,符合 UL 标准的安装限制为最大 4 安培,其他区域最高为 6 安培。
如需了解有关接线的更多信息,请参阅《硬件参考指南》。
产品 |
物料号 |
带温度传感器的传感器底座 |
SXWSBTXXXSXX |
带温度和湿度传感器的传感器底座 |
SXWSBTHXXSXX |
带温度和 CO 2 传感器的传感器底座 |
SXWSBTXCXSXX |
带温度、湿度和 CO 2 传感器的传感器底座 |
SXWSBTHCXSXX |
产品 |
外壳 |
物料号 |
空白盖 |
中等哑光白 |
SXWSCBXSELXX |
空白盖 |
优等玻璃白 |
SXWSCBXSELXW |
空白盖 |
优等玻璃黑 |
SXWSCBXSELXB |
带占用传感器的空白盖 |
中等哑光白 |
SXWSCBPSELXX |
带占用传感器的空白盖 |
优等玻璃白 |
SXWSCBPSELXW |
带占用传感器的空白盖 |
优等玻璃黑 |
SXWSCBPSELXB |
3 按钮盖 |
中等哑光白 |
SXWSC3XSELXX |
3 按钮盖 |
优等玻璃白 |
SXWSC3XSELXW |
3 按钮盖 |
优等玻璃黑 |
SXWSC3XSELXB |
带占用传感器的 3 按钮盖 |
中等哑光白 |
SXWSC3PSELXX |
带占用传感器的 3 按钮盖 |
优等玻璃白 |
SXWSC3PSELXW |
带占用传感器的 3 按钮盖 |
优等玻璃黑 |
SXWSC3PSELXB |
触摸屏显示盖 |
中等哑光白 |
SXWSCDXSELXX |
Touchscreen display cover |
优等玻璃白 |
SXWSCDXSELXW |
触摸屏显示盖 |
优等玻璃黑 |
SXWSCDXSELXB |
带占用传感器的触摸屏显示盖 |
中等哑光白 |
SXWSCDPSELXX |
带占用传感器的触摸屏显示盖 |
优等玻璃白 |
SXWSCDPSELXW |
带占用传感器的触摸屏显示盖 |
优等玻璃黑 |
SXWSCDPSELXB |
产品 |
外壳 |
物料号 |
完整的 SmartX 传感器型号,带有温度传感器、超控和设定点控制按钮以及 LCD 显示屏盖 |
中等哑光白 |
SXWSATXXXSLX |
完整的 SmartX 传感器型号,带有温度传感器、超控和设定点控制按钮以及 LCD 显示屏盖 |
优等玻璃白 |
SXWSATXXXSLW |
完整的 SmartX 传感器型号,带有温度传感器、超控和设定点控制按钮以及 LCD 显示屏盖 |
优等玻璃黑 |
SXWSATXXXSLB |
完全非通信型 a 带电阻温度传感器(10 千欧 3 型热敏电阻)和空白盖的 SmartX 传感器型号 |
中等哑光白 |
SLASXXX |
完全非通信型 a 带电阻温度传感器(10 千欧 3 型热敏电阻)和空白盖的 SmartX 传感器型号 |
优等玻璃白 |
SLAWXXX |
完全非通信型 a 带电阻温度传感器(10 千欧 3 型热敏电阻)和空白盖的 SmartX 传感器型号 |
优等玻璃黑 |
SLABXXX |