earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
规格

规格


产品: MP-V
功能: 工程, 硬件
产品版本: 3.1, 3.2
2021/9/4

MP-V

 
action_zoom_plus_stroke MP-V
图: MP-V

简介

SmartX IP 控制器 – MP-V 是多功能可完全编程基于 IP 的现场控制器,专用于 VAV 制冷和制热应用。MP-V集成控制器、风阀执行器和气流传感器在单一紧凑的封装中以便于安装。MP-V 即可用作独立的 BACnet/IP 现场控制器,也可作为使用 SmartX AS-P 或 AS-B 服务器或 Enterprise Server 作为父服务器的 EcoStruxure BMS 的组成部分。MP-V 具有带不同 I/O 数量的两个型号。

MP-V 具有下述特点:

  • 板载双网口交换机

  • 带反馈信号的集成风阀执行器

  • 出厂校准的气流传感器

  • 高可靠性

  • 提供可连接 SmartX Sensor 的总线

  • 移动调试应用程序

  • 全面的 EcoStruxure Building Operation 软件支持,提供高效的工程工具

IP 连接和灵活的网络拓朴

SmartX IP 控制器基于开放协议,可简化互用性、IP 配置和设备管理:

  • IP 寻址

  • BACnet/IP 通讯

  • DHCP,用于轻松地配置网络

SmartX IP 控制器具有双端口以太网交换机,可采用灵活的网络拓朴:

  • 星形

  • 菊花链

  • 快速生成树协议 (RSTP) 环

在星形拓朴中,控制器和 EcoStruxure BMS 服务器各自连接到以太网交换机。可以采用菊花链拓朴将多个控制器连接到一起以减少安装时间和成本。如果您要快速高效地检测和恢复未工作的控制器,可以使用 RSTP 环型拓朴。

包含 I/O 点通用组合的型号

MP-V 附带具有不同 I/O 点数量的两个型号,以及通用的 I/O 点类型混合,适合广泛 VAV 的应用。

表格: 按 MP-V 型号划分的 I/O 点类型

I/O 点类型

MP-V-7A

MP-V-9A

通用输入

3

4

Triac 输出

3

3

模拟输出

1

2

表格: 不同 I/O 点类型的配置

配置

通用输入

Triac 输出

模拟输出

数字输入

-

-

计数器输入

-

-

监测输入

-

-

电压输入

(0 到 10 VDC)

-

-

电流输入

(0 到 20 mA)

-

-

温度输入

-

-

电阻输入

-

-

2 线 RTD 温度输入

-

-

数字输出

-

-

数字脉冲输出

-

-

脉宽调制输出

-

-

三态输出

-

-

三态脉冲输出

-

-

电压输出

(0 到 10 VDC)

-

-

电流输出

(0 到 20 mA)

-

-

通用输入

通用输入端十分适合楼宇控制系统中的温度、压力、流量、状态点和类似点类型的任意组合。

它们作为计数器输入普遍应用于电能计量应用。作为 RTD 输入,它们适用于楼宇控制系统中的温度点。作为监测输入端,它们应用于十分有必要知道线路是否被切断或短路的安全应用。这些事件为系统提供独立的报警和事件指示。

对于所有模拟输出,可定义最大和最小水平以自动检测高于范围和低于范围的值。

Triac 输出

triac 输出可用于众多应用中,用于开关执行器、继电器、指示器等的 24 VAC 外部负荷。triac 输出与控制器隔离。triacs 是静音的不会受到继电器触点磨损的不利影响。

模拟输出

模拟输出可支持模拟电压或电流点类型,无需外部偏压电阻器。因此,模拟输出支持各种设备,比如执行器。

I/O 扩展

对需要更多 I/O 资源的应用程序,SmartX IP 控制器 – IP-IO 模块为任何应用提供通用的 I/O 点混合。如需了解更多信息,参见 SmartX IP 控制器 – IP-IO 规格表。

带反馈信号的集成风阀执行器

集成风阀执行器便于通过简洁的安装步骤将 MP-V 直接安装到风阀轴上。这样即无需再单独安装、接线和定位风阀电机。MP-V 采用与 Andover Continuum、TAC Vista、TAC I/A 系列和 TAC I/NET 产品系列的许多施耐德电气 VAV 控制器型号相同的执行器结构。来自执行器的反馈信号可确定风阀的准确位置。执行器也配有按钮,便于在调试期间手动定位风阀。

出厂校准的气流传感器

出厂校准的气流传感器使用先进的技术,不需要来自速度探针的气流。和流通传感器不同,传感器不会对管道、灰尘或过滤器有刚性要求,并且传感器不受本地探针压力读数引起的错误的影响。传感器无需维护,所需现场调节很少。

高可靠性

SmartX IP 控制器支持本地趋势、时间表和报警,当控制器离线或用在独立应用中时,可进行本地操作。

通过用户定义的回滚值,IP-IO 输出将在网络中断时处于可预测的状态。

内存和实时时钟的无电池备用电源有助于防止数据丢失,允许断电后能够无缝地快速恢复。

在 WorkStation 中,您可同时更新多个 SmartX IP 控制器的固件,停工时间极短。EcoStruxure BMS 服务器可记录为了支持控制器和传感器的备份、恢复和更换而安装的固件。服务器可托管不同固件版本的控制器。

提供可连接 SmartX Sensor 的总线

SmartX IP 控制器可提供为 SmartX Sensor 系列设计的接口。通过 SmartX Sensor 能够高效地感知房间中的温度、湿度、CO 2 和占用状态。SmartX Sensor 具有不同的传感器类型组合以及各种盖板和用户界面选项,触摸屏、设定点和覆盖按钮以及空白面板。

 
action_zoom_plus_stroke SmartX 传感器
图: SmartX 传感器

传感器总线可为使用标准 Cat 5(或更高等级)网线组成菊花链的最多四个传感器提供电源和通讯信号。控制器可连接的传感器最大数量根据传感器型号以及面板和传感器底座类型的组合而变化:

  • 空白面板:最多四个传感器的任一传感器底座类型组合

  • 3 按钮和触摸屏面板:

    • 最多两个传感器底座,以及 CO 2 选项

    • 最多四个传感器座,无 CO 2 选项

  • SmartX LCD 温度传感器:支持最多四个传感器

传感器总线的最大总长为 61 m (200 ft)。如需了解更多信息,参见 SmartX Sensor 规格表。

移动调试应用程序

eCommission SmartX Controllers 移动应用程序设计用于 SmartX IP 控制器的本地配置、现场部署和调试,以及 VAV 设备的气流平衡。该移动应用程序可缩短调试时间,便于灵活地实施项目,最小化网络基础设施的依赖性。

移动应用程序设计用于 Android、Apple (iOS) 和 Microsoft Windows 10 设备。如需了解更多信息,参见 eCommission SmartX Controllers 规格表。

 
action_zoom_plus_stroke eCommission SmartX Controllers 移动应用程序
图: eCommission SmartX Controllers 移动应用程序

使用 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序,您可以连接一台或多台 SmartX IP Controller。您可以使用连接到 SmartX Sensor 传感器的 eCommission Bluetooth Adapter 适配器连接单一 SmartX IP Controller。您可以使用无线接入点或网络交换机连接到本地 IP 网络上的 SmartX IP 控制器的网络。

设备配置

使用 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序,您可以轻松发现一个或多个 IP-IO 模块和 SmartX IP 控制器。您可更改每个控制器的配置,包括 BACnet 和 IP 网络设置、位置以及服务器。为了节省工程时间,您可以保存常用设备设置,并将其再次用于相同型号的控制器。

现场部署和 I/O 检出

eCommission SmartX Controllers 移动应用程序不需要准备 EcoStruxure BMS 服务器或网络基础设施。您可以使用该移动应用程序直接将控制器应用程序下载到本地 SmartX IP 控制器,并部署控制器。该控制器应用程序可利用 Project Configuration Tool 或 WorkStation 离线创建。您还可以执行 I/O 检验,以确保控制器的 I/O 点已组态和接线,并正确运行。

气流平衡

借助 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序,可执行 MP-V 控制的 VAV 设备的平衡。直观的工作流自动引导您完成过程。执行流量平衡后,可以为一台或多台 VAV 设备生成 HTML 格式的报告。与每台 MP-V 关联的平衡参数保存在父服务器中,在需要时,让更换控制器更加方便。

全面的 EcoStruxure Building Operation 软件支持

当 SmartX IP Controller 属于 EcoStruxure BMS 时可完全发挥其作用,提供以下优势:

  • WorkStation/WebStation 界面

  • 脚本和功能块编程选项

  • 设备发现

  • 工程效率

WorkStation/WebStation 界面

无论用户登录到哪台 EcoStruxure BMS 服务器,WorkStation 和 WebStation 都能提供一致的用户体验。用户可登录父 EcoStruxure BMS 服务器以设计、调试、监督和监视 SmartX IP 控制器及其 I/O,以及它连接的 SmartX Sensor。如需了解更多信息,参见 WorkStation 和 WebStation 规格表。

脚本和功能块编程选项

行业特有的 SmartX IP Controller 拥有脚本和功能块编程选项。这种灵活性确保可为应用选择最佳的编程方法。现有程序可在 EcoStruxure BMS 服务器和控制器之间轻松地再次使用。

设备发现

通过 WorkStation 中的增强设备发现功能,您可以轻松地识别 BACnet 网络上的 SmartX IP 控制器,并关联控制器与其服务器。

工程效率

SmartX IP 控制器的工程和维护可利用 EcoStruxure Building Operation 再次使用功能高效地完成。通过这些功能,您可以为整个控制器应用程序创建库项目(自定义类型),其中包括程序和所有必需对象,例如趋势、报警和时间表。自定义类型库中的控制器应用程序可在相同型号的所有控制器之间再次使用。您可以使用控制器应用程序作为基础,创建适用于相似应用的新控制器。然后,您可以编辑该控制器应用程序,更改将自动复制到所有控制器,而每个控制器都保留其本地值。

WorkStation 支持 SmartX IP 控制器在线和离线工程。您可以进行在线配置更改,也可使用数据库模式进行离线更改。在数据库模式中,更改保存到 EcoStruxure Building Operation 数据库,以便于您随后将更改应用于控制器。

通过 Project Configuration Tool,您无需物理硬件即可在场外执行所有工程,最大限度地减少需要用在现场的时间。您可以在将服务器和控制器应用程序现场部署到服务器和控制器之前,虚拟运行 EcoStruxure BMS 服务器并设计 SmartX IP 控制器。更多信息,参见 Project Configuration Tool 相关技术文件。

此外,当使用 SmartX IP 控制器时,您还可以利用 Automated Engineering Tool 推动工程流程。该工具提供对于标准控制器应用程序的库的访问,可使用该工具中提供的向导和批量编辑功能快速地配置和自定义这些应用程序。然后可将这些自定义的应用程序加载您的目标服务器中。通过该工具,还可基于您已部署的 SmartX IP 控制器应用程序快速地创建自己的模板。这些模板有利于标准方法并且易于重新使用和复制一般控制器应用程序。如需了解更多信息,参见 Automated Engineering Tool 规格表。

 
action_zoom_plus_stroke 标准 HVAC 应用的库
图: 标准 HVAC 应用的库

表格: 物料号

产品

物料号

MP-V-7A
SXWMPV7AX10001
MP-V-9A
SXWMPV9AX10001

所有 MP-V 型号的备用接线端子

(1 x 2 针、2 x 3 针、2 x 4 针、1 x 5 针、1 x 6 针接线端子)

SXWMPVCON10001
减震器轴直径 9.5 mm(0.375 英寸)的适配器
AM-135
eCommission Bluetooth Adapter
SXWBTAECXX10001

有关网络连接附件的物料号的详细信息,请参阅 有关更多信息,请参阅 “产品选择指南 - EcoStruxure Building”中的“SmartX IP Controller 附件”这一部分 .。

规格

交流输入
标称电压
24 伏交流
工作电压范围
+/- 20 %
频率
50/60 赫兹
最大功耗 (MP-V-7A)
21 VA
最大功耗 (MP-V-9A)
22 VA
功率输入保护
MOV 抑制和内置保险丝
环境
环境温度,操作
0~50 °C(32~122 °F)
环境温度,储藏
-40 至 +70 °C(-40 至 +158 °F)
最大湿度
95 % RH 无冷凝
材质
塑料火焰等级
UL94 V-0
防水保护等级
IP 20
机械性能
尺寸
宽 161 x 高 198 x 厚 63 毫米(宽 6.3 x 高 7.8 x 厚 2.5 英寸)
 
action_zoom_plus_stroke
重量
1.13 kg (2.5 lb)
安装
减震器轴上方
接线盒
可移除
软件兼容性
EcoStruxure Building Operation 软件
2.0 版或更高版本
符合相关管理机构的合规性
辐射
RCM;EN 61000-6-3;EN 50491-5-2; FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类
抗扰度
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
安全标准
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US 列表
空气处理空间中的防火性能 a
UL 2043
a) MP-V-7A 和 MP-V-9A 经批准可用于增压应用。
实时时钟
精确,25 °C (77 °F) 时
+/-1 分钟/月
备份时间,25 °C (77 °F) 时
最短 7 天
通讯端口
以太网
双 10/100BASE-TX (RJ45)
USB
1 USB 2.0 设备端口 (mini-B)
  
1 USB 2.0 主机端口 (type-A),5 VDC,2.5 W
传感器总线
24 VDC,2 W,RS-485 (RJ45)
传感器总线保护
通讯和电源信号上的瞬变电压抑制器
通信
BACnet
BACnet/IP,端口可配置,默认 47808
  
BTL B-AAC(BACnet 高级应用程序控制器) a
a) 在 BACnet International 首页查看 BTL 产品目录了解 BTL 认证固件修订版本的最新详情。
CPU
频率
500 MHz
类型
ARM Cortex-A7 双核
DDR3 SDRAM
128 MB
NOR 闪存
32 MB
内存备份
128 kB,FRAM,非易失性
风阀执行器
额定扭矩
6 Nm (53 lbf.in)
行程
0° 到 90°,完全可调
时机
对于 24 VAC 下的 90° 旋转,60 Hz 和 50 Hz 时分别为大约为 2 秒/度和 2.4 秒/度
位置指示
可视指示
风阀位置反馈
手动超驰
按钮卡锁释放
减震器轴直径
12.7 mm (0.5 in) 或 9.5 mm (0.375 in)
  
9.5 mm (0.375 in) 直径的轴需要适配器套装 AM-135。
减震器轴最小长度(自变风量箱)
22.2 mm(0.875 英寸)
气流传感器
范围
0 到 249 Pa(0 到 1 inH 2 O)
分辨率
25°C (77°F) 时为 0.33 Pa (0.001 inH 2 O)
精度
25°C (77°F) 时为 249 Pa (1.00 inH 2 O) 跨度的 ±5%
通用输入,UI
通道,MP-V-7A
3,UI1 至 UI3
通道,MP-V-9A
4,UI1 至 UI4
绝对最大额定值
-0.5 ~ +24 伏直流
交流/直流转换器分辨率
16 位
通用输入保护
每个输入上的瞬变电压抑制器
数字输入
范围
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
最小脉冲宽度
150 ms
计数器输入
范围
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
最小脉冲宽度
20 毫秒
最大频率
25 赫兹
监测输入
5 伏电路,1 或 2 个电阻
监视的开关组合
仅串联,仅并联,串联和并联
电阻范围
1 ~ 10 千欧
对于双电阻配置,每个电阻都必须拥有相同的阻值 +/- 5 %
电压输入
范围
0 ~ 10 伏直流
精度
+/-(7 毫伏 + 读数的 0.2 %)
分辨率
1.0 mV
阻抗
100 千欧
电流输入
范围
0 ~ 20 毫安
精度
+/-(0.01 毫安 + 读数的 0.4 %)
复数
1 μA
阻抗
47 欧姆
电阻输入
10 欧姆 ~ 10 千欧 精度
+/-(7 + 4 x 10 -3 x R) 欧姆
R = 以欧姆为单位的电阻
10 ~ 60 千欧精度
+/-(4 x 10 -3 x R + 7 x 10 -8 x R 2 ) 欧姆
R = 以欧姆为单位的电阻
温度输入(热敏电阻)
范围
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
支持的热敏电阻
Honeywell
20 千欧
第 I 类(连续)
10 千欧
第 II 类 (I/NET)
10 千欧
第 III 类 (Satchwell)
10 千欧
第 IV 类 (FD)
10 千欧
第 V 类(FD w/ 11k 分流器)
线性化 10 千欧
Satchwell D?T
线性化 10 千欧
Johnson Controls
2.2 千欧
Xenta
1.8 千欧
Balco
1 千欧
测量精度
20 千欧
-50 ~ -30 °C:+/-1.5 °C (-58 ~ -22 °F: +/-2.7 °F)
  
-30 ~ 0 °C: +/-0.5 °C(-22 ~ +32 °F: +/-0.9 °F)
  
0 ~ 100 °C: +/-0.2 °C (32 ~ 212 °F: +/-0.4 °F)
  
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
10 千欧、2.2 千欧和 1.8 千欧
-50 to -30 °C: +/-0.75 °C (-58 ~ -22 °F: +/-1.35 °F)
  
-30 to +100 °C: +/-0.2 °C (-22 ~ +212 °F: +/-0.4 °F)
  
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
线性化 10 千欧
-50 to -30 °C: +/-2.0 °C (-58 ~ -22 °F: +/-3.6 °F)
  
-30 ~ 0 °C: +/-0.75 °C (-22 ~ +32 °F: +/-1.35 °F)
  
0 ~ 100 °C: +/-0.2 °C (32 ~ 212 °F: +/-0.4 °F)
  
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
1 千欧
-50 ~ +150 °C: +/-1.0 °C (-58 ~ +302° F: +/-1.8 °F)
RTD 温度输入
支持的 RTD
Pt1000、Pt1000、Ni1000 和 LG-Ni1000
Pt1000
传感器范围
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)

SmartX IP Controller 设备环境

传感器范围

测量精度

0~50 °C(32~122 °F)

-50 ~ +70 °C (-58 ~ +158 °F)

+/-0.5 °C (+/-0.9 °F)

0~50 °C(32~122 °F)

70 ~ 150 °C (158 ~ 302 °F)

+/-0.7 °C (+/-1.3 °F)

Ni1000
传感器范围
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)

SmartX IP Controller 设备环境

传感器范围

测量精度

0~50 °C(32~122 °F)

-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)

+/-0.5 °C (+/-0.9 °F)

LG-Ni1000
传感器范围
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)

SmartX IP Controller 设备环境

传感器范围

测量精度

0~50 °C(32~122 °F)

-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)

+/-0.5 °C (+/-0.9 °F)

RTD 温度布线
最大导线电阻
20 欧姆/导线(共 40 欧姆)
最大导线电容
60 nF
导线电阻和电容通常对应于 200 米导线。
Triac 输出,DO
通道,MP-V-7A
3,DO1 至 DO3
通道,MP-V-9A
3,DO1 至 DO3
输出速率(对于每个 triac 输出)
最大值 0.5 A
电压
24 VAC +/-20 %
常用
COM(接线端编号 18)
公用接线端 COM 可连接到 24 VAC 或地线。
公用电压,高压侧输出
24 伏交流
公用电压,低压侧输出
0 VAC(接地)
最小脉冲宽度
100 毫秒
Triac 输出保护
跨每个 triac 输出的 MOV 和阻尼器
  
从 triac COM 接地的 MOV
模拟输出
通道,MP-V-7A
1,VO1/CO1
通道,MP-V-9A
2,VO1/CO1 和 VO2/CO2
模拟输出保护
每个输出上的瞬变电压抑制器
电压输出
范围
0 ~ 10 伏直流
精度
+/-60 毫伏
复数
10 毫伏
最小负载阻值
5 k 欧姆接地
负载范围
0 至 +2 mA
端子
电压输出 (VO),返回 (RET)
电流输出
范围
0 ~ 20 毫安
精度
+/-0.2 毫安 
分辨率
21 µA
负载范围
0 ~ 650 欧姆
端子
电流输出 (CO),返回 (RET)

端子

遵守正确安装接线图和说明,包括以下说明:

  • MP-V-7A 和 MP-V-9A 都配有可连接 I/O 返回的数个 RET 接线端,因此常用底盘/信号地轨为可选项而非必选。

  • 连接到现场的独立 24 V 电源必须有电流限制,符合 UL 标准的安装限制为最大 4 安培,其他区域最高为 6 安培。

  • 如需了解有关接线的更多信息,请参阅《硬件参考指南》。

 
action_zoom_plus_stroke MP-V-7A
图: MP-V-7A
 
action_zoom_plus_stroke MP-V-9A
图: MP-V-9A

表格: SmartX 传感器的部件号,传感器底座

产品

物料号

带温度传感器的传感器底座

SXWSBTXXXSXX

带温度和湿度传感器的传感器底座

SXWSBTHXXSXX

带温度和 CO 2 传感器的传感器底座

SXWSBTXCXSXX

带温度、湿度和 CO 2 传感器的传感器底座

SXWSBTHCXSXX

表格: SmartX 传感器的部件号,盖

产品

外壳

物料号

空白盖

中等哑光白

SXWSCBXSELXX

空白盖

优等玻璃白

SXWSCBXSELXW

空白盖

优等玻璃黑

SXWSCBXSELXB

带占用传感器的空白盖

中等哑光白

SXWSCBPSELXX

带占用传感器的空白盖

优等玻璃白

SXWSCBPSELXW

带占用传感器的空白盖

优等玻璃黑

SXWSCBPSELXB

3 按钮盖

中等哑光白

SXWSC3XSELXX

3 按钮盖

优等玻璃白

SXWSC3XSELXW

3 按钮盖

优等玻璃黑

SXWSC3XSELXB

带占用传感器的 3 按钮盖

中等哑光白

SXWSC3PSELXX

带占用传感器的 3 按钮盖

优等玻璃白

SXWSC3PSELXW

带占用传感器的 3 按钮盖

优等玻璃黑

SXWSC3PSELXB

触摸屏显示盖

中等哑光白

SXWSCDXSELXX

Touchscreen display cover

优等玻璃白

SXWSCDXSELXW

触摸屏显示盖

优等玻璃黑

SXWSCDXSELXB

带占用传感器的触摸屏显示盖

中等哑光白

SXWSCDPSELXX

带占用传感器的触摸屏显示盖

优等玻璃白

SXWSCDPSELXW

带占用传感器的触摸屏显示盖

优等玻璃黑

SXWSCDPSELXB

表格: SmartX 传感器的部件号,组合型号

产品

外壳

物料号

完整的 SmartX 传感器型号,带有温度传感器、超控和设定点控制按钮以及 LCD 显示屏盖

中等哑光白

SXWSATXXXSLX

完整的 SmartX 传感器型号,带有温度传感器、超控和设定点控制按钮以及 LCD 显示屏盖

优等玻璃白

SXWSATXXXSLW

完整的 SmartX 传感器型号,带有温度传感器、超控和设定点控制按钮以及 LCD 显示屏盖

优等玻璃黑

SXWSATXXXSLB

完全非通信型 a 带电阻温度传感器(10 千欧 3 型热敏电阻)和空白盖的 SmartX 传感器型号

中等哑光白

SLASXXX

完全非通信型 a 带电阻温度传感器(10 千欧 3 型热敏电阻)和空白盖的 SmartX 传感器型号

优等玻璃白

SLAWXXX

完全非通信型 a 带电阻温度传感器(10 千欧 3 型热敏电阻)和空白盖的 SmartX 传感器型号

优等玻璃黑

SLABXXX

  1. The SmartX resistive temperature sensor (SLA...) is not designed to be connected to the sensor bus. This sensor is connected to I/O points/terminals on the SmartX IP controller using a two-wire connection.
  • Enterprise Server
  • SmartX AS-P Server
  • SmartX AS-B Server
  • WorkStation
  • WebStation
  • MP-C
  • 调试
  • Project Configuration Tool
  • Automated Engineering Tool