earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos RP-V
Funcionalidades: Ingeniería, Hardware
Versión del producto: 2023
28/11/2023
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

SpaceLogic RP-V Advanced

 
action_zoom_plus_stroke RP-V-5A
Figura: RP-V-5A

Introducción

SpaceLogic™ RP-V es un controlador de campo basado en IP, totalmente programable, para aplicaciones de refrigeración y calefacción VAV. El RP-V integra un controlador, un actuador de amortiguador y un sensor de flujo de aire en una unidad compacta para facilitar su instalación. El RP-V puede usarse como un controlador de campo BACnet/IP autónomo o como parte de un servidor EcoStruxure BMS con un SpaceLogic AS-P, AS-B o un Enterprise Server. El RP-V también puede reconfigurarse a través del software EcoStruxure Building Operation para que use BACnet MS/TP, en lugar de BACnet/IP. El RP-V dispone de un chip inalámbrico que permite la puesta en servicio del controlador con la aplicación móvil Commission y permite a los inquilinos cambiar los ajustes de confort de la habitación utilizando sus smartphones con la aplicación móvil Engage. RP-V se oferta en dos modelos con diferente E/S. Los servicios web permiten acceder directamente al RP-V, lo que convierte al controlador en un IoT hub distribuido.

El RP-V tiene las siguientes características:

  • Conectividad IP Ethernet, con puerto dual.

  • Un amortiguador integrado con señal de retroalimentación

  • Sensor de flujo de aire calibrado de fábrica

  • Una versatil combinación de puntos de E/S

  • Alimentación aislada incorporada

  • Conexión inalámbrica

  • Supervisión avanzada

  • Dos puertos RS-485 configurables

  • Sensor bus para sensores SmartX Living

  • Room bus para la Connected Room Solutions

  • Subred Modbus RT

  • Compatible con BACnet MS/TP (requiere adaptador)

  • Conectar aplicaciones móviles para la configuración del confort en la sala

  • Aplicación móvil Commission para la puesta en marcha del controlador antes de que se instale el BMS

  • Soporte para el software de EcoStruxure Building Operation, que proporciona herramientas de ingeniería eficientes.

  • Servicios web a través de API RESTful

Topologías de red flexible y conectividad IP

Los controladores BACnet/IP se basan en protocolos abiertos que simplifican la interoperabilidad, la configuración IP y la gestión de dispositivos:

  • Dirección IP

  • Comunicaciones BACnet/IP

  • Fácil configuración de red con DHCP

Los controladores BACnet/IP tienen un puerto de Ethernet doble que permite topologías de red flexibles:

  • Estrella

  • Daisy Chain

  • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

En una topología de estrella, el controlador y el servidor EcoStruxure BMS están conectados de forma individual a un puerto de Ethernet. Conecte en Daisy chain varios controladores para reducir el tiempo y el coste de instalación. Cuando se utiliza una topología de red en anillo, en caso de rotura de la red IP o de que un controlador no funcione, el RSTP permitirá identificar rápidamente la ubicación del error detectado al tiempo que mantiene la comunicación con los controladores a ambos lados de la rotura.

Modelos con una versátil combinación de puntos de E/S

La gama RP-V Advanced incluye dos modelos con distintos puntos de E/S y una variada combinación de tipos de puntos E/S que se emparejan con una gran variedad de aplicaciones. Las entradas o salidas universales son muy flexibles y se pueden configurar tanto como entradas como salidas.

Tabla: Tipos de puntos de E/S por modelos RP-V

Tipos de puntos de E/S

RP-V-4A

RP-V-5A

E/S Universal

Tipo Ub

4

2

Salidas de relés de estado sólido

(MOSFET)

-

3

Tabla: Configuraciones por tipos de puntos de E/S

Configuración

E/S Universal

Tipo Ub

Salidas de relés de estado sólido

(MOSFET)

Entradas digitales

-

Entradas del contador

-

Entradas supervisadas

-

Entradas de voltaje

(0 to 10 VDC)

-

Entradas de corriente

(0 a 20 mA)

-

Entradas de temperatura

-

Entradas resistivas

-

Salidas de voltaje

(0 a 10 VDC)

-

Salidas digitales

-

Salida de impulsos digitales

-

Salidas PWM

-

Salidas TriState

-

Salida en pulsos de tres estados

-

Entradas/salidas universales

Las entradas/salidas universales son indicadas para cualquier combinación de puntos de temperatura, presión, flujo, estado y otros tipos similares en un sistema de gestión energética de los edificios.

Como entradas de contador, las entradas/salidas universales suelen usarse en aplicaciones de medición de la energía. Como entradas supervisadas, se usan en aplicaciones de seguridad en las que es crucial saber si un cable está cortocircuitado. Estos eventos generan una señal específica de alarmas y eventos en el sistema.

Para todas las entradas analógicas, se pueden definir niveles máximos y mínimos para que detecten de forma automática valores superiores o inferiores al rango.

Las entradas/salidas universales son compatibles con salidas analógicas del tipo de salidas de tensión. Por tanto, las entradas/salidas universales admiten toda una serie de dispositivos, como actuadores.

Solamente se deben conectar dispositivos con entradas/salidas seguras de equipo de extra bajo voltaje (SELV/PELV) a las entradas/salidas universales.

Salidas de relés de estado sólido

Las salidas de relé de estado sólido (SSR) se pueden usar en muchas aplicaciones para encender o apagar 24 VCA o 24 VCC para cargas externas como actuadores, relés o indicadores. Los SSR son silenciosos y no se ven afectados negativamente por el desgaste de los contactos de los relés.

Un amortiguador integrado con señal de retroalimentación

El actuador de amortiguador integrado permite una instalación del RP-V más sencilla directamente sobre el eje del amortiguador. Se elimina así la necesidad de una instalación separada, cableado y posicionamiento del motor del amortiguador. RP-V usa la misma mecánica en el actuador que el MP-V y que muchos modelos de controladores VAV de Schneider Electric de ñas líneas Andover Continuum, TAC Vista y TAC I/A Series. La señal de retroalimentación del actuador permite determinar la posición exacta del amortiguador. El actuador además incluye un pulsador para posicionar manualmene el amortiguador durante la puesta en marcha

Sensor de flujo de aire calibrado de fábrica

El sensor de caudal de aire calibrado en fábrica utiliza un canal de microcaudal integrado en el chip del sensor que sólo requiere un pequeño caudal de aire de la sonda de velocidad. El sensor no precisa mantenimiento y funciona con unos ajustes de campo mínimos.

Alimentación aislada incorporada

El controlador RP-V lleva incorporada una fuente de alimentación diseñada para admitir una alimentación de entrada de 24 VCA. La entrada de alimentación CA (L y N) está aislada de los sistemas electrónicos por efecto de la galvanización. Esto reduce al máximo los daños por las corrientes a tierra y permite que la potencia de entrada se conecte sin temor a la polaridad de CA invertida. Con la entrada de alimentación de CA aislada, puede utilizar un transformador central para muchos RP-V, en lugar de un transformador para cada RP-V, para reducir los costes de instalación.

Conexión inalámbrica

El RP-V dispone de tecnología Bluetooth de baja energía (BLE). Puede utilizar esta opción de conectividad inalámbrica para conectar el RP-V con un smartphone o una tableta que ejecute la aplicación móvil Commission o la aplicación móvil Engage para configurar el confort de la habitación.

A través del adaptador inalámbrico - Avanzado conectado al puerto USB del host, se puede habilitar la conectividad inalámbrica Zigbee TM para el controlador RP. El controlador puede extender su número de puntos a través de la red inalámbrica de Zigbee y aportar flexibilidad en sus aplicaciones. El controlador RP equipado con el adaptador es un producto certificado Zigbee compatible con Zigbee 3.0. Para obtener más información sobre el adaptador y los dispositivos inalámbricos compatibles, consulte la Hoja de especificaciones avanzadas del adaptador inalámbrico.

Supervisión avanzada

Los controladores BACnet/IP soportan tendencias locales, calendarios y alarmas, permitiendo el funcionamiento local cuando el controlador está offline o se emplea en aplicaciones autónomas.

El respaldo de la memoria que funciona sin alimentación y el reloj a tiempo real ayudan a prevenir la pérdida de datos y permiten recuperar datos sin problemas después de una interrupción del suministro eléctrico.

Con la WorkStation, puede actualizar el firmware de varios controladores BACnet/IP al mismo tiempo y con un tiempo de inactividad mínimo. El servidor EcoStruxure BMS hace un seguimiento del firmware instalado para ofrecer ayuda en la copia de seguridad, restauración y reemplazo de los controladores y sensores. El servidor puede incluir controladores con distintas versiones de firmware.

Dos puertos RS-485 configurables

El controlador RP-V tiene dos puertos RS-485 configurables, que pueden ser configurados para soportar tres tipos diferentes de redes:

  • Sensor bus

  • Room bus

  • Red Modbus

El controlador puede alojar dos redes, pero solo una de cada tipo de red.

Opcionalmente, es posible configurar uno de los puertos RS-485 de forma que admita la comunicación de red BACnet MS/TP con el servidor de control, en lugar de BACnet/IP. Para obtener más información, consulte la sección "Soporte BACnet MS/TP". Así, el otro puerto RS-485 se puede configurar para que admita el sensor bus, el room bus o la red Modbus.

Sensor Bus para Living Space Sensors

Los controladores BACnet/IP proporcionan una interfaz diseñada para la familia de sensores de superficie SpaceLogic Sensor. Los dispositivos SpaceLogic Sensor ofrecen una forma eficiente de medir la temperatura, humedad, CO 2 y ocupación de una habitación. Los dispositivos SpaceLogic Sensor están disponibles con diferentes combinaciones de tipos de sensores y con varios frontales y opciones de interfaces de usuario, como pantalla táctil, botones de setpoint o cubierta ciega.

 
action_zoom_plus_stroke Dispositivos SpaceLogic Sensor
Figura: Dispositivos SpaceLogic Sensor

El sensor bus del controlador RP proporciona potencia y comunicación hasta cuatro sensores que estén conectados en serie usando cables estándar Cat 5 (o superior). Este número máximo de sensores que pueden conectarse a un controlador es independiente del modelo de sensor y de la combinación de tapa y tipo de base del sensor:

  • Frontal ciego: Hasta cuatro sensores con cualquier combinación de tipos de bases de sensores.

  • 3 botones y cubierta táctil: Hasta cuatro sensores con cualquier combinación de tipos de bases de sensores.

  • Sensores SpaceLogic LCD de temperatura: soportan hasta cuatro sensores.

La longitud máxima del Sensor Bus es de 61 m. Para más información, consulte la hoja de especificaciones de los sensores SpaceLogic Sensors - Sensores SXWS para controladores IP MP y RP.

El adaptador de alimentación RS-485 se puede utilizar para suministrar 24 V CC al bus desde una fuente de alimentación externa de 24 V CC. Si desea más información, consulte la hoja de especificaciones de los adaptadores RS-485.

Room Bus para Connected Room Solutions

El room bus del controlador RP permite conectar al controlador, módulos de expansión de la connected room solution para el recuento de personas, la detección de movimiento, las mediciones de luminosidad y el nivel de ruido, aplicaciones basadas en Bluetooth de bajo consumo para el control de luces y persianas.

El bus de sala del controlador RP-V Advanced admite hasta cuatro módulos de expansión del controlador RP conectados con las siguientes restricciones:

  • Máximo de un módulo de luz DALI

  • Máximo de un módulo de persiana SMI

  • Máximo de dos dispositivos multisensor o Insight-Sensor

Longitud total máxima del room bus es de 72 m (236 ft)

El adaptador de alimentación RS-485 se puede utilizar para suministrar 24 V CC al bus desde una fuente de alimentación externa de 24 V CC. Si desea más información, consulte la hoja de especificaciones de los adaptadores RS-485.

Si desea más información, consulte las hojas de especificaciones de los módulos de expansión del controlador RP.

Subred Modbus RT

La red Modbus RP permite que los dispositivos Modbus estándar y la pasarela Modbus KNX (RP-C-EXT-KNX) se conecten al controlador.

El protocolo Modbus RTU se utiliza para la comunicación. El controlador RP actúa como cliente Modbus y los dispositivos conectados actúan como servidores.

Para establecer la conexión con dispositivos Modbus, se recomienda utilizar el adaptador RS-485 no aislado para ofrecer una terminación de tornillo. El adaptador convierte una interfaz RS-485 RJ45 en terminales de tornillo. El adaptador puede solicitarse a Schneider Electric. Si desea más información, consulte la hoja de especificaciones de los adaptadores RS-485.

Para conectar el adaptador, se recomienda utilizar un cable UTP de Cat. 5 (o superior) con ocho conductores y conectores RJ45. El cable debe ser apto para el entorno de destino y tener una longitud máxima de 0,3 m (12 pulg.). El cable no está incluido y debe adquirirse por separado.

El número máximo de dispositivos Modbus que se pueden conectar a un controlador RP depende del tipo de dispositivo Modbus y del número de registros Modbus.

La red Modbus del controlador RP-V Advanced admite hasta 10 dispositivos Modbus conectados con las siguientes restricciones:

  • Máximo de una pasarela Modbus KNX (RP-C-EXT-KNX)

  • Máximo de 250 registros Modbus por red

Se admiten registros Modbus de 64 bits, que pueden utilizarse para la medición de la energía.

Compatibilidad con BACnet MS/TP

Los controladores RP son compatibles con los protocolos BACnet IP y MS/TP. El controlador se puede configurar para utilizar cualquiera de los dos protocolos. Gracias a esta función, es posible adaptar los dispositivos BACnet MNB y b3 reutilizando parte del cableado y los equipos existentes, así como realizar una transición posterior de la red BACnet MS/TP (RS-485) a una red basada en IP.

Para conectar el controlador RP a la red BACnet MS/TP del servidor AS-P o AS-B se necesita un adaptador de RJ45 con bloque de terminales. El adaptador puede solicitarse a Schneider Electric. El adaptador está disponible en dos modelos, con interfaz RS-485 aislada o no aislada. Si desea más información, consulte la hoja de especificaciones de los adaptadores RS-485.

Para conectar el adaptador, se recomienda utilizar un cable UTP de Cat. 5 (o superior) con ocho conductores y conectores RJ45. El cable debe ser apto para el entorno de destino y tener una longitud máxima de 0,3 m (12 pulg.). El cable no está incluido y debe adquirirse por separado.

En los proyectos de adaptación con dispositivos MNB, los controladores RP se pueden combinar con dispositivos MNB en la red BACnet MS/TP. El adaptador aislado se utiliza para establecer la conexión de un controlador. El adaptador se conecta al puerto RS-485 Com B del controlador.

En los proyectos de adaptación con dispositivos b3 BACnet, los controladores RP se pueden combinar con dispositivos b3 BACnet en la red BACnet MS/TP. El adaptador no aislado se utiliza para establecer la conexión de un controlador. El adaptador se puede conectar al puerto RS-485 Com A o Com B del controlador.

En proyectos de adaptación con solo controladores RP en la red BACnet MS/TP, el adaptador no aislado se utiliza para conectar un controlador. El adaptador se puede conectar al puerto RS-485 Com A o Com B del controlador.

Conectividad con aplicaciones móviles

La aplicación móvil Engage permite controlar la temperatura ambiente, la velocidad de ventilador y luces y persianas directamente desde un smartphone. Un usuario puede gestionar estos parámetros cuando la aplicación se conecte al controlador RP.

La aplicación móvil Engage es gratuita y se encuentra disponible para su descarga en Google Play y Apple App Store.

Consulte la ficha técnica de Engage para obtener información adicional.

Aplicación móvil Comission

La aplicación móvil Commission está diseñada para la configuración local, el uso de campo, la iniciación de módulos BACnet/IP y el equilibrado del caudal de aire de las unidades VAV. La aplicación móvil reduce el tiempo de puesta en marcha, permite flexibilidad en la ejecución de proyectos y reduce la dependencia de la infraestructura de red.

La aplicación móvil está diseñada para ser usada con dispositivos Android, Apple (iOS) y Microsoft Windows 10 y Windows 11. Si desea más información, consulte la ficha técnica de EcoStruxure Building Commission.

 
action_zoom_plus_stroke Aplicación móvil Comission
Figura: Aplicación móvil Comission

Mediante la aplicación móvil Commission, puede conectarse a uno o varios controladores RP. Puede conectar un único controlador RP mediante la conexión Bluetooth integrada en el controlador o mediante el adaptador Bluetooth SpaceLogic conectado a un SpaceLogic Sensor. Mediante el uso de un punto de acceso inalámbrico o un enlace de red, puede conectarse a una red de controladores RP en la red IP local.

Configuración del dispositivo

Mediante la aplicación móvil Commission, podrá descubrir fácilmente controladores BACnet/IP a través de la red IP. Puede cambiar la configuración de cada controlador, incluyendo los ajustes de BACnet y red IP, la localización y el servidor matriz. Para ahorrar tiempo de ingeniería, puede guardar ajustes comunes y reutilizarlos en los controladores del mismo modelo.

Uso de campo y examen E/S

La aplicación móvil Commission no necesita un servidor EcoStruxure BMS ni una infraestructura de red para funcionar. Puede usar la aplicación móvil para cargar la aplicación del controlador directamente en el controlador BACnet/IP localmente y ponerlo en marcha. La aplicación del controlador se puede crear fuera de línea utilizando Project Configuration Tool o WorkStation. Puede utilizar la aplicación móvil para cambiar el comportamiento de standar application instalda en el controlador como configurar los valores de temperatura. También puede realizar comprovaciones de E/S para verificar que los puntos de E/S están configurados, cableados y funcionando correctamente.

Puede realizar una comprobación de E/S en el room bus del controlador RP para verificar que la comunicación a través del room bus entre el controlador RP y los módulos de expansión del controlador RP asociados es correcta. Tipo de coincidencia de los módulos o de dirección se pueden resolver. Después de cablear las entradas y salidas físicas de los módulos de expansión del controlador RP, puede realizar las siguientes tareas en los diferentes módulos:

  • Módulos de luz DALI: descubrir, testear y asociar luces DALI con puntos de software lógicos y probar luces

  • Módulos de luz 0-10V: probar luces

  • Módulos de persiana: calibrar y probar persianas

  • Módulo de relé: probar las salidas

Equilibrio de aire

Mediante la aplicación móvil Commission, puede realizar el equilibrado del flujo de aire de las unidades VAV controladas por RP-V. Ua guía de pasos le acompañará en cada paso del camino. Siguiendo el equilibrio de flujo, se puede generar un informe en formato HTML para una o más unidades VAV. Los parámetros de balance asociados con cada RP-V se almacenan en el servidor matriz, lo que hace que sea más fácil reemplazar el controlador en caso de que sea necesario.

Soporte total en EcoStruxure Building Operation

El potencial del controlador RP se revela en su totalidad cuando son parte de un servidor EcoStruxure BMS, lo que poporciona las siguientes ventajas:

  • Interfaz de WorkStation/WebStation

  • Opciones de programación de Function Block y Scripts.

  • Detección de dispositivos

  • Eficiencia en ingeniería

  • Aplicaciones BMS preconfiguradas para soluciones de HVAC y habitaciones conectadas

  • Opción de zonificación

Interfaz de WorkStation/WebStation

WorkStation y WebStation proporcionan una experiencia de usuario consistente independientemente de a qué servidor de EcoStruxure BMS esté conectado el usuario. El usuario puede iniciar sesión en el servidor principal EcoStruxure BMS para realizar tareas de ingeniería, puesta en marcha, supervisión y monitorización del controlador BACnet/IP y sus E/S, así como de sus dispositivos SpaceLogic Sensor conectados. Consulte las hojas de especificaciones de WorkStation y WebStation para obtener información adicional.

Opciones de programación de Function Block y Scripts.

Los modelos de controlador RP y MP, totalmente programables, tienen opciones de programación de secuencia de comandos y de bloque de funciones. Los programas existentes pueden ser reutilizados entre el servidor EcoStruxure BMS y el controlador.

Detección de dispositivos

La opción mejorada Device Discovery de Workstation permite identificar de forma fácil controladores BACnet/IP en una red BACnet y asociarlos con su servidor matriz.

Eficiencia en ingeniería

Las operaciones de ingeniería y mantenimiento de los controladores BACnet/IP se pueden realizar de forma muy eficiente utilizando las características reutilizables de EcoStruxure Building Operation. Con estas características, puede crear bibliotecas de elementos (Custom Types) para una aplicación más completa del controlador que contenga programas y todos los objetos necesarios, como alarmas, tendencias y calendarios. La aplicación del controlador en la biblioteca Custom Types es reutilizable entre todos los controladores del mismo modelo. Puede usar la aplicación del controlador como base para crear nuevos controladores que funcionen en aplicaciones similares. Puede editar la aplicación del controlador y los cambios se replicarán automáticamente en el resto de controladores, mientras que cada controlador mantendrá sus valores locales.

WorkStation permite las operaciones de ingeniería en los controladores BACnet/IP tanto online como fuera de ella. Puede hacer cambios en la configuración en línea o usar el modo de la base de datos para hacerlos fuera de línea. En el modo base de datos, los cambios se salvan en la base de datos de EcoStruxure Building Operation para que pueda aplicarlos a los controladores más tarde.

La herramienta Project Configuration Tool le permitirá realizar las tareas de ingeniería fuera de linea, sin necesidad de hardware físico, lo que minimiza el tiempo que dedica en la instalación. Puede ejecutar los servidores EcoStruxure BMS de forma vitual y hacer tareas de ingeniería de los controladores BACnet/IP, antes de implementar en su servidor y desarrollar las aplicaciones y la configuracion del servidor antes de llegar a la instalación. Para más información, consulte la hoja de especificaciones de Project Configuration Tool.

Aplicaciones BMS preconfiguradas para soluciones de HVAC y Connected Room Solutions

Para mejorar la eficiencia de ingeniería y estandarizar las prácticas de ingeniería, las aplicaciones de controrladores completamente diseñadas y probadas están disponibles en bms-applications.schneider-electric.com para su uso con los controladores RP. Esta librería contiene aplicaciones para diferentes modelos de RP y tipos de aplicaciones, como aplicaciones para Fan-Coils, VAV, luces y persianas. Estas aplicaciones preconfiguradas de controladores son paquetes que incluyen todos los programas de software, y, por ejemplo, gráficos, alarmas y documentación, tales como las especificaciones funcionales y los esquemas de cableado de E/S necesarios para sus proyectos. Se puede acceder al repositorio en línea utilizando navegadores web Windows, así como dispositivos móviles con Apple iOS 11.3 (o posterior) y Android 6.0 Marshmallow (o posterior).

 
action_zoom_plus_stroke Página de descarga de aplicaciones BMS preconfiguradas
Figura: Página de descarga de aplicaciones BMS preconfiguradas
Opción de zonificación

La opción de zonificación para WorkStation y WebStation proporciona acceso a una herramienta de zonificación interactiva que permite reconfigurar fácilmente la Connected Room Solutions y disponer de flexibilidad al cambiar de una zona a otra. La herramienta de zonificación WebStation proporciona una interfaz gráfica que permite editar rápidamente las zonas desde cualquier dispositivo con navegador web.

Los modelos RP-V-4A y RP-V-5A admiten hasta dos segmentos, que se pueden utilizar para apoyar la recalificación en un edificio.

Servicios web

El controlador RP utiliza la API RESTful, que permite a los servicios web IT interactuar fácilmente con las aplicaciones de software. La flexibilidad de la API RESTful permite al controlador RP manejar varios tipos de entrada y proporcionar distintos formatos de datos. Con los servicios web, los clientes pueden leer/escribir datos (valores BACnet) directamente desde el/al controlador. Los servicios web utilizan los métodos de recursos GET, PUT, POST y DELETE para acceder a los datos y utilizarlos. Se utiliza el protocolo HTTPS para establecer la comunicación entre el cliente y el controlador.

La función de servicios web está desactivada por defecto. Cuando está activada, requiere aproximadamente 200 kB de memoria del controlador RP.

Tabla: Números de pieza para RP-VC Advanced

Producto

Referencia

RP-V-4A
SXWRPV4A10001
RP-V-5A
SXWRPV5A10001

Tabla: Números de pieza de los accesorios RP-V

Producto

Referencia

Adaptador para el eje del amortiguador de 9,5 mm (0,375 pulgadas)
AM-135

Filtro de aire en línea

01-2100-272

Adaptador RS-485 aislado
SXWISORS48510001
Adaptador RS-485 no aislado
SXWNISORS48510001
Adaptador de alimentación RS-485
SXWNISORS485P10001
Adaptador inalámbrico SpaceLogic - Avanzado
SXWZBAUSB10001
Adaptador Bluetooth SpaceLogic
SXWBTAECXX10001

Para más información sobre números de piezas para Accesorios de conectividad de red, consulte la Para obtener más información, consulte Guía de selección de productos - EcoStruxure Building ..

Especificaciones

Entrada CA
Tipo
Entrada aislada de clase 2
Tensión nominal
24 VCA
Rango de tensiones de funcionamiento
+/-15 %
Frecuencia
50/60 Hz
Consumo máximo de energía (RP-V-4A y RP-V-5A)
18 VA

Carga base, incluidas todas las E/S

Sensores SpaceLogic en el bus de sensores

Módulo de expansión del controlador RP

USB

Total

7 VA

4,6 VA a

2 VA a

4,35 VA

18 VA

Protección de potencia de entrada
Supresión MOV y fusible interno
Entorno
Temperatura ambiente, funcionamiento
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura ambiente, almacenamiento
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
Humedad máxima
95 % humedad relativa sin condensación
Material
Índice de protección del plástico
UL94 V-0
Índice de protección de acceso
IP 20
Características mecánicas
Dimensiones
168 An. x 201 Al. x 65 Pr. mm (6,6 An. x 7,9 Al. x 2,6 Pr. in.)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso
1.132 kg (2.496 lb)
Instalación
Por encima del eje del amortiguador
Bloques de terminal
Fijo
Compatibilidad
Comunicación con el servidor EcoStruxure BMS
EcoStruxure Building Operation
versión 4.0.1 y posterior
Compatibilidad con la red BACnet MS/TP
EcoStruxure Building Operation
versión 4.0.2 y posterior
Compatibilidad con registros Modbus de 64 bits
EcoStruxure Building Operation
versión 5.0.1 y posterior
Cumplimiento de normativas
Emisiones
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Part 15, Subpartes B y C, Clase B
Inmunidad
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
Radio
ETSI EN 300 328 V2.2.2
Estándares de seguridad
Clasificación BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US a
ID FCC
DVE-RV1
Número de certificación ISED
IC: 24775-RV1
Actuación del fuego en espacios con aire a
UL 2043
Reloj en tiempo real
Precisión a 25 °C (77 °F)
+/-1 minuto por mes
Tiempo de respaldo, a 25 °C (77 °F)
7 días mínimo
Puertos de comunicación
Ethernet
10/100BASE-TX RJ45 dual
USB
1 puerto de host USB 2.0 (tipo A), 5 VCC, 2,5 W
Puerto RS-485 Com A
RS-485 (RJ45), 24 VDC
  
Carga máxima de 3 W por puerto RS-485
  
Carga total máxima de 4 W para los dos puertos RS-485
  
Supresores del voltaje transitorio en señales de comunicación y potencia
Puerto RS-485 Com B
RS-485 (RJ45), 24 VDC
  
Carga máxima de 3 W por puerto RS-485
  
Carga total máxima de 4 W para los dos puertos RS-485
  
Supresores del voltaje transitorio en señales de comunicación y potencia
Características del transceptor RS-485
Tipo de transceptor
Mecanismo de seguridad
  
Sin aislamiento
Biasing externo
No se necesita
Carga unitaria total (UL) por dispositivo
0,5 UL como máximo
Comunicaciones
BACnet
BACnet/IP, puerto configurable, predeterminado 47808
  
BACnet MS/TP, longitud máxima del bus: 1200 m (4000 ft), velocidad máxima en baudios 76800
  
BTL B-AAC (controlador de aplicaciones avanzadas BACnet) a
Conexión inalámbrica
Bluetooth de baja energía
Protocolo de comunicación
Bluetooth ® 5.1 compatible con el bajo consumo de energía
Frecuencia
2,402 a 2,480 GHz
Potencia de salida máxima
10 dBm
Máxima distancia de comunicación
Campo visual: 100 m (328 pies)
Antena
Antena integrada
Conector RF para antena externa opcional
Conector SMA
Antena externa (opcional)
Restringido al tipo de antena aprobada que se indica a continuación (utilizada en la certificación)

Fabricante

Modelo (número de pieza)

Ganancia

Tipo

Impedancia

Linx Technologies

ANT-2.4-WRT-MON-SMA

0,8 dBi

Uniposte

50 ohm

CPU
Frecuencia
500 MHz
Tipo
ARM Cortex-A7 de un núcleo
SRAM interna
6 MB
Memoria Flash NOR
48 MB
Copia de seguridad de memoria
128 kB, FRAM, no volatil
Actuador de Amortiguador
Índice de par de torsión
10 Nm (88.5 lbf.in)
Carrera
0° a 90°, Totalmente ajustable
Tiempo
Aproximadamente 2 segundos/grado a 60Hz y 2,4 segundos/grado a 50 Hz
Indicación de posición
Indicación visual
Retroalimentación de la posición del amortiguador
Control manual
Pulsador de liberación del embrague
Diámetro del eje del amortiguador
12,7 mm (0,5 pulgadas) o 9,5 mm (0,375 pulgadas)
  
Es necesario el kit adaptador AM-135 para ejes de 9,5 mm (0,375 pulgadas) de diámetro.
Longitud mínima del eje del amortiguador (desde la caja VAV)
22,2 mm (0,875 pulgadas)
Sensor de corriente de aire
Rango
0 a 249 Pa (0 a 1 inH 2 O)
Resolución
0,0167 Pa (0,000067 inH 2 O)
Precisión
±5% de la lectura (típica) a 25°C (77°F)
Entradas/salidas universales
Canales, RP-V-4A
4 Ub, de Ub1 a Ub4
Canales, RP-V-5A
2 Ub, de Ub1 a Ub2
Valores nominales máximos absolutos
-0,5 a +24 VCC
Resolución de convertidor A/D
16 bits
Protección de entrada/salida universal
Supresor de voltaje transitorio en cada salida/entrada universal
Entradas digitales
Fuera de cobertura
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto / consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura normal 2,4 mA
Anchura de impulso mínima
150 m/s
Entradas del contador
Rango
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto / consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura normal 2,4 mA
Anchura de impulso mínima
20 m/s
Frecuencia máxima
25 Hz
Entradas supervisadas
Circuito de 5 V, 1 o 2 resistores
Combinaciones de interruptores controladas
Solo en serie, solo en paralelo y en serie y paralelo
Rango de resistores
1 a 10 kohm
Para una configuración con 2 resistores, cada resistor se asume que tiene el mismo valor +/- 5 %
Entradas de tensión
Rango
0 a 10 V CC
Precisión
+/-(7 mV + 0,2 % de lectura)
Resolución
1,0 mV
Impedancia
1 Mohm
Entradas de corriente
Rango
0 a 20 mA
Precisión
+/-(0,01 mA + 0,4 % de lectura)
Resolución
1 μA
Impedancia
47 ohm
Entradas resistivas
Precisión de 10 ohm a 10 kohm
+/-(7 + 4 x 10 -3 x R) ohm
R = Resistencia en ohmios
Precisión de 10 kohm a 60 kohm
+/-(4 x 10 -3 x R + 7 x 10 -8 x R 2 ) ohm
R = Resistencia en ohmios
Entradas de temperatura (termistores)
Rango
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
Termistores compatibles
Honeywell
20 kohm
Tipo I (Continuum)
10 kohm
Tipo II (I/NET)
10 kohm
Tipo III (Satchwell)
10 kohm
Tipo IV (FD)
10 kohm
Tipo V (FD con derivación de 11k)
10 kohm linealizados
Satchwell D?T
10 kohm linealizados
Johnson Controls
2,2 kohm
Xenta
1,8 kohm
Balco
1 kohm
Precisión de medida
20 kohm
-50 a -30 °C: +/-1,5 °C (-58 a -22 °F: +/-2,7 °F)
  
-30 a 0 °C: +/-0,5 °C (-22 a +32 °F: +/-0,9 °F)
  
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
  
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
10 kohm, 2,2 kohm y 1,8 kohm
-50 a -30 °C: +/-0,75 °C (-58 a -22 °F: +/-1,35 °F)
  
-30 a +100 °C: +/-0,2 °C (-22 a +212 °F: +/-0,4 °F)
  
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
10 kohm linealizados
-50 a -30 °C: +/-2,0 °C (-58 a -22 °F: +/-3,6 °F)
  
-30 a 0 °C: +/-0,75 °C (-22 a +32 °F: +/-1,35 °F)
  
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
  
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
1 kohm
-50 a +150 °C: +/-1,0 °C (-58 a +302° F: +/-1,8 °F)
Salidas de tensión
Rango
0 a 10 V CC
Precisión
+/-60 mV
Resolución
10 mV
Resistencia de carga mínima
2,4 kohm
Fuente de corriente
+4,2 mA
Corriente absorbida
-1 mA (0 a 0,4 V CC)
  
-4,2 mA (0,4 a 10 V CC)
Salidas de relés de estado sólido, DO
Canales, RP-V-4A
0
Canales, RP-V-5A
3, de DO1 a DO3
Capacidad nominal de salida
Máximo 1,5 A de carga por salida
  
Máximo 3 A de carga total para las 3 salidas
Rango de voltaje CA
30 V CA máximo
Rango de voltaje CC
30 V CC máximo
Comunes
COM para DO1, DO2 y DO3
Cuando las salidas SSR se utilizan para conmutar CA, los terminales comunes se pueden conectar de 0 a 30 V CA. Cuando las salidas SSR se utilizan para conmutar CC, los terminales comunes se pueden conectar de -30 a 30 V CC.
Rango de tensión común (CA)
0 a 30 V CA
Rango de tensión común (CC)
-30 a +30 V CC
Anchura de impulso mínima
100 ms
Protección de la salida del relé de estado sólido
Supresor de tensión transitoria a través de cada salida de relé de estado sólido (SSR)

Terminales

Para obtener más información sobre el cableado, consulte la guía de referencia del hardware.

 
action_zoom_plus_stroke RP-V-4A
Figura: RP-V-4A
 
action_zoom_plus_stroke RP-V-5A
Figura: RP-V-5A

Tabla: Referencias de los dispositivos Space Logic Sensors, bases para sensores

Producto

Referencia

Base de sensor con sensor de temperatura

SXWSBTXXXSXX

Base de sensor con sensor de temperatura y humedad

SXWSBTHXXSXX

Base de sensor con sensores de temperatura y CO 2

SXWSBTXCXSXX

Base de sensor con sensores de temperatura, humedad y CO 2

SXWSBTHCXSXX

Tabla: Referencias de los dispositivos SpaceLogic Sensors, cubiertas

Producto

Housing

Referencia

Tapa ciega

Blanco medio mate

SXWSCBXSELXX

Tapa ciega

Blanco cristal óptimo

SXWSCBXSELXW

Tapa ciega

Negro cristal óptimo

SXWSCBXSELXB

Tapa ciega con sensor de ocupación

Blanco medio mate

SXWSCBPSELXX

Tapa ciega con sensor de ocupación

Blanco cristal óptimo

SXWSCBPSELXW

Tapa ciega con sensor de ocupación

Negro cristal óptimo

SXWSCBPSELXB

Tapa de 3 botones

Blanco medio mate

SXWSC3XSELXX

Tapa de 3 botones

Blanco cristal óptimo

SXWSC3XSELXW

Tapa de 3 botones

Negro cristal óptimo

SXWSC3XSELXB

Tapa de 3 botones con sensor de ocupación

Blanco medio mate

SXWSC3PSELXX

Tapa de 3 botones con sensor de ocupación

Blanco cristal óptimo

SXWSC3PSELXW

Tapa de 3 botones con sensor de ocupación

Negro cristal óptimo

SXWSC3PSELXB

Tapa de pantalla táctil

Blanco medio mate

SXWSCDXSELXX

Tapa de pantalla táctil

Blanco cristal óptimo

SXWSCDXSELXW

Tapa de pantalla táctil

Negro cristal óptimo

SXWSCDXSELXB

Tapa de pantalla táctil con sensor de ocupación

Blanco medio mate

SXWSCDPSELXX

Tapa de pantalla táctil con sensor de ocupación

Blanco cristal óptimo

SXWSCDPSELXW

Tapa de pantalla táctil con sensor de ocupación

Negro cristal óptimo

SXWSCDPSELXB

Tapa de pantalla táctil con botones de control de luces

Blanco cristal óptimo

SXWSC2XSELXW

Tapa de pantalla táctil con botones de control de luces

Negro cristal óptimo

SXWSC2XSELXB

Tapa de pantalla táctil con botones de control de luces y sensor de ocupación

Blanco cristal óptimo

SXWSC2PSELXW

Tapa de pantalla táctil con botones de control de luces y sensor de ocupación

Negro cristal óptimo

SXWSC2PSELXB

Tapa de pantalla táctil con botones de control de pantallas

Blanco cristal óptimo

SXWSC4XSELXW

Tapa de pantalla táctil con botones de control de pantallas

Negro cristal óptimo

SXWSC4XSELXB

Tapa de pantalla táctil con botones de control de luces y pantallas y sensor de ocupación

Blanco cristal óptimo

SXWSC4PSELXW

Tapa de pantalla táctil con botones de control de luces y pantallas y sensor de ocupación

Negro cristal óptimo

SXWSC4PSELXB

Tabla: Referencias para los dispositivos sensores SpaceLogic, modelos de combinación

Producto

Housing

Referencia

Modelo completo SpaceLogic Sensor con sensor de temperatura, botones para anular y control de configuración, y tapa de pantalla LC

Blanco medio mate

SXWSATXXXSLX

Modelo completo SpaceLogic Sensor con sensor de temperatura, botones para anular y control de configuración, y tapa de pantalla LCD

Blanco cristal óptimo

SXWSATXXXSLW

Modelo completo SpaceLogic Sensor con sensor de temperatura, botones para anular y control de configuración, y tapa de pantalla LCD

Negro cristal óptimo

SXWSATXXXSLB

Sin comunicación a Modelo SpaceLogic Sensor con sensor de temperatura resistiva (3 termistores tipo 10 kohl) y tapa ciega

Blanco medio mate

SLASXXX

Modelo sin comunicación a SpaceLogic Sensor con sensor de temperatura resistiva (3 termistores de tipo 10 kohm) y tapa ciega

Blanco cristal óptimo

SLAWXXX

Modelo sin comunicación a SpaceLogic Sensor con sensor de temperatura resistiva (3 termistores de tipo 10 kohm) y tapa ciega

Negro cristal óptimo

SLABXXX

  1. The SpaceLogic resistive temperature sensor (SLA...) is designed to be connected to I/O points/terminals on RP or MP controllers, or I/O modules. The sensor requires an analog input (temperature input).
  • Enterprise Server
  • SpaceLogic AS-P
  • SpaceLogic AS-B
  • WorkStation
  • WebStation
  • SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE
  • SpaceLogic RP-C-EXT-IS-BLE
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-REL-4
  • CRS-HH-REL-10
  • RP-C-EXT-KNX
  • Adaptador inalámbrico SpaceLogic - Avanzado
  • RP-C-RC-BLE
  • Puesta en marcha
  • Engage
  • Project Configuration Tool: versión 2
  • Automated Engineering Tool