earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: MP-V, RP-V
Funktionen: Technik, SmartX IP Controller-Geräte
Produktversion: 2023, 2024, 7.0
10.09.2024
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Workflow für Strömungsmechaniker

Verwenden Sie diesen Workflow, um mit der mobilen Commission Anwendung eine Volumenstrombilanzierung an einem einzelnen VAV-Controller durchzuführen. Diesbezügliche Informationen finden Sie in den Abschnitten nach dem Flussdiagramm.

Für weitere Informationen siehe Volumenstrombilanzierung .

 
action_zoom_plus_stroke Workflow für Strömungsmechaniker
Abbildung: Workflow für Strömungsmechaniker
Anmelden und Starten der mobilen Commission Anwendung

Starten Sie die mobile Commission Anwendung und melden Sie sich entweder als Techniker oder als Strömungsmechaniker an.

Für weitere Informationen siehe Downloading and Starting the eCommission SmartX Controllers Mobile Application .

Verbinden mit einem VAV-Controller

Erkennen Sie die Controller am Standort und verbinden Sie sie mit einem einzigen VAV-Controller.

Für weitere Informationen siehe Geräteverbindung .

Konfigurieren der Sollwerte für den Luftausgleich

You configure the VAV controller setpoints to set up the parameters by which the controller is flow balanced. These setpoints include the maximum flow setpoint, selected by default, and the intermediate and minimum flow setpoints, which are optional.

Für weitere Informationen siehe Konfigurieren der VAV- Controller-Sollwerte .

Kalibrieren des Geschwindigkeitsdruckversatzes

Sobald die Sollwerte konfiguriert sind und bevor der Durchflussabgleich gestartet wird, wird die Klappe zwangsweise geschlossen, um einen Durchschnittswert der Durchflussschwelle Null zu erhalten, bevor der Abgleich für jeden Sollwert fortgesetzt wird. Sie können diese Änderungen entweder übernehmen oder ignorieren, sobald die Berechnung abgeschlossen ist.

Für weitere Informationen siehe VAV Objects Provided for the Commission Mobile Application .

Für weitere Informationen siehe VAV Controller Automatic Velocity Pressure Offset Calibration .

Hinweis

Um die Messung des Geschwindigkeitsdruckversatzes zu überspringen, klicken Sie auf das Feld Geschwindigkeitsdruckversatz umgehen auf der Seite Sollwerte . Wenn Sie eine große Anzahl von VAV-Boxen auszugleichen haben, kann dieser Vorgang zeitaufwendig sein, so dass Sie ihn bei Bedarf umgehen können.

Ausgleichen bei Sollwerten

Using the Commission mobile application, you flow balance a VAV unit at each designated setpoint to achieve the desired air flow.

Für weitere Informationen siehe Volumenstrombilanzierung am minimalen, mittleren oder maximalen Sollwert des Durchflusses .

Durchführen eines manuellen Checkouts

Nach der Volumenstrombilanzierung des VAV-Controllers können Sie einen manuellen Checkout an zwei Komponenten des Controllers durchführen:

  • Überprüfen der Drehrichtung

    Sie können die Richtung der Klappendrehung manuell prüfen, um zu bestimmen, ob sich das Stellglied zum Öffnen im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn dreht.

    Für weitere Informationen siehe Manuelles Prüfen der Richtung der Klappendrehung .

  • Manuelle Test des Luftstroms

    Nach Abschluss des automatisierten Volumenstrombilanzierungsvorgangs können Sie den manuellen Test nutzen, um optional die Luftstromwerte zu prüfen und zu steuern.

    Für weitere Informationen siehe Durchführen eines manuellen Checkouts des Luftstroms .

Generieren eines Ausgleichsberichts

Nachdem Sie den Flussausgleich abgeschlossen haben, können Sie die mobile Commission Anwendung verwenden, um Flussausgleichsberichte zu erstellen, hinzuzufügen, anzuzeigen oder zu löschen. Für weitere Informationen siehe Verwalten von Ausgleichsberichten .

  • Volumenstrombilanzierung
  • Downloading and Starting the eCommission SmartX Controllers Mobile Application
  • Copy Object Type Names
  • Konfigurieren der VAV- Controller-Sollwerte
  • Volumenstrombilanzierung am minimalen, mittleren oder maximalen Sollwert des Durchflusses
  • Manuelles Prüfen der Richtung der Klappendrehung
  • Durchführen eines manuellen Checkouts des Luftstroms
  • Verwalten von Ausgleichsberichten
  • VAV Objects Provided for the Commission Mobile Application
  • VAV Controller Automatic Velocity Pressure Offset Calibration