Use este flujo de trabajo para llevar a cabo el equilibrio de flujo en un solo controlador MP-V utilizando la aplicación móviles eCommission SmartX Controllers. Puede encontrar información relacionada en las secciones después del gráfico.
Para obtener más información, consulte Equilibrado de flujo .
Inicie la aplicación eCommission e inicie sesión como Técnico o Equilibrador de flujo.
Para obtener más información, consulte Descarga e inicio de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers .
Descubra los controladores del sitio y conéctese a un único MP-V.
Para obtener más información, consulte Conexión del dispositivo .
El objetivo de configurar los valores de consigna del controlador MP-V es el de configurar los parámetros por los que se realizará el equilibrado de flujo del controlador. Estos valores de consigna incluyen el valor de consigna de flujo máximo, seleccionado por defecto, y los valores de consigna de flujo mínimos, que son opcionales.
Para obtener más información, consulte Configuración de los valores de consigna del controlador MP-V .
Mediante la aplicación eCommission, puede equilibrar el flujo de una unidad VAV en cada valor de consigna designado para alcanzar el flujo de aire deseado.
Para obtener más información, consulte Equilibrado de flujo a los valores de consigna máximo, intermedio o mínimo .
Después de equilibrar el flujo del controlador MP-V, puede realizar la comprobación manual de dos componentes del MP-V:
Verificar la dirección de rotación a abierto
Puede verificar de forma manual la dirección de rotación de la compuerta para determinar si el actuador rota hacia la derecha o hacia la izquierda para abrirse.
Para obtener más información, consulte Verificación manual de la dirección de rotación de la compuerta .
Comprobaciones manuales del flujo de aire
Después de completar el proceso de equilibrado de flujo automatizado, puede utilizar la comprobación manual de forma opcional para verificar y ordenar los valores de flujo de aire.
Para obtener más información, consulte Comprobación manual del flujo de aire .
Después de completar el equilibrado de flujo, puede utilizar la aplicación eCommission para crear, añadir, ver o eliminar informes de equilibrio de flujo. Para obtener más información, consulte Gestión de los informes de equilibrio de flujo .