El objetivo de configurar los valores de consigna del controlador MP-V es el de configurar los parámetros por los que se realizará el equilibrado de flujo del controlador. Estos valores de consigna incluyen el valor de consigna de flujo máximo, seleccionado por defecto, y los valores de consigna de flujo mínimos, que son opcionales.
En el Menú, pulse Equilibrio de flujo.
En la vista Valores de consigna del equilibrio de aire , configure los siguientes valores:
Dirección de rotación a abierto : seleccione CW para el sentido de las agujas del reloj, y CCW para sentido antihorario. La dirección de rotación depende de la dirección de rotación de la hoja de la compuerta de la ventilación de aire.
Sistema de medición : pulse US o Métrico .
Tolerancia de flujo : escriba la tolerancia (en porcentaje) asociada con los valores de Flujo máximo , Flujo intermedio y Flujo mínimo . La tolerancia de flujo es el rango de porcentaje por encima y por debajo del valor de consigna de flujo que debe medir el Flujo medido en caja durante 10 segundos antes de que se complete la calibración. Por ejemplo, si establece la tolerancia de flujo en el 2 % y el valor de consigna de flujo es 100 CFM, el Flujo medido en caja debe medir 98 CFM durante 10 segundos antes de que se complete la calibración.
Fluj o en 1 en H20 o 249 Pa , establezca el flujo nominal de la caja terminal en columna de agua de 1,0 pulgada (249 Pa). Este valor se lee normalmente de un gráfico asociado a la recogida de flujo.
Flujo máximo : escriba el valor de consigna de flujo máximo asociado con la caja terminal. El valor de consigna de flujo máximo lo determinan las especificaciones de la habitación que se va a ventilar.
En la vista Valores de consigna de equilibrado de aire , las casillas de valor de consigna de Flujo intermedio y Flujo mínimo están vacías por defecto. No obstante, se recomienda que incluya uno de estos valores de consigna o ambos para el equilibrado de flujo, además de el valor de consigna Flujo máximo . Esto le permite contar con una precisión de flujo mayor en el rango de flujo de la unidad VAV.
Para Flujo intermedio , escriba un valor en el cuadro de texto o borre la casilla. El valor de consigna intermedio se puede utilizar como límite para recalentar las bobinas para empezar a calentar el aire.
Si se va a utilizar este valor de consigna, escriba un valor inicial para el valor de consigna de flujo intermedio en el cuadro de texto.
Si no se va a utilizar este valor de consigna, borre la casilla y escriba 0 (cero) en el cuadro de texto.
Para Flujo mínimo , escriba un valor en el cuadro de texto o borre la casilla. El valor de consigna de flujo mínimo lo determinan las especificaciones de la habitación que se va a ventilar.
Si se va a utilizar este valor de consigna, escriba un valor inicial para el valor de consigna de flujo intermedio en el cuadro de texto.
Si no se va a utilizar este valor de consigna, borre la casilla y escriba 0 (cero) en el cuadro de texto.
Pulse Siguiente .
Se han configurado los valores de consigna de equilibrado de flujo. El equilibrado de flujo en los valores de consigna de flujo seleccionados comienza de forma automática después de pulsar en Siguiente .