earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : MP-V, RP-V
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 2023, 2024, 7.0
10/09/2024
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Flux de travail de l'équilibreur de débit

Utilisez ce flux de travail pour effectuer l'équilibrage du débit sur un seul contrôleur VAV, à l'aide de l'application mobile Commission. Des informations connexes peuvent être trouvées dans la section après l'organigramme.

Pour plus d'informations, voir Équilibrage de débit .

 
action_zoom_plus_stroke Flux de l'équilibrage du débit
Figure : Flux de l'équilibrage du débit
Connexion et démarrage de l'application mobile Commission

Démarrez l'application mobile Commission et connectez-vous en tant que technicien ou équilibreur de débit.

Pour plus d'informations, voir Downloading and Starting the eCommission SmartX Controllers Mobile Application .

Connexion à un contrôleur VAV

Découvrez les contrôleurs sur le site et connectez-vous à un seul contrôleur VAV.

Pour plus d'informations, voir Connexion de dispositif .

Configurer les points de consigne d'équilibrage de l'air

You configure the VAV controller setpoints to set up the parameters by which the controller is flow balanced. These setpoints include the maximum flow setpoint, selected by default, and the intermediate and minimum flow setpoints, which are optional.

Pour plus d'informations, voir Configuration des points de consigne du contrôleur VAV .

Calibrer le décalage de pression de vitesse

Une fois les points de consigne configurés et avant le démarrage de l'équilibrage du débit, le registre est forcé à se fermer pour obtenir une lecture moyenne du seuil de débit nul avant de poursuivre l'équilibrage pour chaque point de consigne. Vous pouvez appliquer ces modifications ou les ignorer une fois le calcul terminé.

Déclaration

Pour ignorer le relevé du décalage de pression de vitesse, cliquez sur la case Contourner le décalage de pression de vitesse sur la page Points de consigne . Si vous avez un grand nombre de boîtiers VAV à équilibrer, ce processus peut prendre du temps, vous souhaiterez donc peut-être le contourner si nécessaire.

Équilibrer aux points de consigne

Using the Commission mobile application, you flow balance a VAV unit at each designated setpoint to achieve the desired air flow.

Pour plus d'informations, voir Équilibrage du débit au point de consigne de débit minimum, intermédiaire ou maximum .

Procéder à un contrôle manuel

Après avoir équilibré le débit du contrôleur VAV, vous pouvez effectuer un contrôle manuel sur deux composants du contrôleur :

  • Vérifier le sens de rotation pour ouvrir

    Vous pouvez vérifier manuellement la direction de la rotation de l'amortisseur pour déterminer si l'actionneur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.

    Pour plus d'informations, voir Vérification manuelle de la direction de la rotation du clapet .

  • Contrôles manuels du débit d'air

    Une fois le processus d'équilibrage de débit automatisé terminé, vous pouvez éventuellement vérifier et commander les valeurs de débit d'air en effectuant une vérification manuelle.

    Pour plus d'informations, voir Réalisation d'un contrôle manuel du débit d'air .

Générer un rapport d'équilibrage de débit

Une fois l'équilibrage des débits terminé, vous pouvez utiliser l'application mobile Commission pour créer, ajouter, afficher ou supprimer des rapports d'équilibre de débit. Pour plus d'informations, voir Gestion des rapports d'équilibrage de débit .

  • Équilibrage de débit
  • Downloading and Starting the eCommission SmartX Controllers Mobile Application
  • Copy Object Type Names
  • Configuration des points de consigne du contrôleur VAV
  • Équilibrage du débit au point de consigne de débit minimum, intermédiaire ou maximum
  • Vérification manuelle de la direction de la rotation du clapet
  • Réalisation d'un contrôle manuel du débit d'air
  • Gestion des rapports d'équilibrage de débit