La fonction Équilibrage de débit de l'application mobile Commission est utilisée pour équilibrer l'air des boîtes à bornes commandées par un contrôleur VAV. Cette fonction automatise la majeure partie de la procédure d'équilibrage de l'air, mais vous permet également de vérifier manuellement l'équilibre du débit en amenant le registre à une position spécifiée, un point de consigne de débit ou une valeur de débit.
L'équilibrage du débit, également connu sous le nom d'équilibrage de l'air, est le processus que vous utilisez pour étalonner une unité terminale VAV installée afin que le débit d'air indiqué par le contrôleur VAV soit précis par rapport au débit d'air réel délivré par l'unité terminale VAV.
Une fois que l'électricien a installé, câblé et alimenté le contrôleur VAV, ce dernier étalonne automatiquement la course du clapet. Au démarrage, le contrôleur VAV procèdera automatiquement à l'étalonnage de l'angle de course du clapet, qui se va se positionner à chaque butée mécanique. Une fois que le contrôleur VAV a terminé ce processus, il est accessible depuis l'application mobile Commission pour l'équilibrage de débit.
Lorsque vous sélectionnez un contrôleur VAV depuis l'application mobile Commission, un objet de données de volume d'air est automatiquement créé dans le contrôleur. Cet objet comporte des valeurs correspondant à un relevé des données du terminal du capteur de débit d'air et des valeurs configurant le régulateur de clapet 1 du contrôleur VAV. Le contrôleur VAV dispose également d'une logique destinée à faciliter l'étalonnage de l'équilibrage de débit.
Pour plus d'informations, voir Présentation de l'application mobile Commission
.
Déclaration
L'application mobile Commission prend en charge l'équilibrage de débit uniquement pour les contrôleurs VAV disposant de l'objet de données
Volume d'air variable
. L'application mobile Commission ne prend pas en charge l'équilibrage de débit pour les contrôleurs VAV dotés de programmes d'équilibrage personnalisés.
Flux de l'équilibrage de débit
Utilisez ce flux de travail pour effectuer l'équilibrage du débit sur un seul contrôleur VAV, à l'aide de l'application mobile Commission. Des informations connexes peuvent être trouvées dans la section après l'organigramme.
Pour plus d'informations, voir Flux de travail de l'équilibreur de débit
.
Configurer les points de consigne
Vous configurez les points de consigne du contrôleur VAV pour préparer les paramètres par lesquels le contrôleur est équilibré. Ces points de consigne incluent le point de consigne de débit maximal, sélectionné par défaut, et les points de consigne de débit intermédiaires et minimaux, facultatifs.
Pour plus d'informations, voir Configuration des points de consigne du contrôleur VAV
.
Procéder à un contrôle manuel
After completing the automated flow balancing process, you can use manual checkout to verify and command the air flow values for one or multiple VAV controllers.
Pour plus d'informations, voir Réalisation d'un contrôle manuel du débit d'air
.
Vérifier la rotation du clapet
Vous pouvez vérifier manuellement la direction de la rotation du clapet d'un contrôleur VAV pour déterminer si l'actionneur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.
Pour plus d'informations, voir Vérification manuelle de la direction de la rotation du clapet
.
Rapports d'équilibrage de débit
The Commission mobile application provides the user with a means to generate a flow balance report that documents several values:
Box capacity at 1 inch H20 (249 Pa)
Box measured flow
Hood measured flow for each setpoint used during balancing
Actuator stroke and rotation
Flow balance time and date
Any comments
Using the Commission mobile application, you can create, append, and delete flow balance reports. Flow balance reports are stored on the Commission mobile application mobile device and can be retrieved and shared using the file and e-mail applications of that mobile device or Windows 10 laptop.
Pour plus d'informations, voir Rapports d'équilibrage de débit
.