You configure the VAV controller setpoints to set up the parameters by which the controller is flow balanced. These setpoints include the maximum flow setpoint, selected by default, and the intermediate and minimum flow setpoints, which are optional.
Dans le menu, sélectionnez Équilibre débit .
Dans la vue Points de consigne d'équilibrage d'air , configurez les points de consigne suivants :
Sens de rotation pour ouvrir : Sélectionnez CW pour le sens horaire ou CCW pour le sens anti-horaire. Le sens de la rotation dépend de celui de la lame du clapet de l'évent d'air.
Système de mesure : Sélectionnez US ou Métrique .
Tolérance de débit : Saisissez la tolérance (sous forme de pourcentage) associée aux points de consigne Débit maximum , Débit intermédiaire et Débit minimum . La tolérance de débit correspond au pourcentage de point de consigne de débit au-dessus et en dessous duquel le débit mesuré au boîtier doit se situer pendant 10 secondes pour que l'étalonnage puisse se terminer. Si, par exemple, vous définissez la tolérance de débit à 10 %, et que le point de consigne de débit est de 100 cfm, le débit mesuré au boîtier doit être de 98 cfm pendant 10 secondes pour que l'étalonnage puisse être terminé.
Débi t à 1 dans H20 ou 249 Pa : saisissez le débit nominal de la boîte à bornes au niveau d'une colonne d'eau de 1,0 pouce (249 Pa). Cette valeur est généralement lue à partir d'un graphique associé à la reprise de débit.
Débit maximum : Saisissez le point de consigne de débit maximal associé à la boîte à bornes. Le point de consigne de débit d'air maximum est déterminé par les spécifications de la pièce ventilée.
Dans la vue Consignes d'équilibrage de l'air , les cases à coche Débiti intermédiaire et Débit minimal sont désactivées par défaut. Toutefois, il est recommandé d'inclure l'un ou l'autre de ces points de consigne pour l'équilibrage de débit, ou le deux, en plus du point de consigne Débit maximum . Cela vous permet d'obtenir une plus grande précision de débit dans toute la plage de débit de fonctionnement de l'unité VAV.
Pour Débit intermédiaire , tapez une valeur dans la zone de texte ou désélectionnez la case à cocher. Pour commencer à réchauffer l'air, le point de consigne intermédiaire peut être utilisé en tant que seuil pour les serpentins de réchauffage.
Si ce point de consigne est utilisé, tapez une valeur initiale pour le point de consigne de débit intermédiaire dans la zone de texte.
Si ce point de consigne n'est pas utilisé, décochez la case.
Pour Débit minimum , tapez une valeur dans la zone de texte ou désélectionnez la case à cocher. Le point de consigne de débit d'air minimum est déterminé par les spécifications de la pièce ventilée.
Si ce point de consigne est utilisé, tapez une valeur initiale pour le point de consigne de débit intermédiaire dans la zone de texte.
Si cette consigne n'est pas utilisée, décochez la case, puis tapez 0 (zéro) dans la zone de texte.
Sélectionnez Suivant .
Les points de consigne d'équilibrage de débit sont désormais configurés. L'équilibrage du débit aux points de consigne de débit sélectionnés commence automatiquement dès que vous sélectionnez Suivant .