Utilisez ce flux de travail pour effectuer l'équilibrage du débit sur un seul contrôleur MP-V à l'aide de l'application mobile eCommission SmartX Controllers. La section se trouvant après l'organigramme contient des informations connexes.
Pour plus d'informations, voir Équilibrage de débit .
Démarrez l'application eCommission et connectez-vous en tant que technicien ou Flow Balancer.
Pour plus d'informations, voir Téléchargement et démarrage de l'application mobile eCommission SmartX Controllers .
Découvrez les contrôleurs présents sur le site et connectez-vous à un contrôleur MP-V simple.
Pour plus d'informations, voir Connexion de dispositif .
Vous configurez les points de consigne du contrôleur MP-V pour configurer les paramètres par lesquels le contrôleur est équilibré. Ces points de consigne incluent le point de consigne de débit maximal, sélectionné par défaut, et les points de consigne de débit intermédiaires et minimaux, facultatifs.
Pour plus d'informations, voir Configuration des points de consigne du contrôleur MP-V .
À l'aide de l'application eCommission, vous équilibrez le débit d'une unité VAV à chaque point de consigne désigné pour obtenir le débit d'air souhaité.
Pour plus d'informations, voir Équilibrage de débit à la consigne maximale, intermédiaire ou minimale .
Après avoir procédé à l'équilibrage de débit du contrôleur MP-V, vous pouvez procéder à un contrôle manuel sur deux composants du MP-V :
Vérifier le sens de rotation pour ouvrir
Vous pouvez vérifier manuellement la direction de la rotation de l'amortisseur pour déterminer si l'actionneur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.
Pour plus d'informations, voir Vérification manuelle de la direction de la rotation de l'amortisseur .
Contrôles manuels du débit d'air
Une fois le processus d'équilibrage de flux automatisé terminé, vous pouvez éventuellement vérifier et commander les valeurs de débit d'air en effectuant une vérification manuelle.
Pour plus d'informations, voir Réalisation d'un contrôle manuel du débit d'air .
Une fois l'équilibrage des flux terminé, vous pouvez utiliser l'application eCommission pour créer, ajouter, afficher ou supprimer des rapports d'équilibre de flux. Pour plus d'informations, voir Gestion des rapports d'équilibrage de débit .