earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : eCommission SmartX Controllers, MP-V
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
08/09/2022

Configuration des points de consigne du contrôleur MP-V

Vous configurez les points de consigne du contrôleur MP-V pour configurer les paramètres par lesquels le contrôleur est équilibré. Ces points de consigne incluent le point de consigne de débit maximal, sélectionné par défaut, et les points de consigne de débit intermédiaires et minimaux, facultatifs.

Afficher plus
action_close

La fonction d'équilibrage de débit de l'application mobile eCommission SmartX Controllers permet d'équilibrer les boîtes à bornes contrôlées par des contrôleurs MP-V. Cette fonction automatise la majeure partie de la procédure d'équilibrage de l'air, mais vous permet également de vérifier manuellement la balance du débit en amenant le registre à une position spécifiée, une consigne de débit ou une valeur de débit.

L'équilibrage du débit, également connu sous le nom d'équilibrage de l'air, est le processus que vous utilisez pour étalonner une unité terminale VAV installée afin que le débit d'air indiqué par le contrôleur VAV soit précis par rapport au débit d'air réel délivré par l'unité terminale VAV.

Une fois que l'électricien a installé, câblé et alimenté le contrôleur MP-V, ce dernier étalonne automatiquement la course du clapet. Au démarrage, le contrôleur MP-V procèdera automatiquement à l'étalonnage de l'angle de course du clapet, qui se va se positionner à chaque butée mécanique. Une fois que le contrôleur MP-V a terminé ce processus, il est accessible depuis l'application eCommission pour l'équilibrage de débit.

Lorsque vous sélectionnez un contrôleur MP-V depuis l'application eCommission, un objet de données de volume d'air est automatiquement créé dans le contrôleur. Cet objet comporte des valeurs correspondant à un relevé des données du terminal du capteur de débit d'air et des valeurs configurant le régulateur de clapet 1 du MP-V. Le contrôleur MP-V dispose également d'une logique destinée à faciliter l'étalonnage de l'équilibrage de débit.

Pour plus d'informations, voir Vue d'ensemble de l'application mobile eCommission SmartX Controllers .

Déclaration

L'application eCommission prend en charge l'équilibrage de débit uniquement pour les contrôleurs MP-V disposant de l'objet de données Volume d'air variable . L'application eCommission ne prend pas en charge l'équilibrage de débit pour les contrôleurs MP-V dotés de programmes d'équilibrage personnalisés.

Flux de travail de l'équilibreur de débit

Utilisez ce flux de travail pour effectuer l'équilibrage du débit sur un seul contrôleur MP-V à l'aide de l'application mobile eCommission SmartX Controllers. La section se trouvant après l'organigramme contient des informations connexes. Pour plus d'informations, voir Flux de l'équilibreur de débit .

Configurer les points de consigne

Vous configurez les points de consigne du contrôleur MP-V pour préparer les paramètres par lesquels le contrôleur est équilibré. Ces points de consigne incluent le point de consigne de débit maximal, sélectionné par défaut, et les points de consigne de débit intermédiaires et minimaux, facultatifs. Pour plus d'informations, voir Configuration des points de consigne du contrôleur MP-V .

Équilibre de débit aux points de consigne

À l'aide de l'application mobile eCommission SmartX Controllers, vous équilibrez le débit d'une unité VAV à chaque point de consigne désigné pour obtenir le débit d'air souhaité.

Pour plus d'informations, voir Équilibrage de débit à la consigne maximale, intermédiaire ou minimale .

Procéder à un contrôle manuel

Une fois le processus d'équilibrage de flux automatisé terminé, vous pouvez utiliser la vérification manuelle pour vérifier et commander les valeurs de débit d'air pour un ou plusieurs contrôleurs MP-V.

Pour plus d'informations, voir Réalisation d'un contrôle manuel du débit d'air .

Vérifier la rotation du clapet

Vous pouvez vérifier manuellement la direction de la rotation de l'amortisseur d'un contrôleur MP-V pour déterminer si l'actionneur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.

Pour plus d'informations, voir Vérification manuelle de la direction de la rotation de l'amortisseur .

Rapports d'équilibre de débit

L'application mobile eCommission SmartX Controllers permet à l'utilisateur de générer un rapport d'équilibrage de débit documentant plusieurs valeurs :

  • Contenance de boîte à 1" H20 (249 Pa)

  • Débit mesuré au boîtier

  • Débit mesuré au capot pour chaque point de consigne utilisé lors de l'équilibrage

  • Course de l'actionneur et rotation

  • Heure et date de l'équilibrage de débit

  • Commentaires éventuels

L'application eCommission vous permet de créer, ajouter et supprimer des rapports d'équilibre des flux Les rapports d'équilibre de flux sont stockés sur le dispositif mobile de l'application eCommission et peuvent être récupérés et partagés à l'aide des applications de fichier et de courrier électronique de ce dispositif mobile ou ordinateur portable exécutant Windows 10.

Pour plus d'informations, voir Rapports d'équilibrage de débit .

Pour configurer les points de consigne du contrôleur MP-V
  1. Dans le menu, sélectionnez Équilibre débit.

  2. Dans la vue Points de consigne d'équilibrage d'air , configurez les points de consigne suivants :

    • Sens de rotation pour ouvrir  : Sélectionnez CW pour le sens horaire ou CCW pour le sens anti-horaire. Le sens de la rotation dépend de celui de la lame du clapet de l'évent d'air.

    • Système de mesure  : Sélectionnez US ou Métrique .

    • Tolérance de débit  : Saisissez la tolérance (sous forme de pourcentage) associée aux points de consigne Débit maximum , Débit intermédiaire et Débit minimum . La tolérance de débit correspond au pourcentage de point de consigne de débit au-dessus et en dessous duquel le débit mesuré au boîtier doit se situer pendant 10 secondes pour que l'étalonnage puisse se terminer. Si, par exemple, vous définissez la tolérance de débit à 2 %, et que le point de consigne de débit est de 100 cfm, le débit mesuré au boîtier doit être de 98 cfm pendant 10 secondes pour que l'étalonnage puisse être terminé.

    • Débi t à 1" H20 ou 249 Pa  : saisissez le débit nominal de la boîte à bornes au niveau d'une colonne d'eau de 1,0 pouce (249 Pa). Cette valeur est généralement lue à partir d'un graphique associé à la reprise de débit.

    • Débit maximum  : Saisissez la consigne de débit maximale associée à la boîte à bornes. Le point de consigne de débit d'air maximum est déterminé par les spécifications de la pièce ventilée.

    Déclaration

    Dans la vue Consignes d'équilibrage de l'air , les cases à coche Débiti intermédiaire et Débit minimal sont désactivées par défaut. Toutefois, il est recommandé d'inclure l'un ou l'autre de ces points de consigne pour l'équilibrage de débit, ou le deux, en plus du point de consigne Débit maximum . Cela vous permet d'obtenir une plus grande précision de débit dans toute la plage de débit de fonctionnement de l'unité VAV.

  3. Pour Débit intermédiaire , tapez une valeur dans la zone de texte ou désélectionnez la case à cocher. Pour commencer à réchauffer l'air, le point de consigne intermédiaire peut être utilisé en tant que seuil pour les serpentins de réchauffage.

    • Si cette consigne est utilisée, tapez une valeur initiale pour la consigne de débit intermédiaire dans la zone de texte.

    • Si cette consigne n'est pas utilisée, décochez la case, puis tapez 0 (zéro) dans la zone de texte.

  4. Pour Débit minimum , tapez une valeur dans la zone de texte ou désélectionnez la case à cocher. Le point de consigne de débit d'air minimum est déterminé par les spécifications de la pièce ventilée.

    • Si cette consigne est utilisée, tapez une valeur initiale pour la consigne de débit intermédiaire dans la zone de texte.

    • Si cette consigne n'est pas utilisée, décochez la case, puis tapez 0 (zéro) dans la zone de texte.

  5. Sélectionnez Suivant .

Les points de consigne d'équilibrage de débit sont désormais configurés. L'équilibrage du débit aux points de consigne de débit sélectionnés commence automatiquement dès que vous sélectionnez Suivant .

  • Flux de l'équilibreur de débit
  • Équilibrage de débit
  • Équilibrage de débit à la consigne maximale, intermédiaire ou minimale