À l'aide de l'application mobile eCommission SmartX Controllers, vous équilibrez le débit d'une unité VAV à chaque point de consigne désigné pour obtenir le débit d'air souhaité.
Un, deux ou trois points de consigne de flux peuvent être sélectionnés pour l'équilibrage de flux. La valeur de consigne de débit maximum est sélectionnée par défaut. De plus, vous pouvez également sélectionner la consigne de débit intermédiaire ou la consigne de débit minimum, ou les deux. L'unité VAV est automatiquement équilibrée aux points de consigne choisis, en séquence, en utilisant le même processus à chaque point de consigne.
Dans la vue Consignes d'équilibrage de l'air , les cases à coche Flux intermédiaire et Flux minimal sont désactivées par défaut. Toutefois, il est recommandé d'inclure l'un ou l'autre de ces points de consigne pour l'équilibrage des flux, ou le deux, en plus du point de consigne Flux maximum . Cela vous permet d'obtenir une plus grande précision de débit dans toute la plage de débit de fonctionnement de l'unité VAV.
Lorsque le processus d'équilibrage du débit commence, l'application eCommission vérifie automatiquement la rotation correcte de l'amortisseur. Si un message s'affiche, indiquant que le sens de rotation n'est pas correct, choisissez d'autoriser l'application à corriger automatiquement le sens de rotation ou à ignorer le message.
Dans la vue Équilibre au débit maximal , appuyez sur l'icône informations
Pendant l'équilibrage du débit au débit maximum, l'actionneur du régulateur MP-V fait tourner le registre, qui est entraîné jusqu'à ce qu'un débit stable soit produit au point de consigne du débit.
Surveillez le Flux mesuré jusqu'à ce que sa valeur atteigne le point de consigne et reste dans la tolérance pendant 10 secondes, ce qui signifie que le débit s'est stabilisé.
Dans la vue Consignes d'équilibrage d'air , la valeur Débit toléré définit la distance à laquelle le débit de boîte mesuré doit se rapprocher du point de consigne associé avant que l'application eCommission avance automatiquement. L'équilibreur de débit peut alors enregistrer les valeurs de débit du diffuseur.
Sur la boîte à bornes en cours d'équilibrage, placez une hotte d'écoulement sur l'un des diffuseurs de sortie, puis enregistrez le débit. Répétez cette opération pour tous les diffuseurs de sortie supplémentaires sur la boîte à bornes.
Appuyez sur la partie grisée de la fenêtre pour ouvrir la vue Équilibrage au maximum .
Dans la zone Diffuseur 1 flux , tapez la valeur de flux mesurée enregistrée à l'étape précédente.
Dans la zone Diffuseur 2 flux , entrez la valeur de flux mesurée suivante.
Continuez à taper les valeurs de débit mesurées pour tous les diffuseurs de sortie supplémentaires.
Le Débit mesuré au capot calculé correspond à la somme des valeurs des diffuseurs. Si, par exemple, vous avez deux diffuseurs, le débit mesuré au capot correspondra à la somme des mesures du Diffuseur1 et du Diffuseur2. Le Débit mesuré au capot doit être similaire à la valeur de Débit mesuré au boîtier .
Dans le champ Commentaire , saisissez un commentaire à ajouter au Rapport d'équilibrage de l'air.
Sélectionnez Suivant . Après avoir terminé l'équilibrage du débit au point de consigne de débit maximal, l'application eCommission procède automatiquement à l'équilibrage du débit aux points de consigne de débit intermédiaire et minimum, si sélectionné.
L'unité VAV est équilibrée en débit aux points de consigne sélectionnés. Vous êtes maintenant prêt à effectuer une vérification manuelle.