earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : eCommission SmartX Controllers, MP-C, MP-V, RP-C, SmartX Sensor
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 3.0, 3.1
12/02/2020

eCommission Bluetooth Adapter

L'eCommission Bluetooth Adapter vous permet d'établir une connexion Bluetooth avec des contrôleurs de la série MP. Pour un raccordement au contrôleur, branchez le Bluetooth Adapter dans le SmartX Sensor correspondant. L'adaptateur communique avec le SmartX IP Controller via le bus du capteur à l'aide d'un câble RS-485.

Déclaration

ENDOMMAGEMENT DU SMARTX SENSOR OU D'AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Branchez l'adaptateur avec le bouton sur l'avant.

  • Ne le branchez pas à tout appareil autre que le SmartX Sensor.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner un endommagement des équipements.

Pour plus d'informations, voir Vue d'ensemble de l'application mobile eCommission SmartX Controllers .

 
action_zoom_plus_stroke eCommission Bluetooth Adapter
Figure : eCommission Bluetooth Adapter

Connexion à un contrôleur via l'eCommission Bluetooth Adapter

Le Bluetooth Adapter vous permet d'établir une connexion Bluetooth avec des contrôleurs des séries MP et RP. Pour vous connecter à un dispositif via le Bluetooth Adapter, un SmartX Sensor doit être câblé au contrôleur.

Pour plus d'informations, voir Connexion à un contrôleur via l'adaptateur Bluetooth .

Modification du code PIN de l'eCommission Bluetooth Adapter

Vous modifiez le code PIN Le code PIN du Bluetooth Adapter est défini par défaut sur 333666. Il doit être remplacé par un code sécurisé avant de procéder à la mise en service du dispositif.

Pour plus d'informations, voir Modification du code PIN de l'eCommission Bluetooth Adapter .

Mise à jour du firmware de l'eCommission Bluetooth Adapter

Vous mettez le firmware de l'eCommission Bluetooth Adapter à jour pour améliorer les performances de l'adaptateur.

Pour plus d'informations, voir Mise à jour du firmware de l'eCommission Bluetooth Adapter .

Réinitialisation usine de l'eCommission Bluetooth Adapter

Pour effacer le code PIN actuel, vous procédez à une réinitialisation usine de l'eCommission Bluetooth Adapter.

Pour plus d'informations, voir Réinitialisation usine de l'eCommission Bluetooth Adapter .

Fonctionnalité des LED de l'eCommission Bluetooth Adapter

Le voyant LED de l'eCommission Bluetooth Adapter affiche différentes séquences pour indiquer les différentes fonctionnalités.

Pour plus d'informations, voir Fonctionnalité des LED Bluetooth .

  • Vue d'ensemble de l'application mobile eCommission SmartX Controllers
  • Connexion à un contrôleur via Bluetooth
  • Modification du code PIN de l'eCommission Bluetooth Adapter
  • Mise à jour du firmware de l'eCommission Bluetooth Adapter
  • Réinitialisation usine de l'eCommission Bluetooth Adapter
  • Fonctionnalité des LED Bluetooth