earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : eCommission SmartX Controllers, MP-V
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
13/08/2019
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Équilibrage de débit

La fonction d'équilibrage de débit de l'application mobile eCommission SmartX Controllers permet d'équilibrer les boîtes à bornes contrôlées par des contrôleurs MP-V. Cette fonction automatise la majeure partie de la procédure d'équilibrage de l'air, mais vous permet également de vérifier manuellement la balance du débit en amenant le registre à une position spécifiée, une consigne de débit ou une valeur de débit.

L'équilibrage du débit, également connu sous le nom d'équilibrage de l'air, est le processus que vous utilisez pour étalonner une unité terminale VAV installée afin que le débit d'air indiqué par le contrôleur VAV soit précis par rapport au débit d'air réel délivré par l'unité terminale VAV.

Une fois que l'électricien a installé, câblé et alimenté le contrôleur MP-V, ce dernier étalonne automatiquement la course du clapet. Au démarrage, le contrôleur MP-V procèdera automatiquement à l'étalonnage de l'angle de course du clapet, qui se va se positionner à chaque butée mécanique. Une fois que le contrôleur MP-V a terminé ce processus, il est accessible depuis l'application eCommission pour l'équilibrage de débit.

Lorsque vous sélectionnez un contrôleur MP-V depuis l'application eCommission, un objet de données de volume d'air est automatiquement créé dans le contrôleur. Cet objet comporte des valeurs correspondant à un relevé des données du terminal du capteur de débit d'air et des valeurs configurant le régulateur de clapet 1 du MP-V. Le contrôleur MP-V dispose également d'une logique destinée à faciliter l'étalonnage de l'équilibrage de débit.

Pour plus d'informations, voir eCommission SmartX Controllers Mobile Application Overview .

Déclaration

L'application eCommission prend en charge l'équilibrage de débit uniquement pour les contrôleurs MP-V disposant de l'objet de données Volume d'air variable . L'application eCommission ne prend pas en charge l'équilibrage de débit pour les contrôleurs MP-V dotés de programmes d'équilibrage personnalisés.

Flux de travail de l'équilibreur de débit

Utilisez ce flux de travail pour effectuer l'équilibrage du débit sur un seul contrôleur MP-V à l'aide de l'application mobile eCommission SmartX Controllers. La section se trouvant après l'organigramme contient des informations connexes. Pour plus d'informations, voir Flux de l'équilibreur de débit .

Configurer les points de consigne

Vous configurez les points de consigne du contrôleur MP-V pour préparer les paramètres par lesquels le contrôleur est équilibré. Ces points de consigne incluent le point de consigne de débit maximal, sélectionné par défaut, et les points de consigne de débit intermédiaires et minimaux, facultatifs. Pour plus d'informations, voir Configuration des points de consigne du contrôleur MP-V .

Équilibre de débit aux points de consigne

À l'aide de l'application mobile eCommission SmartX Controllers, vous équilibrez le débit d'une unité VAV à chaque point de consigne désigné pour obtenir le débit d'air souhaité.

Pour plus d'informations, voir Équilibrage du débit au point de consigne de débit minimum, intermédiaire ou maximum .

Procéder à un contrôle manuel

Une fois le processus d'équilibrage de flux automatisé terminé, vous pouvez utiliser la vérification manuelle pour vérifier et commander les valeurs de débit d'air pour un ou plusieurs contrôleurs MP-V.

Pour plus d'informations, voir Réalisation d'un contrôle manuel du débit d'air .

Vérifier la rotation du clapet

Vous pouvez vérifier manuellement la direction de la rotation de l'amortisseur d'un contrôleur MP-V pour déterminer si l'actionneur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.

Pour plus d'informations, voir Vérification manuelle de la direction de la rotation de l'amortisseur .

Rapports d'équilibre de débit

L'application mobile eCommission SmartX Controllers permet à l'utilisateur de générer un rapport d'équilibrage de débit documentant plusieurs valeurs :

  • Contenance de boîte à 1" H20 (249 Pa)

  • Débit mesuré au boîtier

  • Débit mesuré au capot pour chaque point de consigne utilisé lors de l'équilibrage

  • Course de l'actionneur et rotation

  • Heure et date de l'équilibrage de débit

  • Commentaires éventuels

L'application eCommission vous permet de créer, ajouter et supprimer des rapports d'équilibre des flux Les rapports d'équilibre de flux sont stockés sur le dispositif mobile de l'application eCommission et peuvent être récupérés et partagés à l'aide des applications de fichier et de courrier électronique de ce dispositif mobile ou ordinateur portable exécutant Windows 10.

Pour plus d'informations, voir Rapports d'équilibrage de débit .

  • eCommission SmartX Controllers Mobile Application Overview
  • Configuration des points de consigne du contrôleur MP-V
  • Équilibrage du débit au point de consigne de débit minimum, intermédiaire ou maximum
  • Réalisation d'un contrôle manuel du débit d'air
  • Rapports d'équilibrage de débit