The Commission mobile application provides the user with a means to generate a flow balance report that documents several values:
Box capacity at 1 inch H20 (249 Pa)
Box measured flow
Hood measured flow for each setpoint used during balancing
Actuator stroke and rotation
Flow balance time and date
Any comments
Using the Commission mobile application, you can create, append, and delete flow balance reports. Flow balance reports are stored on the Commission mobile application mobile device and can be retrieved and shared using the file and e-mail applications of that mobile device or Windows 10 laptop.
Dopo il bilanciamento del flusso di un'unità VAV, puoi utilizzare l'applicazione mobile Commission per creare un nuovo report sul bilanciamento del flusso, aggiungere nuove informazioni a un report di bilanciamento del flusso esistente, visualizzare un report di bilanciamento del flusso esistente o eliminare report di bilanciamento del flusso non più necessari.
After flow balancing a VAV unit, you can use the Commission mobile application to create, append, view, or delete flow balance reports.
Per maggior informazioni, consulta Gestione dei report sul bilanciamento del flusso .
Il file di report del bilancio di flusso si trova nella CommissioningTool\ FlowBalanceReport . È possibile navigare in questa cartella, utilizzando uno dei due seguenti metodi:
Puoi utilizzare un'utilità di navigazione file sul dispositivo mobile, ad esempio Esplora file (dispositivi Windows), per eseguire una ricerca del nome della cartella.
Puoi selezionare e copiare tutto il contenuto della casella Posizione , quindi incolla il testo nella casella di ricerca di un'utilità di navigazione del file sul dispositivo mobile, per esempio Esplora file, quindi esegui la ricerca.
Una volta individuato il file del report, è possibile esportarlo. Per fare ciò, utilizza l'utility appropriata sul dispositivo e sul sistema operativo per trasferire il file in un'altra posizione.