After flow balancing a VAV unit, you can use the Commission mobile application to create, append, view, or delete flow balance reports.
Nella funzione Bilanciamento flusso , sul menu Bilanciamento aria , seleziona Report bilanciamento .
Nella vista Report bilanciamento nell' Elenco dispositivi , seleziona le caselle di controllo per selezionare i controller VAV che si desidera includere nel report. Se vuoi includere tutti i controllori elencati nel report, seleziona Seleziona tutto .
Seleziona Crea .
Nella finestra di dialogo Crea , nella casella Nome report , digita il nome del report.
Nella casella Nome del progetto , digita il nome del progetto.
Nella casella Ingegnere , digita il nome dell'ingegnere.
Nella finestra di dialogo Crea , la casella Posizione contiene il percorso della directory dove si trova il file di report sul bilanciamento del flusso. Se in seguito esporterai il file del report, copia il percorso della directory negli Appunti. Per farlo seleziona il percorso nella casella Posizione , scegli Seleziona tutto , quindi seleziona Copia .
Seleziona OK per creare il file del report di bilanciamento del flusso.
È possibile esportare il file del report di bilanciamento del flusso al termine della sua creazione Trova il file del rapporto navigando versola cartella Strumento di messa in servizio\ FlowBalanceReport mediante uno dei seguenti metodi:
Puoi utilizzare un'utilità di navigazione file sul dispositivo mobile, ad esempio Esplora file (dispositivi Windows , per eseguire una ricerca del nome della cartella.
Puoi seguire il percorso precedentemente salvato negli appunti. Per fare ciò, avvia un'utilità di navigazione file sul dispositivo mobile, ad esempio Esplora file, incolla il testo del percorso nella casella di ricerca, quindi esegui la ricerca.
L'organizzazione dei file e la navigazione all'interno della struttura dei file variano da una piattaforma Android all'altra. Pertanto, potrebbe essere necessario provare più di un approccio durante la ricerca del file di report del bilanciamento del flusso.
Nell'applicazione mobile Commission, nel menu Bilanciamento aria , seleziona Report bilanciamento .
Nella vista Report bilanciamento , nell' Elenco dispositivi , seleziona le caselle di spunta per selezionare i controller VAV che si desidera aggiungere al report.
Seleziona Aggiungi .
Nell'applicazione mobile Commission, nel menu Bilanciamento aria , seleziona Report bilanciamento .
Nella vista Report bilanciamento , seleziona Gestisci .
Nella vista Gestione del report sul bilanciamento , seleziona il report che desideri visualizzare o eliminare.
Per eliminare il report, seleziona Cancella .