您连接至控制器以开始所有调试任务。通过蓝牙,您可以一次连接至单个控制器。
SmartX IP 控制器系列的 MP 和 RP Series 控制器支持蓝牙连接。IP-IO 设备不支持蓝牙连接。要通过蓝牙连接至 MP Series 控制器,您将需要 eCommission Bluetooth Adapter。
在 连接 页面中,选择 蓝牙 。
在 蓝牙设备 页面,选择您要连接的 RP Series 控制器,要连接至 MP Series 控制器,可使用 eCommission Bluetooth Adapter。 有关更多信息,请参阅 通过蓝牙适配器连接至控制器 .
选择 连接 。
在 蓝牙设备管理 页面,选择 发现设备 。
您的移动设备或 Windows 10 笔记本电脑提示您输入 RP 控制器 PIN。输入 PIN 并选择 允许 。
通过 WorkStation 创建 RP 控制器的 PIN,并未无法从 eCommission 应用程序更改。
在 设备列表 页面中,选择控制器旁的复选框并选择 下一步 。
当您看到 设备设置 页面时,您已成功连接至控制器。