您连接至设备以开始所有调试任务。
在 连接 页面,选择 WiFi 。
在 Wi-Fi 页面中,在 适配器 下拉列表中,选择您的无线适配器的 IP 地址。
配置以下可选功能:
UDP/IP 端口。默认端口号为 47808。 有关更多信息,请参阅 IP 获取和连接 .
BBMD 地址。如果您连接至远程站点,则在此输入 IP 地址。 有关更多信息,请参阅 IP 获取和连接 .
选择 连接 。
在 选择 BACnet 网络 页面中,eCommission 应用程序自动选择本地网络。如果您连接至远程站点,选择适用网络旁的复选框。选择 发现设备 。
在 设备列表 页面上,选择设备或您要连接的设备旁的复选框。要选择所有列出的设备,选择 全选 。
要筛选设备列表,选择 过滤器 图标,并应用过滤器。 有关更多信息,请参阅 过滤设备列表 .
选择 下一步 。
当您到达 设备设置 页面时,您已成功连接至设备。