Using the Commission mobile application, you flow balance a VAV unit at each designated setpoint to achieve the desired air flow.
Es posible seleccionar uno, dos o tres valores de consigna de flujo para el equilibrado de flujo. El valor de consigna de flujo mínimo se selecciona por defecto. Asimismo, también puede seleccionar el valor de consigna de flujo intermedio.
In the Air Balancing Setpoints view, the Intermediate flow setpoint check box is cleared by default. However, it is recommended that you include this setpoint for flow balancing. While the maximum setpoint does not have a check-box, it is still mandatory that you include that setpoint too. Doing so allows you to achieve greater flow accuracy across the operating flow range of the VAV unit.
En la aplicación móvil Commission, en la página Configuración del dispositivo , haga clic en Equilibrado de flujo .
En la página de Valores de consigna de equilibrado de aire , vea la casilla junto al cuadro Flujo mínimo .
Introduzca los valores de consigna del Flujo mínimo , Flujo intermedio , Flujo máximo y haga clic en Siguiente .
La aplicación móvil Commission emite un mensaje y después comprueba para asegurar que la compuerta esté cerrada antes de calcular la compensación de la presión de velocidad . Si no está cerrada actualmente, se espera a que se cierra.
La compensación se calcula en este punto en el proceso de equilibrado del flujo para abordar los errores de compensación a cero de la presión de velocidad potencialmente significativos. Esos errores pueden interferir con el control de flujo cerca de los valores de consigna mínimos del flujo.
La compensación de presión de velocidad se calcula promediando 20 lecturas de muestra.
Para omitir la lectura del ajuste de presión de velocidad, haga clic en la casilla Omitir compensación de presión de velocidad en la página Valores de consigna . Si tiene que equilibrar gran cantidad de VAV, este proceso puede ser largo, por lo que podría optar por omitirlo según sea necesario.
Tras completar el cálculo de la compensación, haga clic en Sí para aceptar el cambio y anotar el valor en el controlador y continuar.
Haga clic en No para ignorar el cálculo de la compensación a cero.
La aplicación continúa y calcula los valores de consigna mínimo, intermedio y máximo del flujo.
Una vez completados los cálculos, la unidad VAV tiene un equilibrio de flujo en los valores de consigna seleccionados. En este momento puede llevar a cabo una comprobación manual.