Vous pouvez choisir parmi plusieurs options différentes pour connecter l'application mobile Commission à un ou plusieurs contrôleurs BACnet/IP.
Vous pouvez utiliser un câble Ethernet CAT5e ou CAT6 pour connecter un ordinateur portable Windows exécutant l'application mobile Commission à un ou plusieurs contrôleurs BACnet/IP, en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :
Une connexion directe à un port Ethernet libre sur un contrôleur
Une connexion à un commutateur Ethernet auquel un ou plusieurs contrôleurs sont également connectés
Lorsque vous connectez l'ordinateur portable de l'application mobile Commission à un ou plusieurs contrôleurs BACnet/IP par câble, vous devez utiliser l'une des trois méthodes d'adressage IP :
Inclure un serveur DHCP pour assigner des adresses dynamiques aux contrôleurs.
Dans le cas où aucun serveur DHCP n'est inclus, assignez des adresses dynamiques aux contrôleurs par le biais de la fonction AutoIP.
Dans le cas où aucun serveur DHCP n'est inclus, assignez des adresses statiques aux contrôleurs.
Vous n'avez pas besoin de connaître l'adresse IP de l'application mobile Commission, car elle n'est pas requise pour la découverte de périphériques BACnet.
Lorsque le port Ethernet 2 du contrôleur BACnet/IP n'est pas utilisé par le réseau du contrôleur, vous pouvez connecter l'application mobile Commission à l'aide de ce port sans interruption ni matériel supplémentaire. Lorsque le port Ethernet 2 du contrôleur BACnet/IP est utilisé par le réseau du contrôleur (par exemple, dans une topologie de réseau en guirlande ou RSTP), vous pouvez ajouter un commutateur ou un concentrateur temporaire pour garantir que la connectivité est maintenue pendant que l'application mobile Commission est en fonctionnement.
Si le port Ethernet 2 n'est pas utilisé, vous pouvez désactiver ce port à des fins de sécurité réseau en configurant la propriété Port Ethernet 2 dans l'onglet Basique du contrôleur BACnet/IP. Pour plus d'informations, voir BACnet/IP Controller Settings Properties – Basic Tab .
Pour plus d'informations, voir Connexion à un seul contrôleur BACnet/IP par câble .
Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP par câble .
Connectez l'application mobile Commission sans fil à un réseau de contrôleur BACnet/IP, à l'aide d'un routeur WiFi ou d'un point d'accès sans fil.
Dans de nombreux cas, il est possible de configurer un réseau WiFi temporaire, en utilisant un routeur WiFi qui contient un serveur DHCP. Le serveur DHCP fournit des adresses IP aux contrôleurs BACnet/IP et à l'application mobile Commission. Le routeur que vous choisissez doit avoir une plage d'adresses IP configurable.
Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP via un routeur Wi-Fi .
Vous pouvez également connecter l'application mobile Commission au réseau du contrôleur à l'aide d'un point d'accès sans fil. Le point d'accès doit être mis en réseau avec un serveur DHCP, qui sert l'adresse IP. Typiquement, le point d'accès est connecté au port 2 de l'AS-P, qui est configuré pour l'IP double.
Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP via un point d'accès sans fil .