En exécutant l'application mobile Commission sur un ordinateur portable Windows, vous pouvez vous connecter directement à un contrôleur BACnet/IP par câble Ethernet. En option, vous pouvez utiliser un commutateur Ethernet pour connecter l'ordinateur et le contrôleur BACnet/IP.
Configurez les connexions réseau sur l'ordinateur de l'application mobile Commission et le contrôleur BACnet/IP pour l'adressage DHCP.
Pour plus d'informations, voir Configuration des paramètres du périphérique BACnet/IP .
Connectez un câble Ethernet entre l'ordinateur de l'application mobile Commission et le port 1 du contrôleur BACnet/IP. Si vous utilisez un commutateur Ethernet, connectez l'ordinateur et le contrôleur au commutateur à l'aide de câbles Ethernet.
Comme un serveur DHCP réel n'est pas utilisé, l'ordinateur de l'application mobile Commission et le contrôleur BACnet/IP affectent eux-mêmes les adresses IP de liaison locale.
Dans l'application mobile Commission, dans la vue Sélectionner une connexion, sélectionnez l'icône WiFi
Dans la vue Liste des dispositifs , sélectionnez le contrôleur BACnet/IP pour établir la connexion.
À l'aide de l'application mobile Commission, vous pouvez désormais effectuer des tâches sur le contrôleur BACnet/IP connecté selon vos besoins.