Use this workflow to connect the Commission mobile application to BACnet/IP controllers.
Les sections qui suivent l'organigramme contiennent des informations connexes.
Téléchargez, installez et connectez-vous à l'application mobile Commission, puis acceptez le contrat des Conditions d'utilisation .
Pour plus d'informations, voir Logging on to the Commission Mobile Application .
Mettez les contrôleurs BACnet/IP sous tension.
Préparez une connexion filaire ou sans fil à utiliser avec l'appareil mobile pour l'application mobile Commission.
Type de connexion |
Plus d'informations |
Connexion filaire à un seul contrôleur |
Pour plus d'informations, voir Connexion à un seul contrôleur BACnet/IP par câble . |
Connexion filaire à un réseau de contrôleurs |
Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP par câble . |
Connexion sans fil à un réseau de contrôleurs via un routeur WiFi |
Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP via un routeur Wi-Fi . |
Connexion sans fil à un réseau de contrôleurs via un point d'accès sans fil |
Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de contrôleurs BACnet/IP via un point d'accès sans fil . |
Lancez l'application mobile Commission, puis découvrez les contrôleurs BACnet/IP sur le réseau.
Pour plus d'informations, voir Logging on to the Commission Mobile Application .