En exécutant l'application mobile Commission sur un ordinateur portable Windows, vous pouvez vous connecter directement à un port Ethernet sur un contrôleur BACnet/IP en réseau ou utiliser un commutateur Ethernet pour vous connecter à un groupe de contrôleurs.
Configurez les connexions réseau sur l'ordinateur de l'application mobile Commission et les contrôleurs BACnet/IP :
Pour plus d'informations, voir Configuration des paramètres du périphérique BACnet/IP .
Si le réseau contient un serveur DHCP, configurez ces connexions réseau pour l'adressage DHCP.
Si le réseau ne contient pas de serveur DHCP, configurez ces connexions réseau pour l'adressage IP statique.
Connectez un câble Ethernet entre l'ordinateur de l'application mobile Commission et le port 1 d'un contrôleur BACnet/IP sur le réseau. Si vous utilisez un commutateur Ethernet, connectez l'ordinateur et les contrôleurs au commutateur à l'aide de câbles Ethernet.
Dans l'application mobile Commission, dans la vue Sélectionner une connexion, sélectionnez l'icône WiFi
Dans la vue Liste des dispositifs , sélectionnez les contrôleurs BACnet/IP pour établir les connexions.
À l'aide de l'application mobile Commission, vous pouvez désormais effectuer des tâches sur les contrôleurs BACnet/IP connectés selon vos besoins.