Use this workflow to connect the eCommission SmartX Controllers mobile application to BACnet/IP controllers.
Related information can be found in the sections that follow the flowchart.
Download, install, and activate the eCommission application, and accept the end user license agreement.
Für weitere Informationen siehe Downloading and Starting the eCommission SmartX Controllers Mobile Application .
Für weitere Informationen siehe Starten und aktivieren Sie die mobile App eCommission SmartX Controllers .
Power up the BACnet/IP controllers.
Für weitere Informationen siehe Powering Up MP-C .
Für weitere Informationen siehe Powering Up MP-V .
Prepare a wired or wireless connection for use with the eCommission application mobile device.
Connection Type |
More Information |
Wired connection to a single controller |
Für weitere Informationen siehe Connecting to Single BACnet/IP Controller by Wire . |
Wired connection to a network of controllers |
Für weitere Informationen siehe Connecting to Network of BACnet/IP Controllers by Wire . |
Wireless connection to a network of controllers via a WiFi router |
Für weitere Informationen siehe Connecting to Network of BACnet/IP Controllers through WiFi Router . |
Wireless connection to a network of controllers via a wireless access point |
Für weitere Informationen siehe Connecting to Network of BACnet/IP Controllers through a Wireless Access Point . |
Start the eCommission application and then discover the BACnet/IP controllers on the network.
Für weitere Informationen siehe Downloading and Starting the eCommission SmartX Controllers Mobile Application .