earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Dashboards
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Configuration d'une carte thermique

Vous pouvez configurer une carte thermique pour obtenir une représentation graphique des données avec les différentes valeurs d'une matrice représentées sous forme de couleurs.

Afficher plus
action_close

A heat map is a graphical representation of data where the values contained in a matrix are represented as colors.

Une carte thermique permet de présenter un journal de tendances. Une carte thermique peut servir à afficher des informations (température, consommation d'eau ou d'énergie, etc.).

La couleur et l'échelle des blocs de la carte thermique peuvent être ajustés en fonction du contenu. Par exemple, le refroidissement peut être affiché dans différentes nuances de bleu et le chauffage dans différentes nuances de jaune et de rouge.

Pour configurer une carte thermique
  1. Cliquez sur Configurer ou sur le bouton Réglages

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la carte thermique , dans le champ Afficher le journal de tendances , spécifiez le journal de tendances que vous souhaitez afficher en tant que carte thermique.

  3. Dans le champ Période , sélectionnez une période.

  4. Dans le champ Méthode de calcul , sélectionnez une méthode de calcul.

  5. Dans le champ Légende , saisissez une légende.

  6. Dans le champ Lien de légende , saisissez un lien vers un objet ayant une certaine pertinence pour la carte thermique.

  7. Dans le champ Afficher la légende , sélectionnez Vrai pour afficher le nom et la couleur de l'enregistrement de tendance dans la carte thermique.

  8. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un guide afin de définir les couleurs des différentes valeurs et plages de valeur.

  9. Dans le champ Valeur , spécifiez une valeur pour le guide.

  10. Dans le champ Couleur , spécifiez une couleur pour la valeur ou la plage de valeurs.

  11. Dans le champ Décimal , sélectionnez le nombre de décimales à afficher.

  12. Cliquez sur OK .

  • Fonctionnement des tableaux de bord
  • Dashboard Widgets
  • Carte thermique
  • Boîte de dialogue Propriétés de la carte thermique
  • Ajout d'un widget à un tableau de bord