L'applicazione mobile Commission è una applicazione mobile dedicata che consente di utilizzare un dispositivo mobile per effettuare messa in servizio, bilanciamento di flussi e operazioni di check-out su dispositivi SpaceLogic BACnet/IP. I dispositivi BACnet/IP includono i controller BACnet/IP (MP e RP), e i moduli IP-IO. L'applicazione mobile Commission è disponibile per telefoni e tablet Android e iOS (Apple), nonché per dispositivi con Microsoft Windows 10. L'applicazione mobile Commission si può collegare anche a un singolo dispositivo BACnet/IP o a una rete di dispositivi BACnet/IP nella rete locale.
The Commission mobile application supports device connection through BACnet Wi-Fi and wireless Bluetooth connection.
Per maggior informazioni, consulta Collegamento dispositivo
.
Adattatore Bluetooth
The SpaceLogic Bluetooth Adapter allows you to establish a Bluetooth connection to SpaceLogic and EasyLogic controllers that contain an extra COM port. You plug the Bluetooth adapter into the corresponding SpaceLogic Sensor to connect to the controller.
Per maggior informazioni, consulta Adattatore Bluetooth SpaceLogic
.
Configurazione del dispositivo
You configure the device settings of a BACnet/IP device so that it can communicate on the network. For example, in the Commission Mobile Application, you can configure the BACnet/IP controller so that it can communicate on the IP network, or configure it as an MS/TP device to enable it to communicate on an MS/TP network.
Per maggior informazioni, consulta Impostazioni dispositivo controller BACnet/IP
.
Configuration Menus are a group of pre-engineered objects and values that make device commissioning faster and easier. Configuration Menus are exported and downloaded from image files. Download a Configuration Menu to a BACnet/IP controller to commission the controller.
Per maggior informazioni, consulta Menu di configurazione
.
After you have wired the physical inputs and outputs of the controller, you perform I/O checkout to verify that the wiring was done correctly and that the physical inputs and outputs are working properly.
Per maggior informazioni, consulta Panoramica check-out I/O
.
The Flow Balance function of the Commission mobile application is used to air balance terminal boxes controlled by VAV controllers. This function automates most of the air balance procedure but it also allows you to manually check out the flow balance by driving the damper to a specified position, a flow setpoint, or a flow value.
Per maggior informazioni, consulta Bilanciamento flusso
.
Use the Device Restart function of the Commission mobile application to perform a restart of the BACnet/IP controller. There are four different ways to restart the BACnet/IP controller.
Per maggior informazioni, consulta Riavvio del dispositivo
.