earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Cuadro de diálogo de Propiedades de indicador de registro

Utilice el cuadro de diálogo Propiedades de indicador de registro para configurar y editar un indicador de registro.

 
action_zoom_plus_stroke Propiedades del indicador de registro: cuadro de diálogo
Figura: Propiedades del indicador de registro: cuadro de diálogo

Tabla: Propiedades del indicador de registro: cuadro de diálogo

Componente

Descripción

Mostrar registro de tendencias

Enter the trend log you want to display.

Periodo

Select the period you want to display.

Método de cálculo

Select the calculation method for the trend log. Para obtener más información, consulte Métodos de cálculo .

Leyenda

Type a caption for the widget.

Enlace de imagen

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Mín.

Enter the minimum value for the gauge.

Máx.

Enter the maximum value for the gauge.

Guías

Use the guides to define the colors for different values and value ranges.

Para obtener más información, consulte Indicador de registro .

Añadir

Click to add a guide to define the colors for different values and value ranges.

Para obtener más información, consulte Indicador de registro .

Valor

Select a value for the guide in the widget.

Color

Select a color for the value for the guide in the widget.

Descripción

Escriba una descripción.

Color de indicador

Select the indicator color for the needle or the indicator in the gauge.

Para obtener más información, consulte Indicador de registro .

Decimales

Select the number of decimals you want to display.

Mostrar periodo

Select to display the period as a legend.

Usar aguja

Select True to use a needle as indicator in the gauge. If no needle is selected the gauge displays the value as an indicator instead.

  • Widgets de panel
  • Indicador de registro
  • Cuadro de diálogo del widget – Pestaña de diseño