Usa la finestra di dialogo Proprietà misuratore di registro per configurare e modificare il misuratore di registro.
Componente |
Descrizione |
Visualizzazione del Trend Log |
Enter the trend log you want to display. |
Periodo |
Select the period you want to display. |
Metodo di calcolo |
Select the calculation method for the trend log. Per maggior informazioni, consulta Metodi di calcolo . |
Didascalia |
Type a caption for the widget. |
Link didascalia |
Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget. |
Min. |
Enter the minimum value for the gauge. |
Max. |
Enter the maximum value for the gauge. |
Guide |
Use the guides to define the colors for different values and value ranges. Per maggior informazioni, consulta Misuratore di registro . |
Aggiungi |
Click to add a guide to define the colors for different values and value ranges. Per maggior informazioni, consulta Misuratore di registro . |
Valore |
Select a value for the guide in the widget. |
Colore |
Select a color for the value for the guide in the widget. |
Descrizione |
Digita una descrizione. |
Colore indicatore |
Select the indicator color for the needle or the indicator in the gauge. Per maggior informazioni, consulta Misuratore di registro . |
Decimali |
Select the number of decimals you want to display. |
Mostra periodo |
Select to display the period as a legend. |
Usa lancetta |
Select True to use a needle as indicator in the gauge. If no needle is selected the gauge displays the value as an indicator instead. |