Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Finestra di dialogo Proprietà valore del registro

Usa la finestra di dialogo Proprietà valore del registro per configurare e modificare un valore del registro.

 
action_zoom_plus_stroke Finestra di dialogo Proprietà valore del registro
Figura: Finestra di dialogo Proprietà valore del registro

Tabella: Finestra di dialogo Proprietà valore del registro

Componente

Descrizione

Aggiungi

Click to add a trend log.

Visualizzazione del Trend Log

Enter the trend log you want to display.

Icona

Select an icon to be displayed in front of the value.

Metodo di calcolo

Select the calculation method for the trend log. Per maggior informazioni, consulta Metodi di calcolo .

Periodo

Select the period you want to display.

Didascalia

Type a caption for the widget.

Link didascalia

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Mostra periodo

Select to display the period as a legend.

  • Dashboard Widgets
  • Valore registro
  • Finestra di dialogo Widget – Scheda Layout