Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Proprietà grafico Periodo su Periodo - Finestra di dialogo

Usare la finestra di dialogo Proprietà grafico Periodo su Periodo per configurare e modificare un grafico periodo su periodo.

 
action_zoom_plus_stroke Finestra di dialogo delle proprietà del grafico Periodo su Periodo
Figura: Finestra di dialogo delle proprietà del grafico Periodo su Periodo

Tabella: Finestra di dialogo delle proprietà del grafico Periodo su Periodo

Componente

Descrizione

Aggiungi

Click to add a trend log.

Visualizzazione del Trend Log

Enter the trend log you want to display.

Tipo di grafico

Select the type of chart you want to display.

Metodo di calcolo

Select the calculation method for the trend log. Per maggior informazioni, consulta Metodi di calcolo .

Colore

Select the color you want to use for the trend log.

Asse Y

Select the position of the y-axis.

Dati mancanti

Select how to display missing data.

Periodo

Select the period you want to display.

Didascalia

Type a caption for the widget.

Link didascalia

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

Mostra legenda

Click True to display the name and color of the trend log in the widget.

Mostra periodo

Select to display the period as a legend.

Serie stack

Select to stack the series.

Minimo asse Y

Enter the Y-axis minimum.

Massimo asse Y

Enter the Y-axis maximum.

Decimali

Select the number of decimals you want to display.

  • Dashboard Widgets
  • Grafico Periodo su Periodo
  • Finestra di dialogo Widget – Scheda Layout