earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Misuratore dei punti

A point gauge is used to graphically display a current value in a gauge.

Usando le guide, puoi configurare la scala del misuratore per visualizzare i diversi colori nelle diverse gamme sulla scala.

Puoi usare due metodi per visualizzare il valore nel misuratore: una lancetta o una scala di indicazione all'interno del misuratore.

Per esempio, vuoi un misuratore dei registri che visualizzi i valori di registro tra 0 e 30. I valori tra 10 e 20 vanno bene e verranno contrassegnati in verde. I valori tra 20 e 30 sono troppo alti e verranno contrassegnati in rosso. Vuoi una lancetta che indichi il valore sulla scala del misuratore.

Vuoi che il misuratore dei registri presenti valori tra 0 e 30.

Configura la scala per il misuratore utilizzando il valore min 0 e il valore max 30.

Aggiungi tre guide nel campo Guide e configurale nella maniera seguente:

  • Valore = 10 e colore blu. In questo modo il valore può andare a 0 a 10 blu nel misuratore.

  • Valore = 20 e colore verde. In questo modo il valore può andare a 11 a 20 verde nel misuratore.

  • Valore = 30 e colore rosso. In questo modo il valore può andare a 21 a 30 rosso nel misuratore.

È possibile far diventare il colore nero e utilizzare la lancetta per visualizzare il valore.

Se non selezioni Usa la lancetta avrai un indicatore nero all'interno del misuratore che visualizza il valore.

  • Come funzionano i dashboard
  • Dashboard Widgets
  • Misuratore dei punti